Bij Dürkopp Adler komen innovatie en traditie bij elkaar. Al in 1861 ontwierp Dürkopp zijn eerste naaimachine. In de volgende twintig jaar heeft Bielefeld zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste locaties voor de naaimachine-industrie in Duitsland. In 1880 waren 19 bedrijven uit Bielefeld actief in de industrie. Waaronder Dürkopp Adler. Vandaag de dag is het bedrijf een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van naaimachines en naaiautomaten met een wereldwijde service- en verkooporganisatie.
De naaiautomaten van Dürkopp Adler zijn veel meer dan eenvoudige naaimachines. De hightech automaten zijn uitgerust met moderne besturingstechniek, diverse draadgeleidingen en automatische knipsystemen die de stof na het naaien van de knoopsgatvorm in een handomdraai afknippen. De vorm en lengte van de knoopsgaten zijn eenvoudig in te stellen via een bedieningspaneel op de machine. De automatische premium oogknoopsgatautomaat 581 met dubbele kettingsteek is uitgerust met een multifunctioneel snijsysteem dat het mogelijk maakt om verschillende knoopsgaten te snijden zonder het mes te verwisselen. Een belangrijk onderdeel van de moderne naaimachine vormen de VUVG-magneetventielen van Festo. Ze vormen de basis voor een bijzonder snelle handling en nauwkeurige verwerking van de stoffen, met een cyclustijd van iets minder dan vier seconden in de snelste variant bij de productie van jeans.
Festo is al vele jaren een van de belangrijkste partners van Dürkopp Adler op het gebied van pneumatiek. De hoge kwaliteit en prestaties van de VUVG-magneetventielen hebben de naaimachinefabrikant sinds ongeveer twee jaar doen besluiten om de samenwerking te intensiveren in het kader van een redesign van de oogknoopsgatautomaat 581 met dubbele kettingsteek. De serie VUVG-magneetventielen overtuigde onder andere door de vele varianten. De VUVG-magneetventielen zijn modulair opgebouwd en kunnen dus als ventieleiland en als individueel ventiel worden gebruikt. Ze combineren hoge prestaties met korte schakeltijden in een kleine inbouwruimte. Een ander belangrijk argument om Festo als technologiepartner te kiezen was de goede beschikbaarheid van reserveonderdelen op de wereldwijde markten.
Festo en Dürkopp Adler hebben als innovatieve technologiepartners en premiumleveranciers aan beide zijden al kunnen profiteren van de intensievere samenwerking. Zo werd de IP-beschermingsklasse van de VUVG-magneetventielen verder ontwikkeld tot IP65 in verband met de hogere eisen door de hoge relatieve vochtigheid in de textielproductie in het Verre Oosten.
Bij het gebruik van de verschillende industriële naaimachines laat de pneumatiek met zijn hoge energiedichtheid zijn sterke punten zien. Naast het voordeel van de snelheid, maken de grote pneumatische krachten het mogelijk om zuiver te snijden. Snijbladen, ponsgereedschappen en snijblokken snijden in fracties van een seconde zelfs hardnekkige stoffen door. Klein van formaat en met een hoog debiet kunnen VUVG-magneetventielen niet alleen in nieuwe te ontwikkelen, maar ook in bestaande naaimachines worden geïntegreerd. In de oogknoopsgatautomaat 581 met dubbele kettingsteek sturen de magneetventielen van het type VUVG alle pneumatisch aangedreven functies aan. Dit zijn onder andere de snij- of ponsfunctie voor het snijden van de stof en de pneumatische aanpassing van het snij- of ponsinstrument zelf, afhankelijk van de grootte en het type knoopsgat. Daarnaast wordt het spreiden en klemmen van de stof pneumatisch gestuurd voordat het knoopsgat wordt genaaid. Een ander pneumatisch klemmechanisme houdt de stof tegen nadat het knoopsgat is afgewerkt en trekt deze iets verder naar voren zodat de draad kan worden afgesneden. Vervolgens wordt de garenspanning uitgeschakeld door een pneumatische cilinder.
Volgens Dürkopp Adler is de nieuwe oogknoopsgatautomaat 581 met dubbele kettingsteek de snelste in zijn soort ter wereld. Hoe sneller de machine, hoe groter het voordeel voor de klant en dus het concurrentievoordeel voor het traditionele bedrijf. De toenemende mate van automatisering in de naai-industrie biedt echter ook textielbedrijven uit Europa veelbelovende perspectieven om weer dicht bij huis te produceren. Ruim 90 procent van de hightech die in Duitsland wordt gemaakt, wordt gebruikt in de textielmarkt in het Verre Oosten.
Dürkopp Adler ziet ook goede vooruitzichten in de verdere samenwerking met Festo. Deze wordt in de toekomst nog verder uitgebouwd. Het nieuw ontwikkelde functioneel gereduceerde magneetventiel VUVG-...-S speelt hierbij een belangrijke rol. Vooral bij de productie van naaiautomaten met een kleine functionele verscheidenheid reduceert de VUVG-...-S met focus op geselecteerde kernfuncties de kostendruk aanzienlijk.