Uma base múltipla fluídica direciona líquidos ou gases por canais internos, não dependendo de tubos externos, conexões e conexões manuais. Em termos práticos, ela transforma o caminho do fluido em um componente ou conjunto definido. Isso torna o trajeto mais compacto, mais fácil de replicar e de revisar antes da produção.

Uma base múltipla pode ser um simples bloco de roteamento ou parte de uma arquitetura fluídica integrada com válvulas, conexões, sensores ou componentes de controle de pressão. Por oferecer mais estrutura do que as tubulações, seu uso é frequentemente avaliado como opção pelos engenheiros.

As tubulações não estão ultrapassadas. Você pode incluí-las na comparação se o seu sistema precisar mais de flexibilidade do que de integração. Isso é comum no desenvolvimento inicial, em configurações de pesquisa e layouts simples onde ocorrem mudanças frequentes do trajeto do fluido.

Uma configuração baseada em tubulação ainda pode ser eficaz quando:

  • A rota é simples e fácil de inspecionar
  • O layout exige mudanças frequentes
  • O produto é ainda um conceito preliminar
  • O esforço de montagem precisa ser viável
  • O espaço necessário ainda não é um fator limitante
  • O número de conexões e interfaces externas permanece baixo
  • A velocidade de configuração do protótipo importa mais do que a repetibilidade da produção

Nas fases iniciais de conceito e protótipo, a tubulação pode oferecer a liberdade que você precisa. Os riscos surgem quando essa liberdade acarreta variação na montagem, restrição de espaço ou incerteza na escalabilidade.

Pré-visualização de um guia da Festo para escolher bases múltiplas fluídicas, com páginas exibindo as opções de base múltipla e respectivos designs.

Este blog oferece os primeiros pontos para comparação. O guia de soluções leva você ao próximo passo e ajuda sua equipe a revisar tubulações, tecnologias de base múltipla, métodos de união, materiais e modelos de fornecedores antes de definir um caminho de design.

Use-o como um filtro prático para sua próxima revisão interna ou discussão com fornecedores. Você poderá formular perguntas mais precisas, obter uma visão melhor dos prós e contras e uma base mais estruturada para decidir qual arquitetura fluídica deve ser avaliada mais detalhadamente.

Compare suas opções

Uma base múltipla fluídica é relevante quando as tubulações começam a dificultar a montagem, os testes, a manutenção ou a escalabilidade do sistema.

Para decidir se uma base múltipla fluídica é a melhor opção, considere os pontos abaixo. Isoladamente, cada ponto talvez não justifique a escolha por uma base múltipla, mas a combinação de vários deles pode fazer uma comparação valer a pena:

  • Os caminhos das tubulações são difíceis de montar de forma consistente
  • O espaço físico para o produto precisa ser reduzido
  • Conexões externas estão aumentando os pontos potenciais de vazamento
  • O volume morto está mais difícil de controlar
  • A limpeza, manutenção ou acesso estão ficando mais difíceis
  • Bolhas presas ou arraste exigem uma revisão do design mais detalhada
  • A ampliação exige etapas de montagem mais repetíveis

Normalmente, a mudança da solução com tubos para outra opção ocorre quando um produto de IVD ou de ponto de atendimento passa da fase de desenvolvimento do ensaio para uma arquitetura de sistema mais definida. A tubulação aberta pode ser eficaz enquanto houver alterações no ensaio. Mas assim que o design precisar se ajustar a um corpo menor ou exigir uma montagem repetível enquanto os volumes de produção aumentam, o mesmo layout de tubulação torna-se mais difícil de justificar.

Nessa etapa, a questão muda de “Podemos fazer essa rota funcionar?” para “Essa rota pode ser escalada para uma arquitetura de produto confiável?”

Uma base múltipla fluídica adequada pode ajudar a tornar o trajeto do fluido mais claro, mais compacto e mais repetível. Ela também pode reduzir o número de conexões externas em relação ao layout envolvendo grande quantidade de tubos e facilitar a reprodutibilidade da montagem, seja para protótipos ou produção em série. Isso pode ser útil ao revisar o design em termos de volume morto, interfaces e acesso de manutenção. A base múltipla também pode simplificar a integração de componentes quando válvulas, conexões ou sensores precisam ser posicionados próximos ao caminho do fluido.

A base múltipla deve ser adequada para a aplicação. Compatibilidade de meios, condições de operação, geometria dos canais, escolha de materiais, requisitos de validação e estratégia de produção são importantes.

Antes de selecionar um design de base múltipla fluídica, foque nas opções que afetam o espaço necessário, o esforço de montagem, a adequação dos materiais e a viabilidade de escalonamento. Uma comparação inicial clara pode mostrar quais opções devem ser avaliadas detalhadamente antes que sua equipe dedique tempo de engenharia.

Tecnologia de base múltipla

Comece comparando o método básico de fabricação. Opções como bonded manifolds, moldadas, impressas em 3D e unidas devem ser avaliadas levando em conta as exigências do caminho do fluido, como complexidade dos canais, estágio do protótipo, espaço necessário e expectativas de produção.

Tecnologia de união

Se uma base múltipla unida for relevante, verifique como as camadas estão unidas e o que isso significa para a aplicação. Pode valer a pena considerar uma base múltipla unida por difusão quando um roteamento multicamadas compacto, câmaras internas ou camadas sem adesivo forem importantes.

Escolha do material

A seleção do material deve ser adequada ao meio e às condições de operação. Uma base múltipla de PMMA pode ser apropriada quando a transparência ou a inspeção visual for importante. Uma base múltipla de PEI pode ser uma boa opção se houver necessidade de atender a requisitos térmicos ou químicos mais elevados.

Modelo do fornecedor

Por fim, compare as capacidades do fornecedor. Alguns projetos precisam apenas de uma parte da base múltipla. Em outros, podem ser necessários o suporte para engenharia e a montagem mais ampla da base múltipla, incluindo válvulas, conexões, tubulação, sensores, controle de pressão, montagem e teste.

Você gostaria de discutir a abordagem do seu design fluídico ou começar a moldar o projeto antes que o layout seja definido? Compartilhe conosco seus requisitos atuais, dúvidas pendentes ou conceito inicial. Podemos ajudar a esclarecer qual arquitetura, opções de materiais e nível de integração devem ser revisados primeiro.

Discuta seu conceito.