Um bloco distribuidor fluídico direciona líquidos ou gases por canais internos, não dependendo de tubos externos, conexões e conexões manuais. Em termos práticos, ela transforma o caminho do fluido em um componente ou conjunto definido. Isso torna o trajeto mais compacto, mais fácil de replicar e de revisar antes da produção.
Um bloco distribuidor pode ser um simples bloco de roteamento ou parte de uma arquitetura fluídica integrada com válvulas, conexões, sensores ou componentes de controle de pressão. Por oferecer mais estrutura do que as tubulações, seu uso é frequentemente avaliado como opção pelos engenheiros.
As tubulações não estão ultrapassadas. Você pode incluí-las na comparação se o seu sistema precisar mais de flexibilidade do que de integração. Isso é comum no desenvolvimento inicial, em configurações de pesquisa e layouts simples onde ocorrem mudanças frequentes do trajeto do fluido.
Uma configuração baseada em tubulação ainda pode ser eficaz quando:
Nas fases iniciais de conceito e protótipo, a tubulação pode oferecer a liberdade que você precisa. Os riscos surgem quando essa liberdade acarreta variação na montagem, restrição de espaço ou incerteza na escalabilidade.
Este blog oferece os primeiros pontos para comparação. O guia de soluções leva você ao próximo passo e ajuda sua equipe a revisar tubulações, tecnologias de base múltipla, métodos de união, materiais e modelos de fornecedores antes de definir um caminho de design.
Use-o como um filtro prático para sua próxima revisão interna ou discussão com fornecedores. Você poderá formular perguntas mais precisas, obter uma visão melhor dos prós e contras e uma base mais estruturada para decidir qual arquitetura fluídica deve ser avaliada mais detalhadamente.
Compare suas opçõesUm bloco distribuidor fluídico é relevante quando as tubulações começam a dificultar a montagem, os testes, a manutenção ou a escalabilidade do sistema.
Para decidir se um bloco distribuidor fluídico é a melhor opção, considere os pontos abaixo. Isoladamente, cada ponto talvez não justifique a escolha por um bloco distribuidor, mas a combinação de vários deles pode fazer uma comparação valer a pena:
Normalmente, a mudança da solução com tubos para outra opção ocorre quando um produto de IVD ou de ponto de atendimento passa da fase de desenvolvimento do ensaio para uma arquitetura de sistema mais definida. A tubulação aberta pode ser eficaz enquanto houver alterações no ensaio. Mas assim que o design precisar se ajustar a um corpo menor ou exigir uma montagem repetível enquanto os volumes de produção aumentam, o mesmo layout de tubulação torna-se mais difícil de justificar.
Nessa etapa, a questão muda de “Podemos fazer essa rota funcionar?” para “Essa rota pode ser escalada para uma arquitetura de produto confiável?”
Um bloco distribuidor fluídico adequado pode ajudar a tornar o trajeto do fluido mais claro, mais compacto e mais repetível. Ele também pode reduzir o número de conexões externas em relação ao layout envolvendo grande quantidade de tubos e facilitar a reprodutibilidade da montagem, seja para protótipos ou produção em série. Isso pode ser útil ao revisar o design em termos de volume morto, interfaces e acesso de manutenção. A base múltipla também pode simplificar a integração de componentes quando válvulas, conexões ou sensores precisam ser posicionados próximos ao caminho do fluido.
O bloco distribuidor deve ser adequado à aplicação. Compatibilidade de meios, condições de operação, geometria dos canais, escolha de materiais, requisitos de validação e estratégia de produção são importantes.
Antes de selecionar um design de bloco distribuidor fluídico, foque nas opções que afetam o espaço necessário, o esforço de montagem, a adequação dos materiais e a viabilidade de escalonamento. Uma comparação inicial clara pode mostrar quais opções devem ser avaliadas detalhadamente antes que sua equipe dedique tempo de engenharia.
Comece comparando o método básico de fabricação. As opções de Bonded Manifolds, moldados, impressos em 3D ou usinados devem ser avaliadas levando em conta as exigências do caminho do fluido, como complexidade dos canais, estágio do protótipo, espaço necessário e expectativas de produção.
Se um Bonded Manifold for uma opção pertinente, verifique como as camadas são unidas e o que isso implica para a aplicação. Pode valer a pena considerar um Diffusion Bonded Manifold quando um roteamento multicamadas compacto, câmaras internas ou camadas sem adesivo forem importantes.
A seleção do material deve ser adequada ao meio e às condições de operação. Um bloco distribuidor de PMMA pode ser apropriado quando a transparência ou a inspeção visual for importante. Um bloco distribuidor de PEI pode ser uma boa opção se houver necessidade de atender a requisitos térmicos ou químicos mais elevados.
Por fim, compare as capacidades do fornecedor. Alguns projetos precisam apenas de uma parte do bloco distribuidor. Em outros, podem ser necessários o suporte para engenharia e a montagem mais ampla do bloco distribuidor, incluindo válvulas, conexões, tubulação, sensores, controle de pressão, montagem e teste.
Você gostaria de discutir a abordagem do seu design fluídico ou começar a moldar o projeto antes que o layout seja definido? Compartilhe conosco seus requisitos atuais, dúvidas pendentes ou conceito inicial. Podemos ajudar a esclarecer qual arquitetura, opções de materiais e nível de integração devem ser revisados primeiro.