Um circuito pneumático é o conjunto interligado de componentes que usa ar comprimido para transmitir e controlar energia, transformando pressão em movimento mecânico. O desenho que representa esse conjunto é o diagrama pneumático: um esquema simplificado, feito com símbolos padronizados, em que cada componente aparece na sua posição inicial (não acionada).
Em outras palavras: o circuito é a lógica da máquina. Ler o diagrama é entender, de um olhar, como o ar flui e em que ordem cada atuador se move.
Independentemente da complexidade, um circuito se apoia em uma cadeia de componentes com funções bem definidas:
O compressor pressuriza o ar, que é armazenado no reservatório e tratado pela unidade FRL. A partir daí, as válvulas direcionais decidem para onde o ar vai. Quando uma válvula é acionada, ela conecta a linha de pressão ao atuador — o cilindro avança. Ao comutar novamente, o ar do outro lado é liberado para escape e o cilindro recua. Reguladores de fluxo ajustam a velocidade desse movimento.
Para que qualquer técnico leia o mesmo diagrama, a simbologia é padronizada pela norma ISO 1219 (no Brasil, NBR 8896). Cada componente vira um símbolo; cada válvula é descrita por vias e posições.
Regra prática: a válvula é sempre desenhada na posição inicial (em repouso). As setas mostram a interligação das vias, não necessariamente o sentido do fluxo.
Veja um circuito simples e muito comum: avançar e recuar um cilindro de dupla ação com uma válvula 5/2 acionada por botão.
Essa sequência A+ / A− é a base da linguagem de projeto pneumático. Circuitos mais complexos apenas encadeiam vários atuadores (A+ B+ A− B−, e assim por diante) com válvulas e sensores adicionais.
Circuitos pneumáticos estão em praticamente toda linha de produção: automação de máquinas, robótica, transporte e manuseio de materiais, embalagem, montagem e fixação de peças. A combinação de baixo custo, robustez e ciclos rápidos os torna a escolha padrão para movimentos repetitivos.
Entender o circuito pneumático — seus componentes, a simbologia ISO 1219 e a lógica A+/A− — é a base para projetar máquinas eficientes e fáceis de manter. Se você vai especificar um projeto novo ou melhorar um existente, comece pela seleção correta dos componentes. Conheça o guia de pneumática da Festo para aprofundar o sistema como um todo.
É o conjunto interligado de componentes que usa ar comprimido para transmitir e controlar energia, transformando pressão em movimento mecânico. Inclui compressor, tratamento de ar, válvulas e atuadores. O diagrama que o representa usa símbolos padronizados (ISO 1219) para mostrar como o ar flui e em que ordem cada atuador se move.
Os principais são: compressor (gera o ar), reservatório (armazena e estabiliza a pressão), unidade de tratamento FRL (filtra, regula e lubrifica), válvulas (direcionais, de bloqueio, de fluxo e de pressão), atuadores (cilindros, rotativos, garras) e a tubulação que interliga tudo. Cada um tem função específica na cadeia.
A ISO 1219 (NBR 8896 no Brasil) padroniza os símbolos gráficos de componentes e circuitos pneumáticos. Graças a ela, qualquer técnico interpreta o mesmo diagrama independentemente do fabricante. As válvulas são descritas por vias e posições — por exemplo, 5/2 significa 5 vias e 2 posições — e sempre desenhadas na posição inicial.
A 3/2 (3 vias, 2 posições) é típica de cilindros de simples ação: comanda avanço e permite o escape para o retorno por mola. A 5/2 (5 vias, 2 posições) comanda cilindros de dupla ação, direcionando ar para os dois lados do êmbolo, gerando força no avanço e no recuo. A escolha depende do tipo de atuador.
Com válvulas reguladoras de fluxo unidirecionais instaladas nas linhas do cilindro. Elas restringem a vazão de escape do ar, ajustando a velocidade de avanço e recuo de forma independente. É o método padrão para obter movimentos suaves e no tempo certo, sem alterar a pressão de trabalho do sistema.