A maioria dos atrasos no controle de movimento não é causada pela mecânica. E sim, pelo acúmulo de trabalhos de engenharia inesperados:
Uma cadeia de ferramentas digitais integrada resolve esses problemas desde o início, para que você passe menos tempo com reparos e mais tempo finalizando.
Ao comparar soluções de controle de movimento, concentre-se no que facilita o processo de engenharia, e não apenas no que parece bom nas especificações técnicas.
O controle de movimento moderno e eficiente começa com uma arquitetura aberta para o seu controlador programável. Ele deve suportar protocolos industriais Ethernet comuns para que você possa integrá-lo em ambientes consolidados, como Siemens, Beckhoff, Rockwell e Mitsubishi, sem precisar redesenhar seu conceito de controle. Essa flexibilidade do controlador programável reduz o risco de engenharia para OEMs porque problemas de compatibilidade aparecem mais cedo, e não durante o comissionamento.
Um sistema escalável também precisa de segurança funcional integrada. Com a segurança integrada ao atuador, a necessidade de componentes externos é reduzida, assim como as surpresas de última hora. Igualmente importante é um fluxo de documentação contínuo entre as ferramentas de engenharia, para que você mantenha um conjunto consistente de parâmetros desde o dimensionamento até a configuração e o comissionamento. Finalmente, procure um sistema completo com acionamento, motor, atuador e cabos projetados para funcionar juntos. Isso significa que você gastará menos tempo solucionando problemas de interface.
Comece definindo um sistema coerente que atenda às necessidades de suas aplicações usando o System Configurator. Ele ajuda você a configurar componentes compatíveis em um único fluxo de trabalho e mantém os parâmetros-chave consistentes desde o início. Essa continuidade reduz incompatibilidades evitáveis, oferece suporte ao planejamento multiprotocolo para a instalação de PLC, e elimina o vaivém que ocorre quando a documentação está espalhada por diferentes ferramentas.
Após configurar essa linha de base, use o Electric Motion Sizing para otimizar os parâmetros do seu sistema. Defina sua aplicação e o caso de carga, e deixe o Electric Motion Sizing calcular as melhores soluções. Você pode visualizar as cargas, perfis de movimento e outros dados técnicos para confirmar se a combinação de atuador e motor selecionada atende aos requisitos do seu eixo. Identifique o superdimensionamento antecipadamente e faça os ajustes necessários antes que decisões sobre hardware resultem em cabeamento adicional, trabalho com PLC e validação de controle de movimento de segurança.
Sua configuração está pronta e seu hardware está no local? Então, Festo Automation Suite ajuda você a passar da construção para o comissionamento sem precisar reconfigurar nada. Etapas de comissionamento guiadas, especificação de parâmetros e diagnóstico reduzem o tempo de colocação em operação e tornam as alterações mais fáceis de rastrear. O resultado é um comissionamento mais suave, menos falhas evitáveis e progresso mais rápido ao instalar o controle de movimento em uma máquina real.
Os projetos muitas vezes param por completo na etapa de documentação e validação devido aos trabalhos de segurança. O Safety Validation Wizard oferece um caminho mais claro e replicável para registrar e verificar sua configuração de segurança, reduzindo o trabalho manual com a documentação e garantindo que você tenha todas as provas necessárias do que foi realmente comissionado. Isso facilita a validação das alterações, torna o controle de movimento de segurança mais fácil de auditar e permite que você avance com confiança para a próxima etapa da construção.
Reinserir as mesmas informações em vários lugares é uma dor de cabeça, mas com MyFesto isso se torna coisa do passado. MyFesto é o ponto de conexão entre todas as ferramentas no seu fluxo de trabalho, ajudando a transferir e reutilizar a documentação do projeto na configuração, no dimensionamento, no comissionamento e na documentação de segurança, permitindo que as equipes trabalhem a partir da mesma linha de base. O resultado é menos transferências manuais, menos divergências de parâmetros e um caminho mais suave entre as decisões de construção e o que realmente rodará na máquina.
A segurança funcional traz melhores resultados quando é incluída na construção do sistema de movimento desde o início, em vez de ser adicionada mais tarde com módulos extras, fiação e soluções improvisadas. Existem outras maneiras de implementá-la, mas integrar a segurança em componentes básicos, como o atuador, geralmente reduz a necessidade de peças externas e mantém o conceito de segurança consistente em todas as fases. Comece por definir o que "seguro" significa para cada eixo e modo de operação; depois escolha funções como STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SBC e SMS que dão suporte a esse comportamento.
Essa abordagem confere clareza e consistência ao controle de movimento seguro. Também simplifica a avaliação de fornecedores: as funções necessárias são fáceis de implementar e você pode verificá-las sem transformar a validação em um projeto à parte?
Para explicações breves de cada função, confira nossa página sobre segurança funcional para acionamentos elétricos.
Se você é engenheiro, um sistema de movimento completo elimina o trabalho de coordenação inesperado que atrasa os projetos. Se o acionamento, motor, atuador e cabos vêm de um único fornecedor, a compatibilidade é garantida e haverá menos dúvidas sobre a interface durante a construção e o comissionamento.
Se você está comprando, isso significa menos peças para adquirir, aprovar e gerenciar, o que reduz o esforço de aquisição e proporciona suporte à padronização em todas as plataformas de máquinas.
Para a equipe do projeto, o comissionamento e a documentação são mais simples porque os parâmetros, orientações de cabeamento e materiais de suporte são desenvolvidos com base em uma configuração coerente. Isso reduz o risco, acelera os ciclos de construção e torna os lançamentos de controle de movimento mais previsíveis.
Controle de movimento eficiente não significa necessariamente maior complexidade. Com uma abordagem escalável, que combina a conectividade aberta do PLC, segurança funcional integrada e um fluxo de trabalho digital conectado, é possível reduzir o esforço de engenharia sem comprometer a segurança.
Isso traz resultados positivos e práticos:
Combine isso com um sistema integrado de controle de movimento (componentes compatíveis e ferramentas de suporte), e sua equipe de projeto obtém uma configuração de movimento que é mais fácil de construir, documentar e replicar em diferentes plataformas de máquinas.