Escolher a garra robótica certa pode parecer simples à primeira vista. Uma peça precisa ser pega, movida e posicionada. Então, o próximo passo parece óbvio: comparar as garras e selecionar a adequada. Mas é aí que muitos projetos de ferramentas de fim de braço se tornam mais difíceis do que deveriam ser.
Uma garra robótica não é apenas um componente na extremidade de um braço robótico. É a interface direta entre o robô, a peça de trabalho e o processo de produção. Ela afeta a confiabilidade da preensão, o tempo de ciclo, o controle de posição, o consumo de energia, o esforço de instalação e o comissionamento.
É por isso que a escolha de uma garra robótica não deve começar pela garra em si. Mas pela aplicação.
O objetivo é definir um conceito de preensão que seja ideal para a peça de trabalho, considerando o movimento, a configuração do robô, a arquitetura do sistema e o ambiente de produção. Quando esses fatores estão claros, fica muito mais fácil determinar a garra robótica industrial certa, a solução de vácuo ou o conceito completo de ferramenta de fim de braço.
Aqui está um processo prático em cinco passos.
1. Defina a aplicação real
Peça de trabalho, movimento, ambiente, tolerâncias e requisitos de flexibilidade
2. Escolha o conceito de preensão
Garra a vácuo ou mecânica baseada no comportamento da peça de trabalho e na estabilidade do processo
3. Defina a arquitetura do sistema
Vácuo centralizado ou descentralizado, acionamento pneumático ou elétrico, robô e interfaces de controle
4. Selecione o tipo de garra
Garra paralela, angular, radial, de 3 dedos ou garra adaptativa baseada na geometria e no movimento
5. Construa e valide o conceito de contato
Dedos de garra, ventosas, tolerâncias, comportamento de superfície e testes em condições reais
Antes de comparar as tecnologias de garra, defina o que o sistema de garra robótica deve fazer na prática.
Comece com a peça de trabalho. Não olhe só os dados nominais - verifique as condições reais de produção:
Em seguida, observe o movimento. Tempo é dinheiro! O tempo de preensão precisa ser o mais curto possível e tão longo quanto necessário para a aplicação. Pense no futuro: você pode querer acelerar o processo algum dia. Após a preensão da peça de trabalho, uma fixação estável durante a retenção não é suficiente. A peça de trabalho deve permanecer segura enquanto o robô acelera, desacelera, muda de direção e posiciona a peça.
É geralmente aqui que o conceito pode começar a apresentar desafios. Se o perfil de movimento do robô, o tempo de ciclo, a posição de coleta ou o requisito de posicionamento não forem claros, a construção da ferramenta de fim de braço pode se tornar mais complexa do que o necessário. As equipes podem acrescentar força, peso ou margens de segurança adicionais apenas por precaução.
A pergunta principal é: como a peça de trabalho é movida da coleta para a posição, e qual é o tempo de ciclo disponível para criar um movimento de preensão estável?
Com a aplicação clara, o princípio de preensão pode ser avaliado com mais confiança.
A primeira decisão técnica geralmente é optar por uma garra a vácuo ou mecânica. Essa decisão deve sempre ser orientada pela aplicação. Não existe uma tecnologia de garra que seja universalmente melhor que as outras.
Quando a garra a vácuo faz sentido
O sistema de preensão a vácuo é geralmente adequado quando:
A garra a vácuo funciona bem para painéis, chapas, embalagens, caixas de papelão e muitas peças de trabalho sensíveis. Mas o mais importante é a superfície. Porosidade, rugosidades, curvaturas, poeira, óleo e o comportamento de vazamento podem alterar o resultado da produção.
A garra mecânica é geralmente adequada quando:
A preensão mecânica é capaz de controlar a posição e o movimento de forma muito eficaz. A construção dos dedos, a força de preensão, a superfície de contato e a compensação de tolerância precisam se adequar à peça de trabalho.
A pergunta-chave não é: “Qual garra é a melhor?”
Mas sim: Qual é o melhor conceito de preensão para o comportamento da peça de trabalho, o movimento e a estabilidade do processo requerida?
Com o conceito de preensão esclarecido, a decisão seguinte é a arquitetura do sistema. Nesta etapa, a garra robótica é conectada ao sistema de automação completo.
Para soluções de vácuo, a arquitetura pode incluir geração de vácuo centralizada ou descentralizada. A geração de vácuo centralizada é uma boa opção são utilizados vários pontos de sucção. A geração de vácuo descentralizada pode ser útil quando são importantes o tempo de resposta, o controle local ou zonas de garras modulares.
Para garras mecânicas, a arquitetura geralmente envolve a escolha entre acionamento pneumático ou elétrico.
As garras pneumáticas podem combinar tamanho compacto, baixo peso e grande força de preensão, dependendo da construção. São geralmente uma boa opção para tarefas de manuseio robustas, de alta velocidade ou com espaço limitado, especialmente onde o ar comprimido já está disponível.
As garras elétricas podem ser uma escolha adequada para aplicações onde controle de posição, curso ajustável, controle de força ou feedback são importantes. Podem ser úteis quando mudanças de formato ocorrem frequentemente ou quando é necessário documentação adicional do processo para comissionamento e diagnóstico.
A arquitetura do sistema também inclui:
É aqui que o planejamento da ferramenta de fim de braço é uma decisão que impacta todo o sistema. Um atuador final de robô pode parecer adequado como componente e, mesmo assim, causar problemas se não for compatível com o robô, a arquitetura de controle ou a configuração de produção.
A principal pergunta é: Qual arquitetura se encaixa no sistema de manipulação geral?
Se o conceito aponta para a preensão mecânica, o passo seguinte é selecionar o tipo de garra. Isso ainda não é uma seleção detalhada de componentes. É a decisão que define como a peça de trabalho será abordada, fixada, movida e posicionada.
Tipos comuns de garras robóticas são:
Uma garra paralela pode ser adequada para peças retangulares, componentes de lados planos e aplicações onde um movimento de preensão reto garante uma fixação estável. É geralmente usada quando o acesso é fácil e a peça de trabalho pode ser segurada de dois lados. O tempo de preensão também é rápido, dependendo do curso das mordaças.
Uma garra angular abre e fecha em torno de um ângulo. Isso pode ser útil quando é necessário um movimento compacto e o movimento de abertura se ajusta ao espaço ao redor.
Uma garra radial fornece um ângulo de abertura mais amplo. Isso pode ser útil quando os dedos precisam se afastar de contornos interferentes ou quando a garra deve se aproximar da peça de trabalho de uma maneira específica.
Uma garra de 3 dedos é geralmente usada para peças de trabalho redondas ou cilíndricas. O movimento de centragem permite um controle de posição estável. O tempo de preensão também é rápido, dependendo do curso das mordaças.
Uma garra adaptativa é uma escolha apropriada quando as formas das peças de trabalho variam ou quando a peça de trabalho precisa ser manuseada com cuidado. A garra pode se adaptar a diferentes contornos e oferecer suporte a tarefas de manuseio flexível.
O tipo certo de garra depende da geometria, acessibilidade, controle de posição, estabilidade de movimento, espaço disponível e flexibilidade futura.
A questão-chave é: como a garra deve abordar, segurar, mover e posicionar a peça de trabalho no processo real?
O conceito de contato especifica a construção da ferramenta de fim de braço. Aqui, pequenas escolhas podem ter um grande impacto na confiabilidade da preensão.
Um sistema de preensão robótico pode ser dimensionado corretamente no papel e, mesmo assim, falhar na produção se o ponto de contato não corresponder à superfície real da peça de trabalho. Poeira, óleo, curvatura, porosidade ou variação da superfície podem alterar o resultado.
A validação ajuda a reduzir esse risco.
Antes de avançar para as etapas detalhadas de engenharia, verifique o conceito em condições reais:
A validação transforma suposições em confiança. Isso ajuda a reduzir ciclos de redesenho, atrasos no comissionamento e superdimensionamento. Recomenda-se um teste em condições reais.
Comece pela aplicação, não pela garra. Defina a peça de trabalho, o movimento, o tempo de ciclo, o ambiente, os requisitos de movimentação e a variação de tolerância. Em seguida, compare os conceitos de preensão, arquitetura do sistema, tipo de garra e necessidades de validação antes de avançar para uma seleção detalhada do produto.
Nenhuma é automaticamente melhor. A garra a vácuo pode ser uma boa escolha para peças de trabalho planas, sensíveis ou variadas com comportamento de superfície adequado. A garra mecânica pode ser ideal para geometrias específicas, controle de posição preciso e movimentos dinâmicos. A aplicação é o fator decisivo.
A confiabilidade da preensão depende da geometria da peça de trabalho, comportamento da superfície, movimento do robô, aceleração, tolerâncias, construção do contato, condições ambientais e feedback. Um conceito deve ser verificado sob condições realistas antes da implementação.
Uma garra paralela é adequada para peças retangulares, uma garra de 3 dedos pode ser usada para peças cilíndricas, garras angulares e radiais são excelentes quando espaço ou exigências de abertura são críticos, e garras adaptativas podem suportar formas variadas ou lidar com peças de trabalho delicadas.
Valide o conceito de ferramenta de fim de braço antes de iniciar as fases de engenharia detalhada e implementação. A validação precoce ajuda a verificar suposições relacionadas a movimento, tolerâncias, condições da superfície, feedback, consumo de energia e flexibilidade futura.