A escolha entre a pneumática padrão e uma solução controlada depende dos requisitos reais exigências do processo. Este guia mostra quais critérios são determinantes na seleção e quando vale a pena efetuar uma avaliação mais aprofundada da Controlled Pneumatics.

A pneumática padrão é adequada para aplicações simples e estáveis, com posições finais definidas e condições constantes.

1. Tarefas simples de comutação e movimento

Ela é geralmente suficiente quando bastam posições finais definidas, a pressão permanece constante, não são necessários ajustes contínuos e os processos são simples e repetíveis.

2. Condições estáveis de processo

Configurações fixas costumam ser suficientes quando as peças de trabalho são sempre as mesmas, há pouca variação de carga, as condições ambientais são estáveis, as tolerâncias são amplas e as trocas de produto são raras.

3. Requisitos moderados de precisão

O fator decisivo não é a precisão máxima possível, mas o desvio permitido no processo.

4. Quando a pneumática padrão é a melhor escolha

Ela é indicada quando funções simples e estáveis são mais importantes do que o controle contínuo, os dados do processo ou a máxima qualidade de controle.

A Controlled Pneumatics torna-se relevante quando as variáveis do processo precisam não apenas ser ajustadas, mas também reguladas ativamente durante a operação. O fator decisivo é a aplicação, não a tecnologia.

1. Altos requisitos de precisão e repetibilidade

Uma solução controlada é indicada quando houver a exigência de tolerâncias rigorosas, resultados reprodutíveis e qualidade estável, mesmo com condições variáveis. O fator determinante é a precisão necessária do processo.

2. Cargas variáveis e fatores de interferência

A Controlled Pneumatics pode compensar desvios ativamente quando as condições do processo se alteram durante a operação. Isso inclui, por exemplo, peças de trabalho diferentes, propriedades variáveis dos materiais, cargas oscilantes ou influências externas como variações de pressão e atrito. Apesar dessas variações, o controle mantém estáveis as variáveis desejadas do processo e garante resultados consistentes.

3. Produtos variáveis e ajustes frequentes

No caso de trocas frequentes de produto, parâmetros configuráveis digitalmente podem reduzir a necessidade de ajustes manuais e a ocorrência de erros. Isso permite reduzir os tempos de reconfiguração e adaptar os processos mais rapidamente a novos requisitos. O benefício depende fortemente da frequência de troca e do esforço atual.

4. Necessidade contínua de controle

Uma solução controlada é relevante quando as variáveis do processo variam, valores intermediários são necessários ou os desvios precisam ser corrigidos automaticamente. A questão central é: basta um controle fixo ou o processo precisa reagir?

5. Dados de processo para maior transparência

Dados de processo disponíveis geram transparência e podem fornecer informações sobre a condição operacional da aplicação e da máquina. Sistemas de controle dão suporte ao diagnóstico, documentação e garantia de qualidade. Eles são úteis quando os valores de processo e as condições das máquinas e sistemas precisam ser rastreáveis, os desvios devem ser detectados precocemente ou os valores reais do processo precisam ser integrados ao controlador programável. No entanto, esses dados só geram um valor agregado real quando são analisados ativamente e utilizados de forma direcionada.

Antes da seleção, é preciso definir qual variável determina o processo. A Controlled Pneumatics pode controlar a pressão, a vazão e o movimento.

Pressão

Relevante quando a pressão atua diretamente sobre a força ou a qualidade. É necessário definir a faixa de trabalho, o desvio permitido, o tempo de reação e possíveis fatores de interferência.

Vazão

Determina a velocidade e o fornecimento. É preciso esclarecer o fluxo volumétrico, a resposta ao valor de referência, as variações e a dinâmica.

Movimento

O fator decisivo é saber se apenas as posições finais importam ou se os valores intermediários também são relevantes. Exemplos disso incluem velocidades variáveis, posições intermediárias, diferentes perfis de movimento ou cargas variáveis.

A pneumática padrão é ideal para aplicações estáveis e simples com estados bem definidos. A Controlled Pneumatics é relevante quando os processos variam, exigem controle preciso ou devem se ajustar de forma dinâmica. A decisão não depende da tecnologia, mas da intensidade e da precisão com que o processo precisa reagir às alterações.