Ao desenvolver protótipos iniciais, é fundamental ter certa liberdade. Isso permite que os engenheiros testem diferentes layouts, alterem posições de componentes e ajustem caminhos de fluxo à medida que o ensaio, o processo ou o conceito produto evolui. Tubos oferecem essa liberdade. Eles são visíveis, acessíveis e rapidamente modificáveis.

Mas um layout que funciona em uma bancada pode não ser tão flexível no interior de um produto compacto. O espaço menor tem de acomodar mais canais, funções, válvulas, sensores e interfaces. O roteamento começa a afetar a usabilidade, a limpabilidade e a repetibilidade da produção.

O problema aumenta gradualmente:

Uma função adicional necessita de outro tubo, conexão ou conector.
Uma alteração no design modifica o roteamento e cria novos raios de curvatura ou problemas de acesso.
Uma interface extra cria outro ponto potencial de vazamento.
Cada etapa manual adiciona uma variação potencial durante a montagem.

No início, cada alteração parece gerenciável. Mas, quando somadas, elas podem criar um caminho fluídico difícil de montar, difícil de limpar e difícil de reproduzir. Esse é o momento em que o roteamento deixa de ser uma tarefa de layout e se torna uma questão arquitetônica.

Pré-visualização de um guia da Festo para escolher bases múltiplas fluídicas, com páginas exibindo as opções de base múltipla e respectivos designs.

Este blog oferece os primeiros pontos para comparação. O guia de soluções leva você ao próximo passo e ajuda sua equipe a revisar tubulações, tecnologias de base múltipla, métodos de união, materiais e modelos de fornecedores antes de definir um caminho de design.

Use-o como um filtro prático para sua próxima revisão interna ou discussão com fornecedores. Você poderá formular perguntas mais precisas, obter uma visão melhor dos prós e contras e uma base mais estruturada para decidir qual arquitetura fluídica deve ser avaliada mais detalhadamente.

Compare suas opções

Em geral, conexões fluídicas em excesso não criam um problema óbvio imediatamente. Normalmente, elas adicionam pequenas variações que se tornam difíceis de gerenciar com o passar do tempo. Uma conexão aqui, um tubo mais longo ali, um caminho ao redor de um sensor, um espaço apertado atrás de uma válvula. Cada decisão em si pode fazer sentido, mas o efeito combinado pode tornar o design menos confiável e mais difícil de replicar.

Fique atento a estes riscos:

  • Risco de vazamento: cada conexão manual pode adicionar outro ponto potencial de vazamento
  • Volume morto: espaços internos não utilizados podem afetar o uso de reagentes, o manuseio de amostras e o tempo de resposta
  • Bolhas presas: caminhos complexos e transições podem dificultar a consistência do fluxo e levar a resultados pouco claros
  • Contaminação cruzada: áreas de difícil limpeza podem aumentar o risco de arraste entre amostras ou meios
  • Erros de montagem: tubos semelhantes, conexões repetidas e acesso limitado podem aumentar a propensão a falhas
  • Esforço de manutenção: roteamento denso pode atrasar inspeções, substituições ou manutenções
  • Pressão de espaço: tubulações podem ocupar um espaço que deveria ser usado para funcionalidade, usabilidade ou miniaturização do produto

Em diagnósticos e produtos compactos de ciências da vida, esses problemas podem impactar o esforço de engenharia. Mais importante ainda, eles podem influenciar a confiabilidade dos testes, a confiança do usuário e a prontidão para a produção. O produto pode continuar funcionando, mas isso não significa que a arquitetura seja realmente funcional.

Um problema na arquitetura fluídica geralmente leva a várias pequenas frustrações. Nenhum sintoma por si só significa que o design precisa de uma nova rota. Mas um padrão deveria indicar que uma revisão mais detalhada é necessária.

Faça um primeiro teste diagnóstico com base nestas perguntas:

O roteamento ocupa mais espaço do que o esperado?

Se os tubos e conexões dominam o layout interno, a miniaturização pode ser mais difícil, especialmente quando novas funções são adicionadas.

Os resultados dos testes variam sem uma razão clara?

Vazamentos, bolhas presas, volume morto ou um fluxo de líquido inconsistente podem criar ruídos que se assemelham a instabilidades de ensaio ou de processo.

A limpeza exige esforço excessivo?

Se a limpabilidade exige rotinas complexas de purga ou acesso manual, o caminho do fluido pode não atender às necessidades de validação futuras.

A replicação está desacelerando devido a mudanças no roteamento?

Se o roteamento precisar ser redesenhado sempre que um componente for movido, a arquitetura pode não ser estável o suficiente para ser ampliada.

A montagem está se tornando muito dependente de habilidades individuais?

Layouts de tubulação manual podem ser difíceis de replicar quando a produção precisa de consistência.

As válvulas, sensores ou componentes de controle de pressão são difíceis de integrar de forma adequada?

Quando os componentes são dispostos ao redor do caminho do fluido, em vez de fazerem parte de um sistema coerente, o layout pode dificultar a próxima etapa do projeto.

Uma revisão mais detalhada analisa toda a arquitetura fluídica: como o fluido percorre o sistema, é limpo e sai dele, e como esse percurso favorece a montagem, a manutenção e a produção. Essa análise ajuda a equipe a ir além de soluções rápidas para problemas individuais.

Pois significa verificar a pressão ou o tamanho do canal, onde os fluidos mudam de direção, quais interfaces aumentam os riscos de vazamento evitáveis e onde volumes mortos ou bolhas presas podem afetar a repetibilidade dos resultados. Também significa analisar quais seções são difíceis de limpar, inspecionar ou fazer manutenção, e quais funções precisam ter válvulas e sensores integrados.

O objetivo é que os requisitos do trajeto do fluido sejam definidos antes que a equipe compare tecnologias, fornecedores ou opções de integração. Com isso, OEMs emergentes e consolidados, e prestadores de serviços de engenharia dispõem de uma base mais clara para a próxima decisão de design.

Após a clara definição dos requisitos, o próximo passo não é selecionar uma tecnologia imediatamente. É coletar todas as informações que possibilitam uma comparação útil das diferentes tecnologias: meios, faixa de pressão e fluxo, geometria do canal, compatibilidade de materiais, requisitos de limpabilidade, pontos de integração e perspectivas de produção.

Isso permite que a equipe verifique se o problema ainda pode ser solucionado com melhorias no roteamento ou se a arquitetura fluídica precisa de uma abordagem mais estruturada antes que o projeto avance para validação e ferramental ou seja transferido para a produção.

A equipe pode então comparar as possíveis abordagens de roteamento. Essas incluem, por exemplo, um layout de tubulação aprimorado, uma base múltipla fluídica dedicada ou uma solução fluídica integrada mais ampla. Para equipes que consideram canais internos compactos e união limpa de materiais como relevantes, uma visão geral das Diffusion Bonded Manifolds pode ajudar a decidir se essa opção deve ser incluída na comparação. O valor está em comparar as opções com as restrições reais do produto, e não com uma preferência genérica por uma tecnologia específica.

Você gostaria de discutir a abordagem do seu design fluídico ou começar a moldar o projeto antes que o layout seja definido? Compartilhe conosco seus requisitos atuais, dúvidas pendentes ou conceito inicial. Podemos ajudar a esclarecer qual arquitetura, opções de materiais e nível de integração devem ser revisados primeiro.

Discuta seu conceito.