Segurança de máquinas em números

De acordo com as estatísticas do Eurostat sobre acidentes de trabalho, foram registrados 2,97 milhões de acidentes de trabalho não fatais e 3.286 incidentes fatais na União Europeia em 2022 — com mais de um quarto das lesões fatais relacionadas a máquinas ou equipamentos de manuseio.

Esses números alarmantes mostram claramente por que a segurança não pode ser deixada para depois. Quando uma máquina opera sem as devidas proteções, as consequências podem ser imediatas e graves: danos ao equipamento, paradas onerosas, ferimentos ou até mesmo repercussões legais. Por outro lado, projetar a segurança nos sistemas desde o início transforma as máquinas em ativos que oferecem confiabilidade, eficiência e segurança.

Por que a segurança de máquinas é mais importante do que nunca

O papel da segurança de máquinas evoluiu drasticamente na última década. Antes considerada principalmente como um requisito de conformidade, ela é agora uma prioridade crítica para os negócios.

Vários fatores estão impulsionando essa mudança:

  • Automação e digitalização – as máquinas modernas são mais rápidas, mais potentes e interconectadas. Embora isso aumente a produtividade, também apresenta riscos. Uma máquina mal protegida, ou sem segurança, pode expor os operadores a acidentes ou até mesmo ser manipulada em casos de ataque cibernético.
  • Regulamentações mais rigorosas – o novo Regulamento da UE relativo às máquinas (2023/1230), aplicável a partir de janeiro de 2027, torna mais rígidas as obrigações dos fabricantes de máquinas. Ele aborda explicitamente riscos digitais, como software incorporado, IA e segurança cibernética, tornando segurança e proteção inseparáveis.
  • Alto custo dos acidentes – além do custo humano, um único incidente pode resultar em despesas médicas, multas, paradas e danos à reputação. Na UE, os acidentes custam bilhões às empresas todos os anos, só em dias de trabalho perdidos.

Em suma, a segurança de máquinas já não é opcional. As empresas que incorporam a segurança e a proteção em seus processos de design estão mais bem posicionadas para proteger as pessoas, salvaguardar a produtividade e permanecer competitivas em um mercado cada vez mais exigente.

Uma pessoa sentada em frente a um laptop assistindo a um webinar, com um fundo industrial.

Projetos de controle de movimento tornam-se complexos quando o dimensionamento, a configuração de segurança, a instalação de PLC, o comissionamento e a validação ocorrem em etapas desconectadas. Neste webinar sob demanda, você verá como as ferramentas digitais da Festo oferecem suporte a um fluxo de trabalho conectado, desde a configuração até o comissionamento, ajudando as equipes de engenharia a reduzir passagens de bastão e a avaliar soluções de controle de movimento com mais confiança.

Veja o fluxo de trabalho em ação

Panorama regulatório explicado

A segurança de máquinas baseia-se em regulamentos e normas concebidos para proteger os operadores e garantir a conformidade em todos os mercados.

Regulamento da UE relativo às máquinas (2023/1230)

Na Europa, o Regulamento da UE relativo às máquinas (2023/1230) é a pedra angular. Substituindo a antiga Diretiva Máquinas, harmoniza as regras entre os Estados-Membros da UE e introduz novos requisitos para as tecnologias digitais. Seu objetivo: garantir que as máquinas sejam seguras não apenas mecanicamente, mas também em termos de software e segurança cibernética.

Fluxo das normas de segurança de máquinas

Para aplicar este regulamento na prática, as normas internacionais fornecem aos engenheiros métodos claros para avaliar e implementar a segurança. Três dos mais importantes são:

ISO 12100 → Avaliação de riscos

  • Princípios gerais para identificar perigos e reduzir riscos.
  • Base para todas as medidas de segurança subsequentes.

ISO 13849 → Nível de desempenho (PL)

  • Foca os componentes relacionados à segurança dos sistemas de controle.
  • Determina a confiabilidade com que um sistema executa funções de segurança.

IEC 62061 → Nível de Integridade de Segurança (SIL)

  • Aplica-se a sistemas elétricos, eletrônicos e programáveis.
  • Define a probabilidade de falhas na função de segurança.

Juntas, essas normas fornecem um caminho estruturado: avaliar riscos (ISO 12100), projetar controles confiáveis (ISO 13849) e validá-los em relação aos requisitos SIL (IEC 62061).

Conformidade: um item inegociável

Para fabricantes e construtores de máquinas, a conformidade é imprescindível. O não cumprimento dos requisitos coloca em risco o acesso ao mercado, gera custos elevados com reformulações e, mais importante ainda, causa danos evitáveis às pessoas.

Projetando para a segurança: princípios e metodologia

A segurança eficaz das máquinas não consiste em instalar dispositivos de proteção no final. Trata-se de incorporar princípios de segurança em todas as etapas do projeto e da operação.

A abordagem combinada pode ser dividida em quatro etapas principais:

1. Redução do risco na fonte

  • A máquina mais segura é aquela em que os riscos são eliminados durante a fase de projeto.
  • Exemplo: Uma máquina de embalagem projetada com lâminas de corte encapsuladas elimina o risco antes mesmo que proteções sejam consideradas.

2. Segurança funcional

  • Os sistemas de controle relacionados à segurança sempre devem funcionar, mesmo em caso de falhas.
  • Exemplo: Um transportador de esteiras equipado com barreiras fotoelétricas deve parar de forma confiável se alguém entrar na área de perigo, independentemente de erros do sistema.

3. Redundância e confiabilidade

  • Os sistemas críticos geralmente incluem backups para reduzir o risco de falhas.
  • Exemplo: As células de soldagem robótica podem utilizar paradas de emergência de canal duplo. Se um falhar, o outro ainda garante o desligamento.

4. Validação e melhoria contínua

  • A segurança só pode ser comprovada se for testada. Ferramentas como o software SISTEMA validam os níveis de desempenho (PL) ou os níveis de integridade de segurança (SIL).
  • Exemplo: Um sistema de controle de prensa dobradeira pode ser analisado e verificado antes de ser certificado como seguro para uso.

Ao tratar a segurança como um processo de ciclo de vida — desde o projeto até a validação e manutenção —, as empresas garantem a conformidade, reduzem as paradas e criam maior confiança nos operadores.

Construindo uma estrutura de avaliação de riscos

A estrutura de avaliação de riscos constitui o cerne da segurança de máquinas. Ela fornece o modelo conceitual para identificar perigos, priorizar riscos e selecionar medidas de proteção adequadas.

Normalmente esse processo possui três etapas:

Identificar perigos

  • Verifique se há riscos mecânicos, elétricos, térmicos e de interação humana.
  • Exemplo: Em uma fábrica de engarrafamento, os riscos podem incluir pontos de esmagamento em transportadores ou componentes de alta tensão expostos.

Avaliar e priorizar riscos

  • Estime a gravidade dos danos e a probabilidade de ocorrência.
  • Exemplo: Uma lâmina de rotação rápida apresenta um risco muito maior do que uma esteira lenta e requer controles mais rigorosos.

Definir medidas de redução de riscos

  • Aplique a “hierarquia de controles”: elimine os riscos sempre que possível e, em seguida, proteja, bloqueie ou controle-os com sistemas de segurança confiáveis.
  • Exemplo: Um braço robótico pode combinar cortinas de luz, barreiras e funções de segurança com controle de movimento.

É essencial documentar esse processo. Isso fornece a comprovação da conformidade com a ISO 12100, dá suporte a auditorias e garante que as decisões sejam baseadas em análises estruturadas, e não em suposições.

A segurança não é opcional — é engenharia inteligente.

Sejamos honestos: se você está construindo máquinas e não pensa na segurança, você não está fazendo a coisa certa. A segurança não é simplesmente uma tarefa a cumprir. Ela é fundamental para o desempenho, a confiabilidade e a reputação. Os acidentes custam tempo e dinheiro, e afetam a confiança. Mas tudo isso pode ser evitado através de um design de segurança inteligente. Não se trata apenas de evitar lesões, mas também de manter as máquinas funcionando, as equipes confiantes e os clientes fiéis.

Vantagens de um bom conceito de segurança:

  • Menos paradas não planejadas, graças a sistemas de proteção e intertravamentos robustos.
  • Maior vida útil das máquinas, pois máquinas seguras são mais bem conservadas e sofrem menos desgaste.
  • Operadores engajados, que sabem que seu ambiente foi construído com cuidado.
  • Credibilidade junto aos clientes, que esperam responsabilidade como padrão.

Considere uma linha de embalagem com travas de segurança modernas: ela não só protege as pessoas, como também aumenta a OEE ao reduzir o tempo de inatividade. A segurança não é um centro de custos. É um multiplicador de desempenho.

Segurança de máquinas é mais do que um requisito de conformidade — é uma responsabilidade e uma oportunidade. Ao se alinharem às regulamentações, aplicarem princípios de engenharia comprovados e seguirem uma metodologia de design estruturada, as empresas podem proteger as pessoas e, ao mesmo tempo, salvaguardar a produtividade. Uma estrutura robusta de avaliação de riscos garante que os perigos sejam identificados e reduzidos, enquanto a melhoria contínua mantém os sistemas eficazes a longo prazo.