A ROTAN GmbH foi fundada em 1987 em Dannstadt, perto de Ludwigshafen, Alemanha. Agora possui mais duas filiais, em Leuna e Rostock. Mais de 200 colaboradores desenvolvem soluções completas para a renovação de reservatórios, sistemas de tubulação e construção de instalações, para a instrumentação e a engenharia de controle, bem como para a tecnologia de limpeza destinada a clientes de diversos setores pelo mundo.

Os sistemas de limpeza à base de água da ROTAN são adaptados com precisão aos requisitos dos artigos a serem limpos e aos níveis de limpeza necessários. A ROTAN constrói sistemas de limpeza compatíveis com GMP/FDA para o setor alimentício e farmacêutico. Eles devem atender aos altos requisitos de esterilidade. A ROTAN também desenvolve sistemas para limpeza de tambores e recipientes que entram em contato com ingredientes ativos tóxicos e altamente potentes. Esses sistemas funcionam em quatro fases:

1. Injeção nas cubas de aço inoxidável
2. Abertura das tampas das cubas de uma cabine de proteção pessoal
3. Limpeza interna e externa das cubas
4. Remoção das cubas da área da tampa

Componentes robustos e resistentes à corrosão

Sempre que as cubas são limpas, a cabine de segurança pessoal e a câmara de limpeza devem ser limpas e descontaminadas. Em uma operação normal, isso é realizado uma vez por hora com água, ácido e lixívia. Em determinadas circunstâncias também com agentes de limpeza específicos do cliente.

Nesses casos, é extremamente importante que os componentes de automação utilizados sejam robustos e confiáveis. Cada falha ou parada da máquina durante o processo de limpeza resulta em uma intervenção complexa e demorada. Portanto, o pessoal de serviço deve utilizar equipamento de segurança pessoal especial porque estão sob um elevado risco de contaminação.

Na galeria de imagens, uma visão geral do sistema de limpeza da ROTAN é obtida:

Automação com aço inoxidável, sem oxidação

A Festo forneceu os componentes mais robustos possíveis para todas as etapas do processo nesse sistema de limpeza: desde o cilindro normalizado CRHD, de aço inoxidável, às unidades de tratamento de ar:

  • Componentes para vedar as fechaduras: vedações pneumáticas com bico em aço inoxidável e tubulação PLN da porta da pequena antecâmara.
  • Componentes para testes de vazamentos nas luvas de borracha, com pressurização e monitoramento, por meio de um terminal de válvulas e do sensor de pressão.
  • Cilindro pneumático para abertura e fechamento precisos das fechaduras, de aço inoxidável, para a limpeza interior da câmara e de alumínio, para a porta externa.
  • Cilindro pneumático de aço inoxidável para o bloqueio da estrutura da cuba e para a movimentação das regas de lavagem, no interior da câmara de limpeza.
  • Válvula de controle de fluxo unidirecional resistente à corrosão para o controle da velocidade do cilindro pneumático.
  • Tubos pneumáticos resistentes à corrosão e conexões de aço inoxidável para distribuir o ar comprimido pelo isolador e pela câmara de limpeza.
  • Componentes para a preparação, fornecimento e controle do ar comprimido: terminal de válvulas e válvulas individuais para a atuação dos cilindros pneumáticos e das válvulas de processo, pneumaticamente operadas no sistema.

Segurança operacional e vida útil longa

A robustez e a resistência à corrosão são critérios cruciais para todos os componentes nos sistemas de limpeza que precisam assegurar a operação suave em condições agressivas. Isto se aplica a todos os sistemas industriais, não apenas ao setor farmacêutico, da cosmética e da biotecnologia.

Com a Festo, é possível ter acesso a um portfólio variado de componentes em aço inoxidável de alta qualidade, com valor já comprovado. Além disso, auxiliamos na seleção dos produtos certos: com ferramentas de engenharia inteligentes para as configurações da aplicação, bem como na consultoria pessoal. A base de dados CAD, da Festo, também simplifica o planejamento do sistema para projetistas. A ROTAN criou uma boa disponibilidade para o sistema e segurança operacional.

Meios rápidos e fáceis significam uma cadeia de suprimentos simplificada. Na Festo, todos os componentes são obtidos de um só fornecedor, em todo o mundo, com prazos de entrega curtos, incluindo as peças de reposição.