1. Qual é a diferença entre controle de fluxo e controle de fluxo de massa?

Werner Alber: O controle de fluxo mede o volume de um gás por unidade de tempo e reage de forma sensível às flutuações de pressão e temperatura. O controle de fluxo de massa, por outro lado, registra a massa real do gás e garante valores constantes, independentemente das condições ambientais - ideal para aplicações precisas, como na tecnologia médica ou na produção de semicondutores.

Em resumo: Enquanto o controle de fluxo se concentra no volume, o controle de fluxo de massa garante que sempre a mesma massa de gás flua pelo sistema, independentemente de influências externas.

2. O que é um controlador de fluxo de massa e como ele funciona?

Werner Alber: Imagine que você tenha que fornecer sempre a mesma quantidade de gás em um processo. Quando você ajusta um regulador de fluxo volumétrico normal para 10 l/min, você obtém exatamente a mesma quantidade de gás apenas sob determinadas condições. Se a temperatura aumentar, o gás se expande; então, há menos massa de gás em 10 l/min. Por outro lado, uma pressão mais alta significa que há mais moléculas em 10 litros. Um controlador de fluxo de massa determina a massa do meio que está fluindo. Como a massa de um gás, ao contrário do volume, não é influenciada pela pressão ou pela temperatura, isso permite um controle altamente preciso e estável. Isso mantém o volume de gás constante, repetível e eficiente. Diferentemente das válvulas reguladoras de fluxo de controle fácil, os controladores de fluxo de massa regulam o fluxo de massa e o estabilizam ativamente para garantir condições de processo consistentes. Isso o torna a solução ideal para aplicações que exigem alta precisão, dinâmica e confiabilidade do processo.

3. Qual é a diferença entre o método de controle de um controlador de fluxo de massa e o de uma válvula reguladora de fluxo?

Werner Alber: A diferença decisiva está no tipo de regulação. Os controladores de fluxo de massa operam em um loop de controle fechado: eles regulam continuamente o fluxo de massa atual e ajustam com precisão a válvula para manter constante o valor nominal desejado. Uma válvula reguladora de fluxo (como uma válvula de agulha com medidor de fluxo) pode ser ajustada de forma passiva ou manual. Se as condições do processo mudarem, uma válvula convencional precisa ser reajustada manualmente - ela não "sabe" que houve uma alteração. Os controladores de fluxo de massa, por outro lado, reagem aos desvios em tempo real.

Podemos dizer que: o MFC pensa por si mesmo, enquanto um controlador de fluxo simples é apenas uma válvula reguladora de ajuste fixo. Na prática, isso significa precisão e consistência significativamente maiores com os controladores de fluxo de massa, especialmente quando as condições ambientais não são absolutamente constantes.

4. Quais são os diferentes princípios de medição dos controladores de fluxo de massa e como eles funcionam?

Werner Alber: Um controlador de fluxo de massa (MFC) pode detectar o fluxo de gás usando diversos métodos físicos. O método mais comumente usado é o princípio térmico (calorimétrico), especialmente para aplicações de gás. Geralmente, são usados os métodos de perda de calor e transferência de calor. Os processos baseados em diferença de pressão também estão se tornando cada vez mais comuns, pois permitem uma reação mais rápida em comparação com os princípios térmicos. Também vale a pena mencionar o princípio de Coriolis, que mede o fluxo de massa diretamente. O princípio de medição a ser selecionado sempre depende dos requisitos específicos da aplicação.

5. Como é construído um controlador de fluxo de massa e quais componentes ele contém?

Werner Alber: Um controlador de fluxo de massa consiste em três componentes centrais: Sensores, sistema eletrônico de controle e válvula proporcional como atuador. O sensor registra o fluxo de massa com base em um princípio de medição específico. Os valores medidos são processados pelos componentes eletrônicos de controle, que os comparam com o valor nominal especificado. Os desvios são detectados imediatamente e transmitidos à válvula reguladora, que atua como um atuador para regular o fluxo adequadamente.

Aqui na Festo, contamos com a tecnologia piezoelétrica, que permite um controle altamente dinâmico, energeticamente eficiente e praticamente livre de desgaste. Essa coordenação precisa de todos os componentes permite um controle de fluxo exato, estável e reproduzível. Todo o processo é controlado por uma unidade de controle de nível superior que sincroniza todos os componentes e faz ajustes contínuos.

eBook: Simplificando a Controlled Pneumatics

eBook: Simplificando a Controlled Pneumatics

Como tornar seus sistemas pneumáticos digitais, eficientes e altamente precisos.​

Descubra como a Controlled Pneumatics abre áreas de aplicação totalmente novas no controle de pressão, fluxo e movimento. Saiba como a tecnologia proporcional, os sensores e os algoritmos inteligentes trabalham juntos em um circuito de controle fechado para melhorar seus processos. Obtenha informações valiosas sobre como tornar seus sistemas pneumáticos mais eficientes, econômicos e potentes de maneira rápida e fácil.​

Baixe agora!​

6. Quais são as vantagens da tecnologia piezoelétrica nos controladores de fluxo de massa e por que a Festo confia nessa tecnologia?

Werner Alber: A tecnologia piezo oferece vantagens decisivas em controladores de fluxo de massa em comparação com as válvulas solenoides convencionais. Eles permitem um controle de fluxo de alta precisão, com eficiência energética e baixo desgaste. As válvulas piezoelétricas usam um elemento de flexão de cerâmica que se deforma quando uma tensão é aplicada e, assim, abre ou fecha a válvula. Uma das principais vantagens é o consumo extremamente baixo de energia: Quando a válvula está em posição, o atuador piezoelétrico praticamente não requer mais energia, já que a corrente de manutenção não é necessária. Isso não apenas reduz o consumo de energia, mas também evita a geração indesejada de calor em ambientes com temperatura controlada.

Além disso, as válvulas piezo operam de forma totalmente silenciosa, pois não são necessárias bobinas ou operações de comutação mecânica. Isso é particularmente vantajoso em ambientes onde a interferência acústica deve ser evitada. Sua alta precisão de controle e tempo de resposta rápido permitem um controle sensível e infinitamente variável do fluxo de massa. Graças ao seu design compacto, os controladores de fluxo de massa com válvulas piezoelétricas podem ser integrados de forma particularmente econômica em termos de espaço - ideal para aplicações móveis ou confinadas. Eles também são duráveis, pois quase não contêm peças móveis e praticamente não apresentam desgaste.

7. Qual é o papel dos controladores de fluxo de massa na indústria e em que setores eles são usados?

Werner Alber: Os controladores de fluxo de massa com tecnologia piezoelétrica são caracterizados por sua operação sem desgaste, sem ruído e com economia de energia, o que os torna particularmente adequados para aplicações em que a estabilidade da temperatura, a capacidade de controle fino e uma longa vida útil são cruciais.

Os MFCs desempenham um papel fundamental principalmente na produção de semicondutores. Os gases de processo, como os gases de gravação, transporte e proteção, devem ser regulados com extrema precisão para produzir microchips perfeitos. Até mesmo os menores desvios no fluxo de gás podem levar a defeitos nos wafers. Os controladores de fluxo de massa regulam o fornecimento preciso de gases de proteção e de transporte nas câmaras de processo e portas de carga para minimizar a contaminação e garantir condições de processo constantes.

Outra área importante é a tecnologia médica e a tecnologia laboratorial. Em ventiladores ou máquinas de anestesia, os controladores de fluxo de massa controlam as proporções precisas de mistura de oxigênio e outros gases para os pacientes. Em dispositivos de análises laboratoriais, como cromatógrafos a gás ou espectrômetros de massa, eles garantem fluxos de gás reproduzíveis para medições de alta precisão.

8. Que inovações e tendências você vê atualmente no controle de fluxo de massa?

Werner Alber: O controle de fluxo de massa está se desenvolvendo na direção da digitalização, miniaturização e automação com eficiência energética. Um avanço na tecnologia dos controladores de fluxo de massa pode ser visto na adição do método de pressão diferencial mais rápido aos métodos de medição térmica, permitindo um controle dinâmico.

Outro impulso de inovação pode ser observado na miniaturização e nas novas tecnologias de sensores. As tecnologias MEMS e CMOS permitem sensores de alta precisão com baixo consumo de energia, tornando os controladores de fluxo de massa mais compactos e eficientes. Em geral, os controladores de fluxo de massa estão se tornando mais precisos, mais conectados em rede e mais flexíveis. Eles consomem menos energia e podem ser integrados de forma mais eficiente aos modernos sistemas de automação - uma contribuição significativa para a pneumática digitalizada.

9. Que recomendações você tem para empresas que desejam implementar conceitos inteligentes para controle de fluxo de massa ou automação?

Werner Alber: A chave para um controle eficiente do fluxo de massa está na precisão, na eficiência energética e na integração perfeita. As empresas devem verificar inicialmente a precisão e os tempos de resposta que seus processos exigem. Uma das principais abordagens de otimização é o uso de atuadores com eficiência energética.

A tecnologia piezo reduz significativamente o consumo de energia, elimina a geração de calor e permite um controle preciso e sem desgaste. As empresas também devem apostar em funções de diagnóstico inteligentes para tornar a manutenção mais previsível e os processos mais estáveis.

Uma análise do sistema é recomendada para a próxima etapa: Onde ocorrem as perdas? Quais componentes funcionam de forma ineficiente? Um aconselhamento direcionado ou um teste com controladores modernos de fluxo de massa fornecem rapidamente informações sobre o potencial de otimização. As soluções digitais e escalonáveis aumentam a eficiência, a confiabilidade do processo e a flexibilidade a longo prazo.

Gostaríamos de agradecer a Werner Alber pela entrevista informativa e pelos insights aprofundados sobre o mundo do controle de fluxo de massa. Sua expertise esclareceu como o controle preciso, a rede digital e a tecnologia piezoelétrica podem aumentar a eficiência e a confiabilidade do processo em vários setores industriais. As empresas que contam com o moderno controle de fluxo de massa se beneficiam de maior precisão, uso mais eficiente da energia e confiabilidade otimizada do processo - fatores decisivos para uma automação preparada para o futuro.