O dilema dos fabricantes de dispositivos: o que torna os dispositivos laboratoriais, de diagnóstico e médicos particularmente desafiadores

O desenvolvimento e a produção de dispositivos modernos laboratoriais, médicos e de diagnósticohoje constituem, mais do que nunca, um dilema para os fabricantes, no que tange à inovação tecnológica, aos requisitos regulatórios e à pressão econômica. A demanda por precisão, confiabilidade e miniaturização é crescente, da mesma forma que os requisitos de documentação, segurança e integração digital para os sistemas existentes.

Adicionalmente muitos fabricantes têm enfrentado recursos limitados, aumento da pressão de custos e uma crescente escassez de mão de obra qualificada. Simultaneamente ao aumento da complexidade dos sistemas, há uma redução crescente das janelas de tempo para o desenvolvimento e o lançamento no mercado.

Este artigo destaca os principais desafios na fabricação de dispositivos, especialmente no campo da tecnologia de laboratório analítico, diagnóstico clínico e tecnologia médica, e proporciona uma compreensão clara das condições em que soluções inovadoras devem ser desenvolvidas atualmente.

1. Falta de espaço e miniaturização em dispositivos laboratoriais, de diagnóstico e médicos

O design compacto dos dispositivos modernos gera desafios enormes para os desenvolvedores. Diversas funções, incluindo sensores, fluidos e componentes eletrônicos, precisam ser acomodadas em um espaço muito pequeno nos dispositivos laboratoriais, médicos e de diagnóstico. E também as exigências de ergonomia, mobilidade e transportabilidade. Os componentes miniaturizados precisam ser não só potentes, como também confiáveis e duráveis. O espaço de instalação limitado exige reformulações criativas e arquiteturas de sistema sofisticadas em que cada milímetro conta. Isso geralmente tem um impacto no consumo de material e no peso.

2. Escassez de mão de obra qualificada e falta de conhecimento especializado no desenvolvimento de dispositivos

Muitos fabricantes enfrentam o desafio de desenvolver sistemas mecatrônicos complexos com equipes pequenas e sobrecarregadas. Muitas vezes, há falta de know-how especializado, principalmente em áreas como automação, fluidos, eletrônica ou integração de software. Porém, o desenvolvimento de dispositivos laboratoriais, médicos e de diagnóstico exige um profundo entendimento técnico, desde a ideia inicial até a produção em série. Por essa razão, empresas, cuja principal competência não é a área de tecnologia de acionamento ou de integração de sistemas, beneficiam-se cada vez mais de parceiros externos que forneçam know-how e recursos específicos.

3. Pressão de custos e eficiência econômica para pequenas quantidades

É crescente a pressão econômica na fabricação de dispositivos - especialmente para as séries de pequeno e médio porte. Os clientes esperam soluções de alto desempenho, confiáveis e econômicas. Mas, o desenvolvimento de novos dispositivos é oneroso, especialmente com múltiplas versões e pequenas quantidades. Para se manterem competitivos, muitos fabricantes apostam em montagens modulares, padronização e suporte externo ao desenvolvimento. Isso diminui o tempo de desenvolvimento e reduz os custos sem comprometer a qualidade ou a funcionalidade.

4. Complexidade tecnológica dos sistemas mecatrônicos

A integração de componentes fluídicos, eletrônicos, mecânicos, além de sensores e software, em um único dispositivo resulta em sistemas com um alto nível de complexidade. Para garantir uma operação sem erros, as interfaces devem ser harmonizadas com precisão. Mesmo pequenas discrepâncias na arquitetura do sistema podem levar a problemas consideráveis durante o uso ou a autorização. Sendo assim, uma abordagem holística para a integração do sistema - de preferência com equipes interdisciplinares - é essencial para o sucesso.

5. Confiabilidade e precisão em condições reais de operação

Os dispositivos laboratoriais, médicos e de diagnóstico precisam funcionar com confiabilidade e precisão por muitos anos, muitas vezes sob condições ambientais variáveis. Os requisitos de precisão, repetibilidade e estabilidade de longo prazo são extremamente altos, sobretudo para aplicações sensíveis, como análises de sangue ou testes de biologia molecular. Uma construção robusta, componentes de alta qualidade e uma garantia de qualidade bem pensada são fundamentais para evitar falhas e garantir a segurança do paciente.

6. Requisitos e normas regulatórios em tecnologia médica

Para os fabricantes de dispositivos laboratoriais, médicos e de diagnóstico, é obrigatória a conformidade com os requisitos legais, como o MDR (Medical Device Regulation), ISO 13485, os regulamentos da FDA ou as normas IEC 61010. Uma situação extremamente complexa. Documentação, rastreabilidade e validação precisam ser consideradas já na fase de desenvolvimento. Erros ou omissões podem levar a atrasos consideráveis, problemas de autorização ou até mesmo recalls. Portanto, é essencial ter um conhecimento profundo dos requisitos regulatórios.