Reutilizar módulos comprovados na construção de máquinas modulares pode reduzir significativamente o esforço de engenharia repetitivo e encurtar os ciclos de desenvolvimento para novas variantes de máquinas. Isso pode ser obtido com uma abordagem de plataforma escalável e flexível, capaz de lidar com requisitos de projeto em constante mudança, que geralmente exigem adaptação. Se o produto escolhido não for flexível o suficiente, os módulos podem não ser reutilizáveis em diferentes aplicações. Em vez de construir cada função do zero, as equipes de engenharia podem basear-se em componentes validados e focar nas adaptações específicas das aplicações. Quando as interfaces mecânicas, elétricas e pneumáticas estão claramente definidas, diferentes subsistemas podem ser desenvolvidos, testados e validados em paralelo. Isso não só melhora a transparência do projeto, mas também reduz os riscos de instalação ao combinar diferentes seções de máquina. Em projetos complexos de automação, essa abordagem ajuda a manter a flexibilidade sem sacrificar a consistência da engenharia ou a confiabilidade do sistema.

Módulos padronizados e interfaces unificadas na automação modular podem reduzir o número de peças exclusivas e variantes necessárias em plataformas de máquina. Isso simplifica a aquisição, reduz a complexidade dos fornecedores e melhora a confiabilidade do planejamento em ambientes de produção. Usar os mesmos componentes em diferentes conceitos de máquinas também facilita a gestão de inventário e reduz o esforço necessário para a documentação e o controle de qualidade. Porém, modularidade não significa padronização rígida. Pelo contrário: ela cria uma arquitetura central controlada que pode ser seletivamente adaptada para atender aos requisitos específicos das aplicações, sem comprometer a estrutura geral do sistema.

Módulos pré-testados com interfaces claramente definidas podem simplificar os processos de instalação e comissionamento em sistemas modulares de máquinas. Visto que as unidades funcionais são validadas antes da instalação, as equipes de montagem podem se concentrar na conexão e configuração dos módulos em vez de resolver problemas de componentes individuais no local. Isso reduz o tempo de instalação e ajuda a minimizar erros relacionados à interface entre subsistemas mecânicos, elétricos e pneumáticos. Além disso, estruturas modulares tornam o comissionamento passo a passo mais fácil, permitindo que seções individuais da máquina sejam testadas de forma independente antes de o sistema completo ser ativado, melhorando a confiabilidade geral do comissionamento.

Um sistema de automação modular bem estruturado melhora a manutenibilidade, tornando as unidades funcionais mais fáceis de acessar, inspecionar e substituir. Em vez de analisar arquiteturas de máquinas instaladas de forma compacta, as equipes de manutenção podem trabalhar com módulos claramente definidos que facilitam o isolamento de falhas. Isso reduz a complexidade do diagnóstico e pode encurtar as intervenções de manutenção, especialmente em sistemas com altos requisitos de disponibilidade. Dependendo da aplicação, construções modulares também permitem um planejamento de manutenção mais previsível, pois unidades individuais podem ser submetidas à manutenção ou substituídas sem exigir a desmontagem completa do sistema.

Os requisitos das máquinas evoluem ao longo do tempo devido a mudanças nas especificações dos clientes, novos padrões de comunicação ou demandas crescentes de desempenho nos subsistemas pneumáticos e elétricos. A arquitetura modular de máquinas pode acomodar essas mudanças ao permitir atualizações direcionadas, sem a necessidade de reconstruções completas do sistema. Interfaces padronizadas permitem que novas funções ou módulos de desempenho sejam instalados com mais eficiência, reduzindo o esforço de engenharia durante adequações ou extensões da linha. Isso é particularmente relevante em ambientes de produção escaláveis, nos quais as máquinas devem ser adaptadas a novas variantes de produtos ou requisitos de processos.

Essa flexibilidade também se estende às arquiteturas pneumáticas e de comunicação. Quando os sistemas são construídos para operar com múltiplos padrões de comunicação e níveis de desempenho, é possível reduzir a complexidade das variantes e, ao mesmo tempo, manter a adaptabilidade entre diferentes configurações de máquinas. Funções digitais instaladas no nível do sistema podem melhorar ainda mais a transparência do processo e oferecer suporte à otimização orientada por dados, desde que sejam incorporadas na estrutura modular em vez de adicionadas como componentes isolados.

À medida que os conceitos de máquinas se tornam mais modulares, a questão central muda de "o que pode ser construído" para "o que deve ser definido primeiro".

O Guia de Considerações Essenciais para Seleção de Bloco de Válvulas e I/O Remoto ajuda a estruturar essa decisão logo no início. Ele reúne cinco considerações conectadas que abrangem o conceito da máquina, os requisitos de comunicação, o desempenho pneumático, as funções instaladas e a abordagem de engenharia.

Crie um conjunto claro de critérios para uma seleção confiável de terminal de válvulas ou I/O remoto.

Obtenha o guia

O terminal de válvulas VTUX é um exemplo de como uma abordagem de plataforma modular pode funcionar com diferentes conceitos de máquina. Dependendo da configuração, ele pode ser usado em arquiteturas centrais ou descentralizadas e com diferentes conceitos de comunicação. Isso o incentiva a considerar inicialmente os requisitos da arquitetura da sua máquina antes de avaliar a configuração apropriada do produto.

Explore o terminal de válvulas VTUX.

Nossos recursos gratuitos VTUX...

  • Descubra nosso webinar '4 principais escolhas para máquinas com terminais de válvula e I/O remotos', fornecendo uma visão sobre o potencial da máquina quando os sistemas elétricos, pneumáticos e de software estão perfeitamente alinhados. Assista aqui
  • Descubra qual terminal de válvula se adequa à arquitetura da sua máquina! Não importa qual interface você use, seja você prefira sinais de controle unidirecionais ou comunicação bidirecional, ou tenha um conceito de máquina centralizado ou descentralizado - nosso Guia de Seleção encontrará o VTUX perfeito para você. Baixe nosso guia aqui