Sim, e essa é uma vantagem decisiva para a disponibilidade constante de hidrogênio verde. O controle automatizado dos eletrolisadores aumenta tanto a eficiência como a segurança operacional. Processos como regulação da pressão, purificação de gases ou controle de válvulas podem ser conectados de forma inteligente, descentralizada ou centralizada.
Com a expansão global do hidrogênio de alta qualidade, os requisitos de qualidade, segurança e velocidade na produção também aumentam. Qualquer empresa que queira produzir grandes volumes de hidrogênio hoje precisa investir em alta disponibilidade, repetibilidade e documentação sólida - pontos fortes clássicos dos sistemas automatizados. Sobretudo na utilização de fontes de energia renováveis, a precisão no controle e na regulagem dos fluxos de fluidos garante sempre uma coordenação perfeita da produção com a oferta volátil da energia.
Os obstáculos técnicos, de segurança e normativos na produção de hidrogênio são grandes. Pressão, temperatura, atmosfera explosiva: Aqui é necessário ter conhecimento especializado. A Festo oferece suporte e apresenta soluções que atendem a todos os requisitos relevantes: desde o projeto em conformidade com ATEX até a implementação segura nas respectivas zonas Ex. Isso permite uma produção de hidrogênio conforme as normas no mundo inteiro.
A resposta é simples: extremamente segura. O hidrogênio é altamente reativo, facilmente inflamável e difícil de detectar, razão pela qual a segurança funcional desempenha um papel fundamental. Por exemplo, os sistemas devem ser certificados, segundo a norma internacional IEC 61508 (SIL) para a proteção de pessoas, do meio ambiente e do sistema. A Festo oferece tanto componentes individuais como soluções completas de automação projetados para a segurança funcional - com alta confiabilidade durante a operação.
Não se for produzido de forma eficiente. A automação economiza energia na produção, reduz os altos custos de manutenção e permite a operação contínua, mesmo em indústrias com uso intensivo de energia, como a química, a siderúrgica e a de cimento. Em combinação com energias renováveis, isso cria um modelo economicamente viável para a produção sustentável. Afinal de contas, quanto mais acessível o preço do hidrogênio, melhor será para essas indústrias. Uma vantagem adicional: As empresas contribuem ativamente para a descarbonização, beneficiando-se de uma imagem positiva no mercado.
Assista ao vídeo "From green hydrogen to long distance" (Do hidrogênio verde à longa distância) para ver como o hidrogênio torna-se parte naturalmente do nosso dia a dia.
Seja um eletrolisador modular ou um projeto industrial de grande escala: Nós o acompanhamos do planejamento ao comissionamento. Com componentes integrados descentralizados, ou soluções centralizadas de painel de comando, precisamente adaptados à sua aplicação. A Festo oferece muito mais do que apenas técnica - nós o apoiamos ativamente no desenvolvimento da sua contribuição para a economia do hidrogênio: com segurança, eficiência e sustentabilidade.
☑ Soluções de automação para sistemas centralizados e descentralizados
☑ Expertise em segurança funcional (IEC 61508 / SIL)
☑ Experiência mundial na produção de hidrogênio
☑ Soluções para indústrias com uso intensivo de energia
☑ Suporte com relação a normas e certificações
☑ Consultoria, componentes e painéis de comando - tudo a partir de um único fornecedor