O ar comprimido é uma das fontes energéticas industriais mais importantes. Só na Alemanha, estão em funcionamento mais de 62.000 instalações pneumáticas. No entanto, é comum que essas instalações não contam com sistema de monitoramento - um erro grave, uma vez que 79% dos custos com ar comprimido são contabilizados para a energia elétrica utilizada para a geração e a preparação. Mesmo se os compressores, sistemas de distribuição e atuadores pneumáticos estejam corretamente dimensionados, os vazamentos provocam perdas até 600 l/min. O que importa: apenas o ar. No entanto, uma redução nas perdas de ar comprimido em 100 l/min economiza até 1000 euros por ano.

Ainda assim, os usuários normalmente não exploram este potencial de economia devido à falta de conhecimento. Além disso, em muitos casos o equipamento técnico necessário para localizar as perdas não está disponível. É comum que a falta de tempo e esclarecimento sobre as responsabilidades operacionais evitam a implementação de medidas de economia energética. É aqui que entram os Energy Saving Services da Festo. Eles ajudam no monitoramento e na otimização do consumo de ar comprimido por meios simples. Esses serviços começam com um relatório detalhado, que descreve a situação real e uma análise à instalação pneumática completa em questão, para identificar todos os pontos fracos, do compressor às aplicações.


Redução dos custos energéticos
Com a gestão de vazamento otimizada, os geradores de custos não escapam da detecção. Qualquer ponto de vazamento eliminado causa um efeito imediato na redução dos custos do ar comprimido. Segundo um estudo feito pelo Instituto Fraunhofer ISI (“Sistemas de Ar Comprimido na União Europeia”, 2000), a eliminação dos vazamentos representam 42% do total de economia potencial a ser alcançado. Por meio de um sistema de gestão de vazamentos eficiente, o especialista utiliza um detector de ultrassom para verificar os vazamentos do sistema de ar comprimido e registra todos os vazamentos junto com os dados técnicos associados, como os detalhes das peças de reposição exigidas. Essa documentação serve como um plano mestre para possíveis economias. O especialista demostra todas as medidas de manutenção necessárias e lista as economias a longo prazo comparadas aos custos de reparo a curto prazo.

Otimização do consumo de ar comprimido

Cada vez mais empresas estão utilizando os dados do consumo de ar comprimido precisos como critérios principais para a escolha de novos equipamentos. Com uma análise detalhada do consumo de ar comprimido, elas podem economizar até 50% mais do que com os métodos tradicionais. Mesmo antes do comissionamento, a análise do consumo de ar comprimido pode determinar o consumo de ar comprimido preciso de uma instalação, durante a operação normal e com as máquinas em parada. Dessa forma, o dimensionamento otimizado do sistema de fornecimento de ar comprimido é garantido e possibilidade de colapso devido à sobrecarga é evitada. É particularmente importante que a análise do consumo de ar comprimido evite custos desnecessários desde o início, provocados pelo sobredimensionamento ou por um sistema de distribuição de ar comprimido muito caro.

Aumentar a vida útil

A qualidade otimizada do ar comprimido garante uma vida útil longa às instalações pneumáticas e reduz os custos operacionais a longo prazo. Exceder ou não alcançar a qualidade do ar comprimido relativamente, por exemplo, ao óleo, à água ou às partículas de sujeira, traz um efeito negativo na vida útil dos componentes pneumáticos. Isso resultará no aumento dos custos de energia e da operação. A análise da qualidade do ar comprimido dos Energy Saving Services, da Festo, detecta o nível de óleo residual e o ponto de condensação da pressão, identifica os pontos fracos e desenvolve sugestões para melhorias, por exemplo, trocas de filtro em intervalos mais frequentes. A manutenção otimizada economiza, em média, 35%.

Economia de ar comprimido

De forma ideal, as medidas de economia devem iniciar na fonte do ar comprimido, ou seja, nos compressores. Uma análise energética da geração de ar comprimido - realizada durante 24 horas - proporciona perfis de consumo detalhados para a eletricidade e para o ar comprimido, em conjunto com os dados nos níveis de pressão. O melhor tempo de execução do compressor ajuda a otimizar o grau de utilização. Em cenários operacionais flexíveis, os compressores são desligados quando não são necessários. Isso ajuda a alcançar a distribuição particularmente eficiente das fontes de energia. É então possível garantir o uso otimizado da capacidade disponível do compressor. A medição da taxa de entrega de ar comprimido com máquinas paradas fornece uma indicação matemática de perdas por vazamento e possíveis economias em todo o sistema de ar comprimido.

Portanto, vale a pena para as empresas identificarem as perdas de energia crescentes em sistemas de ar comprimido, por meio de análises precisas durante o funcionamento dos sistemas. Assim que os resultados dessas análises forem traduzidos em medidas de otimização, eles podem ajudar a economizar energia todos os dias. Os especialistas Energy Saving Services, da Festo, analisam, outra vez, na prática e sabem exatamente onde procurar os pontos fracos do sistema. Graças às suas análises e sugestões profissionais para a melhoria, as empresas economizam dinheiro todos os dias.

  1. Esse artigo foi publicado na revista da Festo "trends in automation" 2.2010