O cenário industrial está mudando rapidamente, com tecnologias emergentes desempenhando papéis críticos na transformação digital e na indústria 4.0. Entre essas tecnologias, o edge computing surge como uma solução fundamental para melhorar a produtividade de processos industriais.

Este artigo explora suas vantagens na indústria automatizada, os desafios para sua implementação e como ele transforma a maneira como as informações são tratadas e aproveitadas no chão de fábrica.

O que é edge computing?

Também chamado de computação de borda, é uma abordagem onde o processamento dos arquivos é feito próximo à sua fonte, ou seja, nos próprios dispositivos ou máquinas que os geram. Essa estrutura difere do modelo tradicional de computação em nuvem, que centraliza o armazenamento e o processamento em data centers distantes.

Ao contrário da nuvem, esse processamento diminui o tempo de resposta, aumenta a estabilidade e permite um controle mais ágil e descentralizado das operações.

Ela é especialmente vantajosa para a processos automatizados na indústria e o IoT (Internet das Coisas), onde inúmeros dispositivos conectados precisam de respostas rápidas para manter a melhor performance das linhas de produção e evitar gargalos. Para operações que requerem controle imediato, é uma solução prática e econômica.

Como o edge computing está revolucionando a indústria?

Esse processamento transforma a indústria ao resolver problemas tradicionais relacionados à latência e à segurança, além de permitir o uso otimizado de elementos na automação de processos. Com ele, operações como controle de qualidade e monitoramento podem ocorrer de maneira quase instantânea, sem depender de conexões externas para análise de informações.

Ao processá-los diretamente no local onde são capturados, o edge computing permite implementar ações em tempo real e reduzir custos de transmissão. Para aplicações como a manutenção preditiva e a inspeção automatizada de qualidade, essa tecnologia traz ganhos expressivos de produtividade e estabilidade.

Além disso, facilita a adoção da indústria 4.0, integrando inteligência às máquinas e permitindo uma produção mais rápida e precisa.

Benefícios do edge computing na automação industrial

Aqui, ele apresenta vantagens concretas que ajudam a aumentar a competitividade das empresas. Entre os principais benefícios, destacam-se:

Redução da latência

Com isso, itens são processados diretamente na fonte, eliminando a necessidade de envio para um data center central e permitindo respostas imediatas. Essa rapidez é essencial em situações onde milissegundos fazem diferença, como no controle de equipamentos de produção e na detecção de falhas.

Maior confiabilidade

Ao descentralizar o processamento, a empresa reduz sua dependência da conexão com a nuvem, minimizando riscos de interrupção nas operações em casos de falhas na rede. Isso permite uma maior continuidade nas linhas de produção.

Eficiência no uso de banda

A redução de informações enviadas para a nuvem economiza banda e diminui custos de transmissão. Isso é essencial para aplicações que geram grandes volumes de informações, como monitoramento de máquinas e análise de desempenho em tempo real.

Segurança

Manter o processamento próximo à fonte reduz a exposição dos dados, ao diminuir a quantidade de informações que precisam ser transferidas pela rede. Esse processo também ajuda a prevenir acessos não autorizados e ataques cibernéticos.

Otimização energética e sustentabilidade

Como o volume de elementos transferido para a nuvem é menor, é possível reduzir o consumo de energia dos sistemas, contribuindo para um ambiente de produção mais sustentável e alinhado com as metas de responsabilidade ambiental.

Leia também: Principais Vantagens de Investir em Eficiência Energética

Principais desafios na implementação do edge computing

Embora ofereça inúmeras vantagens, sua implementação na indústria ainda enfrenta desafios. Para garantir uma adoção eficaz, é importante que as empresas considerem as seguintes dificuldades:

Compatibilidade de sistemas

A maioria dos ambientes industriais possui sistemas legados que podem não ser compatíveis com essas soluções. Atualizar essa infraestrutura requer investimento e planejamento cuidadoso.

Gerenciamento de dados

Com a distribuição do processamento, toda a gestão torna-se mais complexa, exigindo sistemas eficientes para monitorar e integrar todas as fontes. Garantir que todos eles estejam sincronizados e acessíveis é um desafio crítico.

Segurança cibernética

A descentralização aumenta o número de pontos de vulnerabilidade que precisam ser protegidos. Cada equipamento conectado à borda da rede pode representar um risco, exigindo protocolos rigorosos de proteção e monitoramento.

Custo inicial

Embora ele traga economia a longo prazo, os custos iniciais de implementação e adaptação da infraestrutura podem ser altos. Isso inclui desde a atualização de hardware até o treinamento de equipes para operar e manter o sistema.

Capacitação técnica

Implementá-lo requer profissionais capacitados para lidar com a nova tecnologia, o que pode exigir treinamento adicional e investimentos em educação e desenvolvimento da equipe.

Edge computing e IoT: uma parceria estratégica

Essa sinergia está revolucionando a automação industrial ao proporcionar controle e monitoramento em tempo real. Dispositivos IoT em uma fábrica geram uma enorme quantidade de dados, que podem ser processados e analisados no edge, reduzindo a latência e permitindo uma reação quase instantânea.

Algumas aplicações específicas incluem:

  • Manutenção preditiva: sensores IoT monitoram o desempenho das máquinas, detectando padrões de desgaste e alertando quando a manutenção é necessária. Com o processamento em tempo real, é possível evitar paradas imprevistas e prolongar a vida útil dos equipamentos.
  • Controle de qualidade automatizado: aparelhos conectados analisam produtos em tempo real para garantir que atendam aos padrões de qualidade. Essa análise próxima ao chão de fábrica permite ajustes rápidos, evitando a produção de itens defeituosos.
  • Monitoramento de segurança: sensores conectados ao edge computing detectam anomalias e geram alertas imediatos em caso de riscos, assegurando um ambiente de trabalho mais seguro.

A Festo é uma das empresas líderes em inovação tecnológica para automação industrial, investindo em soluções de edge computing, que tornam a produção industrial mais eficiente e inteligente.

Ao fornecer equipamentos e tecnologias que facilitam o processamento descentralizado de dados, contribui para uma nova era de automação, onde máquinas e sistemas operam de forma mais autônoma e integrada.

Por meio de suas soluções tecnológicas avançadas, possibilita que as indústrias aproveitem ao máximo o seu potencial, oferecendo suporte para implementação de soluções que otimizam processos, reduzem custos e aumentam a confiabilidade operacional.

Com a Festo, empresas em todo o mundo estão transformando suas operações e se preparando para o futuro da indústria.