Se um carro consome muito combustível, este consumo se torna evidente, com as idas frequentes ao posto de gasolina e a carteira cada vez mais vazia. Se uma instalação industrial utilizar muito ar comprimido, isto se torna, imediatamente evidente nas operações diárias. Isso se deve ao fato de que a perda de ar comprimido pode passar despercebida durante meses e anos. Porque as empresas nem sempre têm a capacidade e o conhecimento para a inspeção ao ar comprimido. Por isso, a Festo fornece os seus Energy Saving Services. Os especialistas experientes analisam o compressor e o estado do sistema, desenvolvem planos de ação, mantêm os componentes pneumáticos e preservam, permanentemente, o estado otimizado da máquina. O resultado é incrível: a geração eficiente, consumo reduzido e redução significativa nas perdas de ar comprimido. A estabilidade do processo de produção aumenta, os tempos de inatividade da máquina diminuem e os custos operacionais são reduzidos. Uma redução na perda de ar comprimido em apenas 100 l/min pode significar uma economia até 1.000 euros anuais.

A energia como um fator competitivo

Em mais de 30 locais de produção, a Tate & Lyle converte todos os tipos de matéria-prima em centenas de ingredientes de alta qualidade, como o xarope de glicose, frutose, glucose e estabilizadores alimentícios. Para permanecerem competitivos no mercado global, o Gestor de Manutenção Remo Dubbeld das instalações da Tate & Lyle, na Holanda, decidiu testar todos os sistemas de ar comprimido com os Energy Saving Services, da Festo. "A economia energética é um fator chave para a Tate & Lyle para a competitividade mundial", explicou. "Temos o nosso próprio programa de economia energética, que agora foi aperfeiçoado, graças aos Energy Saving Services, da Festo."