DPOC significa doença pulmonar obstrutiva crônica. Os pacientes com esta condição sofrem de falta de ar, porque o pulmão danificado já não filtra oxigênio do ar o suficiente. Consequentemente, diversos deles dependem de oxigenoterapia a longo prazo. Os dispositivos móveis de sistemas de oxigênio, como o Oxygen Conserver, fornecem os valores adequados de oxigênio aos pacientes.
O Musashi Medical Laboratory criou uma nova abordagem ao conceber o Oxygen Conserver. Eles separaram o regulador de fluxo, com a marca IVY, da garrafa de oxigênio, para poder ser mantido, confortavelmente, à mão durante o funcionamento. O seu tamanho e peso são comparáveis aos de um smartphone. Ele pode ser levado, de forma confortável, diretamente em contato com o corpo do paciente, na blusa ou no bolso das calças.
O regulador é compacto e leve, principalmente por causa da válvula VEMR piezo, da Festo, que regula o fornecimento de oxigênio pelos tubos. Uma outra vantagem da válvula piezo é que as operações de comutação são inaudíveis. Mesmo as mensagens de erro, que são normalmente indicadas por um sinal acústico, são menos desagradáveis, uma vez que, inicialmente, o regulador apenas vibra.
O dispositivo está adaptado à frequência respiratória do paciente. Um sensor garante a detecção da inalação por parte do regulador. A quantidade correta de oxigênio é então misturada com o ar a ser respirado. Durante a inalação, o sensor detecta a queda de pressão e transmite um sinal ao regulador, que abre a válvula proporcional piezo VEMR. O oxigênio flui da garrafa de oxigênio - não de forma ininterrupta, como com outros dispositivos, mas apenas durante a inalação. No final de cada inalação, a válvula piezo fecha o fornecimento de oxigênio. O consumo de oxigênio é muito mais eficiente. A garrafa de oxigênio não precisa ser reabastecida com frequência. Como resultado, a autonomia do paciente aumenta. Além disso: graças à válvula piezo, eficientemente energética, a vida útil da bateria do dispositivo aumenta consideravelmente.
Com a tecnologia piezo, o oxigênio pode ser administrado aos pacientes, de forma suave. "Isso é muito mais confortável para o paciente", explica Tokuyama San, diretor-geral da Musashi Medical Laboratory e acrescenta: "Estamos muito satisfeitos por sermos a primeira empresa no Japão a poder utilizar válvulas piezo em um aparelho médico, o que traz bastantes vantagens para o paciente."