A manutenção de servomotores é indispensável para preservar a eficiência e a confiabilidade de equipamentos industriais.
Utilizados em sistemas que exigem precisão e controle de movimento, esses motores precisam de cuidados contínuos para manter seu desempenho e prevenir interrupções.
Negligenciar os cuidados pode causar erros graves, desgaste acelerado e prejuízos com trocas emergenciais. Por outro lado, uma abordagem preventiva permite detectar sinais de desgaste, corrigir pequenos problemas e prolongar a vida útil.
Neste conteúdo, você irá descobrir a importância deste serviço, como identificar sinais de falha, quais ferramentas utilizar e quais práticas realmente contribuem para aumentar a durabilidade desses componentes.
Os servomotores são peças-chave em operações industriais automatizadas. Estão presentes em esteiras, braços robóticos, sistemas de corte, paletização e muito mais. Qualquer problema pode interromper o processo produtivo e gerar custos elevados.
Manter uma rotina de inspeção oferece benefícios claros, como:
Saiba mais: Como dimensionar e selecionar um servomotor para seu projeto
Detectar sinais de desgaste em estágio inicial é essencial para evitar paradas inesperadas e defeitos críticos. A seguir, veja os principais indícios que indicam a necessidade de intervenção técnica.
Chiados, estalos ou zumbidos diferentes do habitual durante a operação sugerem problemas internos, como rolamentos desgastados ou falta de lubrificação.
Quando o motor aquece mais do que o normal, mesmo sob carga leve, pode haver atrito interno, problemas na ventilação ou sobrecarga.
Tremores incomuns, especialmente sob carga constante, indicam desalinhamento do eixo, folgas ou problemas estruturais.
O motor começa a apresentar atrasos, movimentos erráticos ou não executa os comandos corretamente. Isso pode estar ligado a erros no encoder ou nos cabos de sinal.
Oscilações de torque, variação de velocidade ou queda de força apontam possíveis falhas elétricas, sobreaquecimento ou controle instável.
Leia também: Controlador de servomotores: otimize a precisão e eficiência
Os cuidados preventivos devem ser planejados conforme a intensidade de uso e o ambiente de operação. Eles podem ser mensais, trimestrais ou semestrais, dependendo da aplicação. As principais etapas incluem:
Mesmo com manutenções regulares, algumas coisas ainda podem ocorrer. Saber reconhecê-las e corrigi-las de forma rápida é importante para não comprometer a produção.
Esse problema geralmente está ligado à obstrução das entradas de ventilação, sobrecarga ou desgaste nos rolamentos. A solução passa por uma boa limpeza do sistema, verificação da carga aplicada e substituição de componentes danificados.
Ruídos estranhos e vibrações fora do padrão indicam desalinhamento, folgas ou partes soltas. É necessário revisar os pontos de fixação, realinhar o motor e, se for o caso, trocar os elementos comprometidos.
Quando o motor não executa os movimentos com a exatidão esperada, pode haver erros no encoder ou interferência nos cabos de sinal. É importante testar o sensor de posição, revisar conexões e recalibrar o sistema.
Esse tipo de problema com o driver motor costuma ser causado por interferência eletromagnética, aterramento incorreto ou parâmetros mal configurados no controlador. O ideal é revisar todos os cabos, verificar o aterramento e ajustar os parâmetros conforme o manual.
Se ele apresenta variações de torque, oscilações de velocidade ou resposta irregular, pode haver problemas na alimentação elétrica ou no controlador. Medições com instrumentos específicos ajudam a identificar a origem do defeito com precisão.
Para garantir que os procedimentos sejam precisos e seguros, é essencial contar com ferramentas adequadas. Elas permitem identificar falhas, gerenciar operações e executar ajustes com maior confiança.
Principais recursos técnicos:
A longevidade de um dispositivo assim depende tanto da manutenção quanto do uso correto no dia a dia. Pequenas atitudes podem fazer grande diferença na durabilidade do equipamento.
Práticas recomendadas:
A manutenção de servomotores é um investimento em produtividade, segurança e economia.
Ao adotar práticas preventivas e usar ferramentas adequadas, sua empresa reduz falhas, aumenta a durabilidade e evita custos elevados com substituições ou paradas inesperadas.
Com o suporte certo, é possível transformar o cuidado em uma rotina estratégica, integrada à gestão da produção. Para soluções completas em automação e inspeção industrial, acesse o site da Festo e descubra como manter seus equipamentos sempre em alta performance.