Desenho de círculos no céu. Da esquerda para a direita. Cima e baixo. Completamente leve. Livre como um pássaro. Os sonhos de jovens e idosos podem se tornar realidade em Burgenland, na Áustria. Um voo descontraído a 22 metros acima do chão na "Máquina Voadora do Leonardo" é apenas uma das diversas atrações do Familypark em St. Margarethen que faz os olhos das crianças brilharem e é muito divertido para toda a família. Também os técnicos do parque de diversões aproveitaram a diversão durante o treinamento de formação interna, ministrado pela Festo Training and Consulting, em St. Margarethen. Durante dois dias, tudo girou em volta da pneumática e da eletropneumática - e apenas de forma superficial nos carrosséis. E há muitos deles no Familypark, não muito longe do Lago Neusiedl: o maior parque de diversões da Áustria tem cerca de 60 atrações grandes e pequenas em uma área de 145.000 metros quadrados.

Diversidade aventureira

Desde a nostálgica locomotiva a vapor por entre as florestas e prados à espetacular viagem de montanha-russa, o parque aposta na diversidade. Há um bom motivo para isso. Além dos quatro parques subaquáticos, há uma sala de espetáculos, restaurantes e jardins para fazer escalada que estão abertos desde meados de março até ao final de outubro. Só em 2016, 633.000 visitantes vieram experimentar o mundo aventureiro de Burgenland. Em 2018, a empresa familiar comemora o 50º aniversário, e muito bem equipada. Ou melhor, bem treinada.

Ambiente pneumático especial

Em conjunto com um especialista da Festo Training and Consulting, diversos colaboradores do parque andaram na "montanha-russa das válvulas". Dois dias inteiros sem tonturas ou vertigens. O instrutor experiente da Festo, Nobert Berneck, garantiu: “O treinamento também foi particularmente emocionante para mim. A pneumática é utilizada aqui em ambientes um pouco incomuns, desde figuras animadas a grandes sistemas."
Até o conhecimento básico dos participantes - um grupo de eletricistas, técnicos de máquinas e mecânicos - era muito diferente. Por isso foi muito importante adaptar os conteúdos do treinamento às necessidades dos colaboradores do parque.

No lado seguro

Havia um foco específico: a manutenção correta. “Para nós, a segurança dos nossos convidados é sempre a grande prioridade. Isso significa que todo o equipamento está sempre mantido de forma ideal e que precisamos responder imediatamente a qualquer possível avaria", diz Michael Lichtenberger, gestor de operações do Familypark. "A maioria das nossas atrações está equipada com componentes pneumáticos, como cilindros e válvulas e as aplicações variam dos freios da montanha-russa às portas de segurança na entrada. É por isso que queremos que a nossa formação esteja sempre totalmente atualizada." Como funcionam os circuitos pneumáticos? Qual é a melhor forma de preparar o ar comprimido? Que tipos de perigo podem ocorrer nas atrações ao ar livre? E como podemos controlar os objetos, para aumentar ou reduzir a velocidade? Estas são as perguntas centrais. “Era importante para nós sensibilizarmos os nossos colaboradores da melhor forma possível. Por exemplo, o problema da eficiência e custos devido, uma vez que o ar comprimido que vaza de um sistema desaparece no ar," explica Lichtenberger.

Muita prática, mais atenção

Os conteúdos do treinamento não desapareceram no ar e isso foi demonstrado pela atitude dos participantes. “Mesmo que os nossos colaboradores eram de diferentes áreas de trabalho, o treinamento foi extremamente instrutivo para todos. Isso foi possível, graças ao instrutor competente da Festo", diz Erik Kovács, diretor técnico do Familypark que, acima de tudo, valoriza a experiência prática: "A parte teórica é normalmente esquecida depois de um certo tempo. Mas a sua memória retém àquilo que vê e experimenta por si só." Dominik Müller, Junior Manager, responsável pelo trabalho e pela segurança operacional, vê da mesma forma: “Os temas foram muito bem preparados. E isso é importante, porque as atrações e a segurança dos nossos visitantes são fundamentais para nós." E acrescenta com um sorriso: "Aprendemos isso na escola. A maioria adormece durante as aulas estritamente teóricas, mas na hora de experimentar todos acordam. A mistura perfeita do nosso treinamento, com isso ninguém adormeceu."

Com individualidade para novas alturas

Todas as atrações do parque são especiais, por isso o treinamento se dedicou às necessidades individuais dos participantes. "As coisas que nos interessavam eram abordadas de forma interessante," resume o gestor de operações Michael Lichtenberger, em uma nota positiva: "Definimos os conhecimentos que precisávamos e foi exatamente o que a Festo nos deu, atendendo também às nossas necessidades." E ele está satisfeito por ter dado mais este passo com os seus colaboradores, no intuito de reduzir o risco de paradas ao mínimo e para melhorar a segurança operacional.
Portanto, nada impede a diversão absoluta em família e a busca por novas metas no futuro. Por exemplo, na máquina voadora de Leonardo da Vinci, de onde vêm as seguintes palavras: "Assim que experimentas voar, passas pela terra com os olhos postos no céu, porque estiveste lá e é para onde queres sempre voltar."

  1. Os artigos foram publicados na "Trends in Qualification" 1.2017, da revista da Festo Didactic.
  2. Imagens: Familypark / Festo / Hollunder / Matula / Draper