A automação industrial evolui constantemente, e com ela, tecnologias que tornam os processos mais eficientes, seguros e sustentáveis. Entre os componentes que desempenham um papel importante nesse avanço estão os eixos elétricos, responsáveis por transformar eletricidade em movimento técnico com alta exatidão.

Mas, afinal, o que são eixos elétricos e por que eles são tão importantes? Neste artigo, vamos explorar suas funcionalidades, aplicações e vantagens, além de entender como contribuem para setores diversos como engenharia mecânica, saúde, transporte e mercado automotivo.

O que são eixos elétricos?

São dispositivos que convertem corrente elétrica em deslocamentos lineares ou rotacionais. Eles são amplamente utilizados para controlar o deslocamento de cargas ou partes em estruturas automatizadas, substituindo soluções hidráulicas ou pneumáticas por uma alternativa mais precisa e sustentável.

Esses mecanismos são compostos por três elementos principais:

  • O motor elétrico gera a ação necessária para a operação do eixo.
  • A transmissão mecânica converte a energia rotacional em movimento linear ou amplifica a força aplicada.
  • A configuração de ajustes gerencia parâmetros como velocidade, aceleração e posição final.

Esses dispositivos também são conhecidos por sua alta produtividade energética e pela facilidade de integração a mecanismos de controle automatizado mais complexos.

Como funcionam os eixos elétricos?

Isso depende da interação entre os elementos principais. Sensores e controladores gerenciam a operação, determinando o ponto inicial, a trajetória e o destino.

Ciclo de operação

  • A estrutura de controle recebe instruções de movimentação.
  • O motor elétrico converte energia elétrica em movimento mecânico.
  • Depois, isto é transferido para o eixo por meio de engrenagens, correias ou fusos.
  • Com monitoramento contínuo, os resultados podem ser mais eficazes. Os sensores garantem que tudo seja executado conforme os parâmetros programados.

Esse funcionamento permite um ajuste excepcional, essencial em finalidades que requerem alto rendimento, como a montagem de componentes eletrônicos ou o transporte automatizado de materiais.

Quais os benefícios dos eixos elétricos?

A adoção de atuadores lineares traz uma série de vantagens em relação às tecnologias tradicionais. Abaixo, listamos os principais benefícios.

Alta precisão

Esses conjuntos integrados permitem movimentos controlados ao nível micrométrico, o que é crucial em mercados como o de eletrônica e a médica. Eles utilizam vetores para garantir que o deslocamento seja exato.

Eficiência energética

Por dependerem exclusivamente de eletricidade, os eixos eliminam o desperdício associado a dispositivos pneumáticos e hidráulicos. Isso resulta em economia operacional e em maior sustentabilidade.

Baixa manutenção

Diferentemente dos sistemas hidráulicos, que exigem manutenção frequente devido ao uso de fluidos, são mais duráveis e apresentam menos desgaste, reduzindo custos de reparo.

Sustentabilidade

Além de consumir menos energia, eles eliminam a necessidade de óleos hidráulicos, que podem gerar resíduos prejudiciais ao meio ambiente em caso de vazamento.

Flexibilidade

Os eixos podem ser configurados para atender a diferentes áreas, desde movimentações lineares simples até operações complexas em múltiplos eixos.

Onde os eixos elétricos podem ser usados?

Os motores elétricos são aplicados em diversos campos, devido à sua versatilidade e confiabilidade. Veja algumas áreas a seguir:

Automação industrial

Em linhas de montagem, realizam deslocamentos precisos e repetitivos, aumentando o desempenho de processos como soldagem, pintura e transporte de peças. Eles são comuns em sistemas de acionamento, que automatizam o transporte de materiais entre diferentes etapas de produção.

Robótica

Aqui, possibilitam movimentos articulados em braços robóticos, garantindo flexibilidade em tarefas como montagem de peças delicadas, corte a laser ou manipulação de objetos frágeis.

Transporte e logística

As peças automatizadas de transporte em armazéns e centros de distribuição dependem de eixos elétricos para movimentar esteiras, elevadores e veículos autônomos. Isso melhora o fluxo logístico e reduz o tempo de processamento.

Tecnologia de embalagem

Na tecnologia de embalagem, facilitam o movimento dos produtos durante ao longo processo de embalagem. Eles são essenciais para garantir que os produtos sejam embalados corretamente e de maneira eficiente.

Por exemplo, em máquinas de embalagem que necessitam de movimentação rápida para colocar produtos dentro das caixas ou para selar embalagens e pacotes, além de ser uma ótima opção para tarefas de paletização.

Saúde e medicina

Na área médica, são encontrados em equipamentos como mesas cirúrgicas ajustáveis, dispositivos de reabilitação e estruturas de diagnóstico por imagem. Sua eficiência contribui diretamente para a segurança dos pacientes.

Indústria automotiva

Na fabricação de veículos, desempenham um papel vital em linhas de montagem e em sistemas de controle interno, como direção assistida e ajuste de assentos. Em veículos energizados, os eixos eletrificados são utilizados para movimentar componentes internos e externos.

Agricultura e construção

Máquinas agrícolas e equipamentos de construção modernos adotam os atuadores lineares em substituição aos hidráulicos, proporcionando uma operação mais limpa e eficiente.

Setor aeroespacial

No setor aeroespacial, os eixos são utilizados em equipamentos e sistemas que requerem movimentação precisa e controlada. Eles são vitais para garantir a precisão e a segurança nas operações aeroespaciais.

Por exemplo, em sistemas de simulação de voo ou em equipamentos de teste e manutenção de aeronaves, são utilizados para garantir a precisão e a segurança necessárias.

Energia renovável

Os eixos são empregados em sistemas de energia renovável. Eles são fundamentais para maximizar a eficiência e a produção de energia em sistemas de energia renovável.

Em turbinas eólicas, por exemplo, são utilizados para ajustar a orientação das pás em resposta às mudanças na direção e na velocidade do vento, otimizando assim a geração de energia.

Anormalidades nos eixos elétricos e como evitá-las

Embora confiáveis, esses mecanismos podem apresentar anormalidades se não forem devidamente mantidos. Entre os problemas mais comuns estão:

  • Desalinhamento mecânico: resulta em vibrações e desgaste excessivo;
  • Falhas em sensores: prejudicam a gestão de dinâmicas, gerando imprecisões;
  • Despolarização magnética: compromete a força do motor, reduzindo sua eficácia.

Como prevenir problemas

  • Realize inspeções regulares no sistema;
  • Atualize os softwares de controle para evitar incompatibilidade;
  • Invista em peças de alta qualidade e siga as recomendações do fabricante.

As tendências futuras relacionadas aos eixos elétricos

O futuro desse tipo de componente está diretamente ligado à adoção da Indústria 4.0 e da Internet das Coisas (IoT). Esses dispositivos estão se tornando mais inteligentes, com recursos como:

  • Monitoramento remoto: permite identificar problemas antes que causem falhas.
  • Diagnósticos preditivos: antecipam necessidades de manutenção com base em dados operacionais.
  • Automação avançada: integra os eixos a conjuntos autônomos, reduzindo a necessidade de intervenção humana.

Além disso, avanços em materiais e design estão tornando os eixos mais compactos, leves e eficientes, ampliando ainda mais suas possibilidades de aplicação.

Os eixos elétricos são fundamentais na tecnologia moderna, proporcionando eficiência e sustentabilidade em aplicações fabris, médicas e logísticas. Sua versatilidade e capacidade de integração com mecanismos inteligentes a tornam indispensável para empresas que buscam se adaptar às demandas tecnológicas atuais.

Agora que você já sabe o que são eixos elétricos, se sua empresa deseja implementar soluções com dispositivos projetados para automação controlada, entre em contato com especialistas para entender como essa inovação pode transformar seus processos e elevar sua produtividade.

Aproveite para conhecer mais sobre esses mecanismos e seus usos acessando nosso site ou falando com nossa equipe especializada. Transforme sua operação hoje mesmo com a Festo!