A luz só alcança o efeito desejado quando é controlada. Os faróis dos carros ilustram isso, de maneira perfeita. Duas pequenas fontes de luz de 12 V iluminam uma seção definida da estrada, graças à óptica moderna. Na produção de faróis de carros, a sua forma é motivo de muita atenção. A tensão do material provocada pela união de diversas peças de plástico é aliviada pelo aquecimento dos produtos durante um longo período. A CeraCon GmbH é especialista em sistemas para o processo de têmpera. Fundada em 2000, a empresa conta com uma gama de produtos, que inclui sistemas térmicos para o alívio da tensão em diversos materiais e componentes. Na mais recente máquina da CeraCon para a têmpera dos faróis automotivos, os componentes da Festo representam um papel de suporte na forma de soluções prontas para serem instaladas completas. O destaque é um elevador vertical de cinco metros. Equipado com o novo sistema de segurança CMGA, ele não só garante o transporte rápido de produtos, como também protege a máquina e os operadores.
Túnel de aquecimento em quatro níveis
No novo sistema térmico da CeraCon, os faróis dos carros permanecem durante uma hora em um relaxante banho, em que o ar é mantido à constante temperatura de 130ºC. Para manter a menor área ocupada pelo sistema em linha possível, a CeraCon desenvolveu um sistema horizontal multinível com base nos próprios componentes comprovados. Os transportadores de componentes passam por um túnel de aquecimento, com cerca de 12 metros de comprimento em cada uma das seções verticalmente sobrepostas. Os níveis de transporte individuais são conectados por meio de sistemas de elevação responsáveis pela elevação vertical à entrada e à saída. A área de um sistema multinível é apenas um quarto da área ocupada por um forno horizontal. Com um tempo de ciclo de 30 segundos, o sistema térmico é percorrido por 120 componentes por hora.
Em relação à têmpera dos faróis automotivos no novo sistema, a distribuição uniforme de calor é de extrema importância. Depende não apenas do sistema de ventilação e aquecimento sofisticado, bem como do transporte suave dos transportadores de componentes. Para garantir essas condições, a CeraCon utiliza eixos de correias dentadas EGC. Eles oferecem alta velocidade e respostas dinâmicas. Perfis especialmente desenvolvidos com uma seção transversal otimizada tornam os acionamentos resistentes à torção com uma alta capacidade de suporte de cargas. A versão EGC utilizada no sistema, que se estende para uma altura impressionante de cerca de quatro metros, conduz os transportadores de componentes de um nível para o seguinte no sistema de elevação. A CeraCon e a Festo criaram algo muito especial para a produção do sistema completo, com o controlador CMXR e os controladores do motor CMMP-AS e CMMS-AS. A CeraCon criou a estrutura pela primeira vez para a posterior instalação no sistema, que também foi utilizado para transportar o eixo muito grande em segurança. Uma vez entregue à Festo, foi equipado com o eixo da correia dentada EGC e todo cabeamento e tubulação foi montada. De volta à CeraCon, o sistema pronto para ser utilizado só precisava ser configurado e adaptado à instalação.
Os eixos da correia dentada do novo sistema térmico são acionados pelo controlador multieixos CMXR. A solução completa de sistemas cinemáticos combina tecnologia mecânica com o atuador elétrico e a tecnologia de controle em um pacote completo de controle de movimentos, com interfaces integradas em todos os componentes do sistema. Funcionalidades especiais, como as transições de posição suaves, reduzem, consideravelmente, os tempos de ciclo. No entanto, a velocidade não pode aumentar às custas da segurança. Isso é garantido pelo novo sistema de segurança CMGA da Festo, que garante a parada da operação do sistema de elevação. Os colaboradores podem acessar o poço de elevador sem riscos, durante os trabalhos de manutenção. A CeraCon colaborou com os especialistas da Festo para desenvolver um novo sistema de frenagem redundante para a instalação. Os colaboradores de ambas as empresas trabalharam em conjunto durante todas as fases, desde a avaliação de riscos conjunta à implementação técnica do teste aos freios automática e manualmente executável.