Os sistemas cirúrgicos "QUBE" e "QUBE pro" são os assistentes técnicos escolhidos pelos cirurgiões oculares para operações de catarata e retina. No início, os especialistas da BYTEC programam todos os instrumentos em conjunto com cirurgiões oculares, levando em consideração os seus métodos de trabalho individuais. As funções adicionais, incluindo as de segurança, podem ser ativadas por oito pedais. Isso é conveniente para os cirurgiões conseguirem usar o corte altamente preciso e os instrumentos de sucção controlados pelo QUBE pro. A tecnologia piezo permite com que a pressão no sistema seja precisamente regulada. As válvulas de comutação rápida aumentam as taxas de corte.
Durante uma operação de catarata, as lentes opacas são quebradas por uma sonda de ultrassom. Um dispositivo de sucção/limpeza de alta precisão, acionado pela válvula proporcional MPYE da Festo, remove os fragmentos da lente. Durante esse procedimento, a pressão de infusão desejada é controlada pela válvula piezo VEAB, da Festo. Após enxaguar e remover o tecido residual, o cirurgião insere a nova lente transparente artificial. A regulagem da pressão de alta precisão também é utilizada durante a cirurgia ao segmento anterior do olho (vitrectomia).
“O nosso objetivo principal no desenvolvimento é a segurança. Quando estamos desenvolvendo os sistemas e os componentes, vamos até ao limite do tecnicamente possível, para obtermos a aprovação de organizações, como a FDA," diz o Dipl.-Ing. Paul Willi Coenen, diretor-geral da BYTEC. Portanto, as válvulas redundantes são inclusas em todas as funções de válvula.
A base técnica para a maioria das funções é uma unidade de controle pneumática completa composta por válvulas solenoides e válvulas piezo. Ele aciona os instrumentos cirúrgicos, sucção a vácuo e o transporte de líquidos. Propriedades positivas das válvulas piezo: são leves, silenciosas e precisas, com uma geração de calor mínima e praticamente sem desgaste.
"Quanto maior a taxa de corte, melhor e mais precisamente o cirurgião trabalha no segmento anterior," diz Coenen, "por isso, procurávamos válvulas que possibilitassem essas elevadas taxas de corte." As válvulas de comutação rápida MHA2, da Festo, alcançam taxas até 7500 cortes por minuto no QUBE pro. Isso faz com que o cortador possa remover o tecido
com precisão.
Dipl.-Ing. Harald Pauls, desenvolvedor do dispositivo de cirurgia ocular QUBE pro, da BYTEC: "A abordagem aos limites técnicos só pode ser feita com soluções novas e parceiros colaborativos." Isso significa o envolvimento de especialistas de diversas áreas, como médicos, físicos e químicos. "E é importante contarmos com fornecedores de tecnologia de automação, que possam inserir um produto como o QUBE pro na produção em série conosco, passo a passo, de forma interativa e com tempos de reação curtos," afirma Pauls.
Em conjunto com a BYTEC, a Festo desenvolveu um bloco de controle de válvulas compacto para o QUBE pro. Ao utilizar a tecnologia de integração, a placa do canal coletor foi criada. Isso integra todas as conexões pneumáticas para fornecimentos protegidos e sem tubos. Além disso, graças à tecnologia de integração, foram incluídos diversos espaços vazios e silenciadores. Caso contrário, seriam necessários componentes especiais em separado. Como resultado, o bloco de controle ocupa 50% menos espaço de instalação do que uma solução convencional com muitas conexões de tubos individuais para todos os componentes pneumáticos. A placa do canal coletor possui uma interface elétrica comum para todas as bobinas solenoide e sinais do sensor.
Outra vantagem é que, graças às conexões pré-montadas e pré-testadas, o bloco de controle pode ser integrado, rapidamente, no dispositivo cirúrgico QUBE pro. O bloco de controle é compacto, facilmente acessível e silencioso. “Trabalhar com os nossos parceiros da Festo foi uma grande ajuda para nós. Eles responderam rapidamente às nossas necessidades, sugerindo soluções criativas e oferecendo uma grande contribuição para o nosso objetivo," diz Pauls, o desenvolvedor do QUBE pro, da BYTEC.
BYTEC Medizintechnik GmbH
Hermann-Hollerith-Str. 11
52249 Eschweiler
Alemanha
Área de atividade: fornecedor de serviços para o desenvolvimento e a produção de tecnologia para dispositivos médicos utilizados em cirurgias, terapias e diagnósticos