As vantagens da automação laboratorial são evidentes: afasta os técnicos de laboratório de tarefas monótonas e repetitivas e elimina a necessidade de manipularem substâncias perigosas. Permite a operação 24 horas, sete dias por semana, melhorando a qualidade, reprodutibilidade e rastreabilidade das amostras. Mas, a mais importante vantagem para a maioria dos laboratórios, é a automação que não economiza apenas tempo e dinheiro, mas também garante a análise sem erros e resultados confiáveis.



Plataforma de bancada compacta
O Processador de Amostras Modular é um sistema para a preparação de amostras, como a análise cromatográfica com produtividade de alta pressão, para amostras em uma faixa que vai de poucos a 100 mililitros - necessária no setor petroquímico, alimentício ou de fragrâncias. A versão compacta da plataforma de bancada prepara as amostras que são testadas, por exemplo, quanto ao teor em água, à densidade, à viscosidade, às partículas suspensas ou ao valor de pH. "Utilizamos para automatizar o trabalho manual que era moroso, como a pipetagem, amostragem, dosagem e pesagem em diversos volumes e para diversos tipos de amostras," explica o gestor de projetos Markus Schöllauf, da divisão de automação e robótica da Anton Paar. Isso garante a correção dos volumes, das concentrações e das misturas. O Processador de Amostras Modular pode ser utilizado como uma unidade de bancada para meios líquidos e sólidos ou pode ser integrado em soluções de automação completas.

Processos de pipetagem precisos

Pórticos de manipulação compactos, com eixos elétricos da Festo - o eixo DGEA na direção X e o eixo EGSK na direção Y, equipados com motores do tipo EMMS-ST - garantem processos de pipetagem precisos. Após a conclusão de um processo de pipetagem, um cilindro pneumático AEN, da Festo, garante que a pipeta utilizada seja ejetada para um processo de escoamento de detritos.

Outro sistema de manipulação equipado com os mesmos eixos, pega nos recipientes das amostras das bandejas de saída e os coloca na unidade de pesagem. Lá, a pipeta fornece aos recipientes das amostras a quantidade e o volume exatos da substância a ser testada. O recipiente da amostra é segurado pelo pórtico de manipulação acima de um digitalizador para que a amostra seja atribuída, utilizando um código de matriz de dados. Esse leitor de código de barras integrado permite com que as amostras sejam rastreadas, através do processo de preparação de toda a espécie. No final deste processo, a amostra é colocada na bandeja de saída.


Solução completa testada

"A Festo não só nos forneceu os eixos, mas também a solução do sistema completa, incluindo o controlador CECC CoDeSys", diz o gestor de projetos Schöllauf, sobre a colaboração com a Festo. Ele continua, "Sem ela, não seria possível que cumpríssemos com o prazo extremamente curto de quatro meses." Isso também é possível para programar os dois pórticos de manipulação, para que eles nunca colidissem, apesar de se movimentarem no mesmo espaço de trabalho. A Festo verificou e testou o procedimento antes da entrega.

O desenvolvimento da torneira de dosagem não foi uma tarefa simples. É aqui que entram as válvulas VODA. Essas válvulas são de diafragma direcionada acionadas. Dependendo de como a pressão é definida, a medição do fluido a ser transportado é superior ou inferior. A pressão de abertura da válvula é definida pela pretensão e pela flexibilidade do diafragma. Isso permite com que o meio utilizado seja aplicado de forma extremamente adequada.


Segurança em todo o mundo

Finalmente, as amostras devem ser atribuídas aos recipientes de amostras corretos, sem deixar margem para erro. "Nesse subprojeto, os engenheiros da divisão de Tecnologia Médica e Automação Laboratorial da Festo, demonstraram os seus conhecimentos em conjunto com um alto compromisso", continua Schöllauf, "Isso dá segurança aos projetos seguintes", acrescenta o gestor de projetos - "também tem o fato dos produtos, soluções e serviços da Festo serem fornecidos rapidamente praticamente em qualquer parte do mundo". Isso é importante para empresas como a Anton Paar, para que Processador de Amostras Modular possa ser comercializado mundialmente.

Anton Paar

Anton-Paar-Strasse 20
8054 Graz
Áustria

www.anton-paar.com

Área de atividade: desenvolvimento e fabricação de instrumentos laboratoriais altamente precisos, sistemas de medição de processos e soluções de automação e robótica personalizadas.

  1. Esse artigo foi publicado na revista da Festo "trends in automation" 1.2016
  2. Imagens: Stefan Kristoferitsch