O aumento dos custos de energia e a necessidade de reduzir as emissões de CO2 representam grandes desafios para as empresas. Regulamentações rigorosas, como a CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) e a implementação de novos padrões, como o Science Based Targets (SBTi), exigem um esforço maior das empresas. Além disso, os clientes têm agora grandes expectativas em relação aos seus fornecedores em termos de pegada de carbono do produto (PCF), materiais ecológicos e sustentáveis e eficiência energética.
Para os compradores e tomadores de decisão, isso abre uma nova perspectiva para investimentos em tecnologia de automação. A dinâmica de custo/benefício está mudando claramente em favor de soluções e parceiros sustentáveis. Afinal de contas, a eficiência energética e a conservação de recursos não são mais apenas palavras da moda, mas fatores mensuráveis que influenciam diretamente os custos operacionais. Os modernos sistemas de automação podem reduzir significativamente o consumo de energia na produção e, simultaneamente, minimizar o desperdício de material, por exemplo, por meio do uso de matérias-primas secundárias. Essa dupla economia - de energia e de material - geralmente leva a uma amortização dos custos de investimento mais rápida do que o previsto.
Mas os benefícios vão muito além da economia imediata de custos. Com a implementação dos requisitos impostos por regulamentações ambientais mais rigorosas, como a Lei de Eficiência Energética (EnEfG) e a CSRD, a capacidade de documentar o desempenho da sustentabilidade de forma transparente torna-se cada vez mais importante. As soluções de automação sustentáveis ajudam as empresas a cumprir esses requisitos regulatórios. Elas permitem a implementação de processos com eficiência energética, melhoram a rastreabilidade e fornecem dados precisos para relatórios de sustentabilidade.
Para desenvolvedores e designers, a automação sustentável pode se tornar um catalisador para a inovação. Indicadores importantes, como o consumo de energia e a pegada de carbono, estão se tornando o centro do processo de design. Para uma visão holística, é importante considerar tanto a pegada de fabricação quanto a pegada de vida útil. Embora a integração dos aspectos de sustentabilidade no processo de desenvolvimento exija uma reformulação, ela também oferece a oportunidade de soluções inovadoras. Requisitos claros e uma concepção transparente com a aplicação de ferramentas ajudam a utilizar a tecnologia certa - pneumática, elétrica ou soluções combinadas - com as dimensões certas no projeto do sistema. As possibilidades técnicas são inúmeras: Sensores, como os sensores de fluxo em sistemas pneumáticos ou os sensores de torque em atuadores elétricos, permitem o registro preciso e a otimização do consumo de energia. Ferramentas avançadas de análise de dados ajudam a otimizar a operação das máquinas e a minimizar o consumo de recursos. Os sistemas de Condition Monitoring podem prever e evitar falhas, o que não só aumenta a eficiência do sistema, como também prolonga a vida útil dos componentes. Os produtos com redução de CO₂ (por exemplo, a partir de biopolímeros) também contribuem para um melhor balanço geral. Os gêmeos digitais podem fornecer todos os modelos de informações relevantes para componentes de automação e cadeias funcionais em combinação e como uma representação digital - do processo de engenharia ao comissionamento virtual (VIBN) e das fases operacionais à reciclagem.
Além dos aspectos como modularidade, simplicidade de reparo e reciclabilidade, é vantajoso acompanhar de perto evoluções futuras ao desenvolver soluções de automação compatíveis com o futuro. O passaporte digital de produto, planejado pela UE, é um exemplo de regulamentação futura que já deve ser incluída nas decisões de design de hoje. Ele contém informações detalhadas sobre um produto, como a pegada de carbono, por exemplo, e tem o objetivo de aumentar a transparência ao longo de toda a cadeia de valor.
A automação sustentável é mais do que apenas uma tendência, pois em um mundo cada vez mais consciente em relação ao meio ambiente, ela pode contribuir decisivamente para o sucesso de longo prazo de uma empresa. As empresas que investem desde o início nessas tecnologias não só garantem economia de custos e ganhos de eficiência, como também se posicionam como players responsáveis e parceiros confiáveis com cadeias de suprimentos estáveis em seu setor. Elas estão mais bem equipadas para futuras exigências regulatórias e podem reagir com flexibilidade às mudanças nas condições do mercado.