O termo "wearable" inclui todos os dispositivos eletrônicos utilizados diretamente no corpo. Os marcadores cardíacos e os relógios inteligentes fazem parte dessa família de dispositivos. Contudo, são considerados dispositivos que podem ser conectados em rede e controlados por um aplicativo de smartphone. A capacidade de conexão a outras tecnologias é a função crucial do wearable.

Obtenção de dados relativos à condição física da pessoa no dia a dia

Em nosso meio, os relógios inteligentes e as fitas fitness para punhos já são a tendência. A eletrônica inteligente pode ser utilizada, por exemplo, para determinar a velocidade da corrida, a localização do usuário ou para medir o pulso e a frequência cardíaca. Portanto, os usuários podem acessar dados para conhecer melhor os seus corpos, capacidades físicas e hábitos de exercício. Em casos mais específicos, os dispositivos também representam uma ajuda importante para a prevenção de doenças e realização precoce do diagnóstico.

Otimização de processos nas empresas

Na área profissional, a nova tecnologia também pode oferecer vantagens. Na medicina, os médicos podem se ajudar mutuamente durante cirurgias complicadas por meio de óculos informativos.

Na produção e na logística, os óculos inteligentes ajudam na manutenção das máquinas. Conscientizam os colaboradores sobre os procedimentos equivocados e oferecem instruções precisas sobre como realizar os reparos. Também documentam o trabalho concluído, isso significa que não é mais necessário preencher formulários.

A luva inteligente que a Festo usa.

Os wearables também já estão em uso na Festo. Nas instalações tecnológicas de Scharnhausen, os motoristas de empilhadeiras, que transportam os produtos acabados nas estações de trabalho de montagem, digitalizam os produtos com a "ProGlove" inteligente.

Dessa forma, os colaboradores podem trabalhar muito mais rápido do que quando utilizavam um digitalizador portátil externo. O processo de trabalho se torna também mais ergonômico, porque os colaboradores ficam com as duas mãos livres para levantar os recipientes.

No futuro, a ProGlove também será utilizada em outras áreas, como na recepção ou embalagem de produtos.