Para você, como engenheiro de manutenção, isso significa uma enorme pressão no seu trabalho diário. Você tem que detectar rapidamente o problema, resolvê-lo e gerenciar as peças de reposição. Além disso, tem que ter, por exemplo, uma visão geral dos complexos sistemas SAP. Mas como é possível superar esses desafios a longo prazo e, ao mesmo tempo, minimizar as paradas? A resposta está nos gerenciadores de manutenção digitais, os chamados Sistemas Computadorizados de Gerenciamento de Manutenção (CMMS).

Gerenciamento de incidentes eficiente

Um gerenciamento de incidentes (Incident Management) eficiente é fundamental para identificar e resolver rapidamente os problemas e retomar as operações. De registros de erros a listas de peças de reposição: os gerenciadores de manutenção geralmente oferecem tudo o que você precisa para lidar com as tarefas de reparo de forma rápida e precisa. Nessa plataforma, você cria relatórios de incidentes imediatamente e coleta todas as informações. Isso também é importante para problemas futuros, pois os algoritmos de pesquisa inteligentes ajudam a reconhecer problemas semelhantes ocorridos no passado. Com isso, você pode encontrar soluções rapidamente para resolver o problema. Isso minimiza as paradas e maximiza a produtividade.

Otimização de processos

Um CMMS permite que você otimize os processos. A integração perfeita com outros sistemas da empresa, como o SAP, permite que as equipes de manutenção trabalhem com mais eficiência. As máquinas e os dados são sincronizados no gerenciador de manutenção. Isso permite o gerenciamento automatizado do estoque e um melhor gerenciamento de peças de reposição. Isso minimiza o trabalho administrativo tedioso e garante que as peças de reposição necessárias estejam disponíveis a tempo.

Além de otimizar o gerenciamento de incidentes e a integração com o SAP, os gerenciadores de manutenção também oferecem uma série de recursos que têm um impacto positivo nos processos relacionados. A administração central dos dados e da documentação de manutenção melhora a eficiência de todo o departamento de manutenção.

Gerenciamento de peças de reposição em tempo real

Os gerenciadores de manutenção geralmente oferecem uma função de administração automatizada que permite a visualização do estoque de peças de reposição em tempo real. As vantagens de um gerenciamento eficiente de peças de reposição são inúmeras:

  • Redução dos tempos de inatividade
    As paradas podem ser minimizadas com uma rápida aquisição e disponibilização das peças de reposição.
  • Economia de custos
    O gerenciamento bem organizado do estoque e a aquisição oportuna de peças de reposição podem reduzir os custos operacionais gerais, evitando compras de emergência caras.
  • Maior satisfação do cliente
    O gerenciamento confiável de peças de reposição leva a um melhor atendimento das necessidades dos clientes e a um nível mais alto de serviço.
  • Otimização dos níveis de estoque
    O rastreamento preciso do inventário pode otimizar os níveis de estoque e liberar capacidade que pode ser usada para outros fins.

Documentação das medidas de reparo

A documentação das medidas de reparo em um CMMS não é importante apenas para a resolução imediata do incidente atual. Ela também tem um efeito de longo prazo sobre a eficiência, a segurança e a capacidade de manutenção de um sistema. Sem uma documentação adequada, vários problemas podem ocorrer:

  • Rastreabilidade deficiente
    Sem documentação, é difícil rastrear os reparos e determinar quais medidas foram tomadas no passado. Isso pode gerar confusão e dificultar a identificação de problemas recorrentes.
  • Perda de conhecimento
    Sem documentação, perdem-se informações importantes sobre as medidas de reparo que podem ser cruciais para futuros trabalhos de manutenção e reparo. Isso pode levar a reparos ineficientes ou até mesmo incorretos.
  • Conformidade com regulamentos e padrões
    Em alguns setores, as empresas são obrigadas por lei a documentar falhas e medidas de reparo para comprovar a conformidade com regulamentos e padrões. Sem uma documentação adequada, pode haver consequências legais.
  • Perda de confiança
    A falta de documentação pode afetar a confiança dos clientes, parceiros e autoridades supervisoras na confiabilidade e transparência de uma empresa. Isso pode ter um impacto de longo prazo na imagem e na reputação da empresa.
  • Formação e familiarização difíceis
    Novos funcionários ou técnicos podem ter dificuldade para se familiarizar com o gerenciamento de incidentes e realizar os reparos necessários sem uma documentação adequada.

Manutenção preditiva

Outra vantagem do CMMS são suas funções de manutenção preditiva que detectam precocemente problemas em potencial. Se for detectado um problema, o gerenciador de manutenção emite uma notificação antes que ocorra uma falha. Isso não só reduz os tempos de parada, como também permite planejar e otimizar o trabalho de manutenção de forma proativa. Você também pode reconhecer tendências e padrões por meio da análise de dados. Isso ajuda a otimizar estratégias de manutenção futuras e a prolongar a vida útil dos sistemas.

Manutenção eficiente, produtividade máxima com o Festo AX Smartenance

Em um mundo onde ficar parado significa perder dinheiro, você está sempre um passo à frente com sistemas computadorizados de gerenciamento de manutenção, como o Festo AX Smartenance. Nosso CMMS é mais do que um simples gerenciador de manutenção e falhas. É um sistema holístico que o ajuda a otimizar os processos de manutenção e a minimizar as falhas e os tempos de parada. Por meio de um gerenciamento de incidentes eficiente, da integração perfeita com o SAP e da melhoria dos processos adjacentes, esse CMMS oferece uma vantagem competitiva decisiva em um mundo cada vez mais digitalizado. O cálculo é simples: maior produtividade e lucratividade da empresa levam a uma maior satisfação do cliente. Teste o Festo AX Smartenance sem compromisso. Vamos lá!