Choosing between building your own AI solution or buying a proven one can define your success in predictive maintenance. But without a clear strategy, companies risk high costs, long development times, and missed opportunities.
In this guide you will discover:
✅ How to make informed Make-or-buy decisions in an industrial environment
✅ The specific decision criteria for software and AI applications
✅ If standardised AI Apps are a solution for OEMs and End Users
Download now and take the first step toward smarter, AI-powered maintenance decisions
Em contraste com a IA em geral, a IA na indústria se concentra em áreas específicas de aplicação, como controle de qualidade, manutenção preditiva, otimização de processos e robótica. A IA na indústria está relacionada ao uso de algoritmos e aprendizado de máquina para automatizar tarefas complexas, detectar padrões e fazer previsões. Isso envolve a análise e o processamento de grandes volumes de dados de máquinas e sistemas.
Mas por que as empresas devem apostar no uso da IA na indústria?
Falhas, por exemplo, podem ser detectadas em tempo real em uma máquina através da análise. O uso da IA na indústria permite a manutenção preditiva, garante a qualidade do produto (qualidade preditiva) e utiliza os recursos de forma mais eficiente (energia preditiva).
Por que as empresas devem usar software de IA:
As vantagens da IA na produção são muitas. Por exemplo, as soluções de IA, como a manutenção preditiva, podem ser usadas para detectar falhas antes que levem a paradas onerosas. Se ocorrerem problemas, as medidas de manutenção podem ser iniciadas imediatamente: a parada não planejada é evitada, os custos de manutenção são reduzidos e a produtividade da empresa é aumentada. Nesse contexto, os dados também contribuem para a segurança no trabalho: é possível detectar, em parte, a fadiga do material e, assim, evitar situações perigosas.
Outra grande vantagem da IA na indústria é a melhoria da qualidade do produto. Com o uso da IA, as empresas podem detectar e corrigir defeitos e erros precocemente. Refugos e o retrabalho são reduzidos. Isso leva a uma maior satisfação do cliente e a uma imagem positiva da empresa.
A capacidade de previsão é outro aspecto importante da IA. Ao analisar grandes quantidades de dados, os algoritmos de IA podem identificar tendências e padrões que outros especialistas normalmente não perceberiam. Isso permite que as empresas tomem decisões fundamentadas e enfrentem melhor os desafios futuros.
O uso da IA na indústria requer planejamento e preparação cuidadosos. É importante selecionar a tecnologia de IA correta para os requisitos específicos da empresa. Aspectos como escalabilidade, flexibilidade e compatibilidade de dados devem ser levados em conta. Graças ao grande número de projetos de IA que concluímos na indústria, podemos fornecer insights valiosos e mostrar o que precisa ser considerado ao usar a IA nas empresas.
1. Decisão de fazer ou comprar:
Antes que uma solução de IA possa ser usada, as empresas devem decidir se querem desenvolver uma solução de IA internamente ou adquiri-la externamente. Para isso, devem levar em conta seus requisitos, recursos e orçamentos específicos. Qual é o custo máximo da solução planejada? Temos especialistas suficientes com experiência em IA, ciência de dados, TI e produção, ...?
Encontrar a resposta nem sempre é fácil. Em nosso guia "fazer ou comprar" para soluções de IA, você fica sabendo mais sobre elas e, através de uma lista de verificação, pode descobrir quando a produção interna ou externa é a melhor opção.
2. Captura de dados:
As fontes de dados relevantes na produção, por exemplo, sensores, protocolos de máquinas e dados de controle de qualidade, devem ser identificadas. A conectividade de dados deve estar garantida.
3. Processamento e análise de dados:
Para usar a IA de forma eficaz, é importante ter dados suficientes e de alta qualidade. Eles precisam ser limpos, estruturados e preparados para processamento pelos algoritmos de IA. O objetivo é detectar padrões e correlações nos dados.
4. Integração:
A solução de IA é integrada aos sistemas de produção existentes. Testes abrangentes garantem que tudo funcione sem problemas e que os dados possam ser processados em tempo real.
5. Treinamento:
Os modelos de IA são treinados com todos os dados coletados. É importante revisar e adaptar regularmente o processo de treinamento para melhorar a exatidão e o desempenho dos modelos de IA. Isso garante que os melhores resultados sejam sempre alcançados.
Com este guia passo a passo, você tem uma base sólida para implementar a IA em sua produção. A IA oferece um enorme potencial para otimizar sua produção e aumentar sua competitividade.
Para ilustrar a aplicação prática da IA na indústria, veremos agora alguns exemplos concretos. Estas empresas decidiram adquirir uma solução de IA e colheram os benefícios.
O uso da inteligência artificial na indústria tem um enorme potencial. IA oferece às empresas benefícios diversos, como maior eficiência, redução de custos e uma base melhor para a tomada de decisões.
O futuro da IA na indústria é promissor. À medida que as tecnologias de IA se desenvolvem e a conscientização sobre seu potencial aumenta, seu uso na indústria crescerá cada vez mais. As empresas devem abordar o tema em um estágio inicial e utilizar as oportunidades que a IA oferece para se manterem competitivas e desenvolverem soluções inovadoras. Já existem soluções padronizadas de IA no mercado para várias aplicações, como a manutenção preditiva de cilindros. Com a possibilidade de serem integradas, permitem um ingresso simples e econômico para a IA na indústria.
Os exemplos práticos mostram como as empresas já estão se beneficiando da IA na produção. Você deve avaliar cuidadosamente se é melhor desenvolver a solução de IA por conta própria ou adquiri-la. Adquirir uma solução de IA de especialistas oferece vantagens como implementação rápida, algoritmos comprovados e uma interface fácil de usar. É importante ponderar cuidadosamente a decisão de fazer ou comprar, considerando os requisitos e recursos específicos da empresa.