Executar as tarefas de manutenção com mais rapidez e qualidade

Você está procurando novas maneiras de otimizar seus processos de manutenção e avançar rumo ao futuro com soluções digitais? Em um ambiente voltado para a produção, uma boa equipe de manutenção é fundamental para garantir uma operação sem problemas e minimizar as paradas. No entanto, as demandas e as tarefas recorrentes geralmente são acompanhadas de estresse e frustração. Você gostaria de executar suas tarefas de manutenção com mais rapidez e qualidade? Do planejamento e a execução eficientes do trabalho de manutenção à melhoria da disponibilidade do sistema e à economia de custos, as soluções digitais oferecem a oportunidade de elevar seus processos de manutenção a um novo patamar.

O mundo da manutenção industrial mudou nos últimos anos. As tecnologias digitais estão tornando os processos cada vez mais eficientes e transparentes. Os gerenciadores de manutenção digitais são uma solução que está impulsionando essa mudança. Eles também são conhecidos como sistemas computadorizados de gerenciamento de manutenção (CMMS). O CMMS oferece ferramentas e funções que melhoram seu dia de trabalho.

Por que vale a pena usar um CMMS?

Aumento da eficiência - otimize os processos de manutenção

Os sistemas computadorizados de gerenciamento de manutenção permitem o planejamento, a execução e o monitoramento mais eficazes do trabalho de manutenção. Processos automatizados, dados de manutenção gerenciados centralmente e a análise dos dados otimizam os processos de manutenção e minimizam as paradas.

Conformidade em um relance - segurança por meio de ações estruturadas

Por um lado, um gerenciador de manutenção melhora a eficiência do diagnóstico de falhas. Por outro lado, tem-se a comprovação completa de que todas as tarefas de manutenção necessárias foram realizadas. Isso é importante no caso de auditorias ou inspeções oficiais - uma sensação tranquilizadora tanto para você, como técnico de manutenção, quanto para a gerência.

Foco nos recursos - melhor gerenciamento da manutenção para obter o máximo desempenho

Ao analisar os dados de manutenção, é possível planejar melhor quantas pessoas são necessárias para determinadas tarefas. Isso permite uma utilização mais eficiente de pessoal, material e tempo.

Maior disponibilidade do sistema - para minimizar as paradas

Um CMMS bem implementado ajuda a maximizar a disponibilidade de seus sistemas. Ao planejar e executar o trabalho de manutenção em tempo hábil, você reduz as paradas não planejadas e aumenta a produção.

Gerenciamento de peças de reposição - garanta uma manutenção rápida e sem problemas

Com um gerenciador de manutenção, você garante que as peças de reposição corretas estejam disponíveis em quantidades suficientes. Com isso, os reparos ou a manutenção podem ser realizados rapidamente, se necessário.

Economia de custos - com medidas eficazes

Implementando uma estratégia de manutenção eficaz, você contribui para reduzir paradas não planejadas onerosas. E também prolonga a vida útil de seus sistemas. Os problemas detectados a tempo e a ação proativa evitam reparos onerosos e custos com peças de reposição.

Manutenção sob controle sempre e em todo lugar - com o CMMS Festo AX Smartenance

O Festo AX Smartenance é um gerenciador de manutenção que oferece um poderoso aplicativo de PC para toda a rede da empresa, inclusive ao nível global. Vinculado a um aplicativo móvel fácil de usar, ele permite que você acesse todas as informações relevantes de qualquer lugar. Com o Festo AX Smartenance, diagramas de circuitos e documentação dispersos são coisa do passado. Todas as informações relevantes sobre uma máquina são armazenadas em um local central e podem ser acessadas por todos a qualquer momento.

Você não precisa de sistemas diferentes para manutenção e tickets de falha. Com o AX Smartenance, você pode verificar facilmente as listas de tarefas ou o feedback com imagens e comentários de todas as tarefas de manutenção. Você não está preso a um único local de trabalho.

Outra vantagem é que esse CMMS é fácil de usar e não requer treinamento extensivo. Familiarize-se rapidamente com o AX Smartenance e use o gerenciador de manutenção imediatamente. Isso economiza tempo e recursos e permite que você se concentre em outras tarefas. Teste o Festo AX Smartenance sem compromisso. Vamos lá!