Selecionar os equipamentos de medição adequados

Antes de mais, os resultados do manuseamento de líquidos dependem da fiabilidade da medição. Por exemplo, se houver uma grande discrepância entre o volume fornecido e o volume medido devido a deficiências nas medições, serão obtidos índices de desempenho enganadores. Portanto, é muito importante utilizar um equipamento de medição adequado. As normas ISO 8655 e ISO 23783 descrevem diferentes métodos e condições de medição, como uma diferença de medição sistemática e aleatória máxima admissível para diferentes faixas de volume. No entanto, um requisito básico é manter as condições ambientais o mais constantes possível e excluir as influências externas e internas.