A segurança cibernética na automação industrial deixou de ser opcional - hoje, ela é essencial. Com o avanço da Indústria 4.0, os sistemas conectados enfrentam riscos crescentes de ataques cibernéticos e atualizações constantes da regulamentação. Este artigo explora como a Festo garante a conformidade e a confiabilidade na segurança cibernética e na segurança do produto - e por que a Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da União Europeia é importante para a segurança da rede industrial.
A segurança da tecnologia operacional (TO) protege os sistemas que controlam as operações industriais, abrangendo manufatura, robótica, redes de energia e infraestrutura crítica. Visto que a TO gerencia diretamente os processos físicos, sua proteção é vital para a segurança, a confiabilidade e a produção ininterrupta.
Face à crescente sofisticação dos ataques cibernéticos, a segurança do produto agora é crucial para garantir a segurança da OT. Uma violação pode interromper as operações, danificar equipamentos, causar grandes riscos financeiros e de segurança e provocar uma possível perda de dados. Isso torna as estratégias personalizadas essenciais para sistemas legados, demandas em tempo real e a convergência das redes de TI e TO.
Os sistemas de controle industrial (ICS) são soluções de hardware e software que monitoram, controlam e automatizam processos nos setores de transformação, energia, tratamento de água e transporte. Os principais componentes incluem sistemas SCADA para supervisão remota, Sistemas de Controle Distribuído (DCS) para controle centralizado da fábrica, CLPs para tarefas específicas da fábrica e HMIs que permitem aos operadores visualizar e gerenciar os processos. Além de garantir operações seguras e eficientes, os ICS são essenciais para a defesa contra ataques cibernéticos que podem causar uma disrupção da infraestrutura essencial. Em resposta à Lei de Resiliência Cibernética (CRA), que destaca essa necessidade urgente, a Festo irá garantir a segurança do produto e oferecer suporte aos clientes com soluções de automação compatíveis e confiáveis.
A Lei de Resiliência Cibernética da UE é um regulamento criado para garantir que todos os produtos conectados com elementos digitais - hardware e software - sejam seguros em termos de concepção, configuração e durante todo o ciclo de vida. Ela se aplica a fabricantes, importadores e distribuidores que colocam esses produtos no mercado da UE.
As principais obrigações compreendem:
A conformidade total se torna obrigatória em 11 de dezembro de 2027, com penalidades de até 15 milhões de euros ou 2,5 % do faturamento global em caso de não conformidade.
Mais sobre a CRA da UE
"O novo regulamento exige atualizações de segurança contínuas. Ele também incentiva a transparência sobre os riscos de segurança cibernética. Isso ajuda as organizações a manter uma proteção sólida durante todo o ciclo de vida de um produto."
Eberhard Klotz, Sales Director Industry 4.0 and Digitalization
O hardware e o software da Festo com interfaces digitais - como CLPs, computadores de borda, terminais de válvulas, controladores de movimento, ferramentas de engenharia e aplicativos analíticos baseados em IA - estão sujeitos à CRA. Para apoiar a conformidade com a CRA, a Festo oferece uma ferramenta de código aberto para criar, editar e validar as SBOMs CycloneDX, ajudando os usuários a documentar os componentes de software utilizados e detectar vulnerabilidades. Ajudamos os fabricantes, distribuidores e importadores de máquinas a gerenciar a conformidade com a CRA em termos de cronogramas, documentação e segurança.
Embora ainda não tenha produtos em conformidade com a CRA, a Festo possui a certificação IEC 62443-4-1 para desenvolvimento seguro, auditada pela TÜV Süd, e aplica métodos de Análise de Ameaças e Riscos (TARA) para identificar possíveis riscos ao usar nossos produtos e mitigá-los. Asseguramos que, até dezembro de 2027, os clientes poderão usar com confiança as soluções Festo em conformidade com os regulamentos da UE.
Ver a Festo no GitHubA CRA afeta todas as funções na automação: Os OEMs devem provar que as máquinas estão em conformidade, os integradores são responsáveis por componentes seguros, as operadoras exigem garantia de continuidade e os responsáveis por aquisições devem avaliar a prontidão dos fornecedores. O maior desafio é a incerteza em relação à certificação, aos ciclos de vida dos produtos e ao fornecimento, o qual abordamos com transparência e medidas documentadas. A Festo está alinhada com a ISO/IEC 29147 e a ISO/IEC 30111.
As vulnerabilidades podem ser relatadas à nossa Equipe de Resposta a Incidentes de Segurança de Produtos (PSIRT) por meio do formulário de contato ou e-mail para psirt@festo.com e, em nosso site, publicamos de forma transparente os comunicados sobre vulnerabilidades conhecidas e corrigidas.
☑ Entender como a CRA afeta as máquinas, as operações e as aquisições.
☑ Confirmar agora a prontidão dos seus fornecedores para a CRA - não esperar até 2027.
☑ Utilizar avisos, declarações e a documentação de segurança da Festo para o planejamento.
☑ Manter-se alinhado com os requisitos da IEC 62443 e da CRA para evitar riscos de conformidade.
☑ Apostar na Festo como seu parceiro confiável em segurança de produtos.
Ficou curioso sobre a Lei de Resiliência Cibernética e seu impacto na automação? Assista aos nossos vídeos 'Cyber Resilience Act - Explained in 5 Minutes' e 'Enabling Technologies - Big Data, Cloud & Cybersecurity' em nosso portal de aprendizagem on-line Festo LX para entender rapidamente os fundamentos da CRA e como se preparar como fabricante para a conformidade.
Para os vídeos do Festo LX