O operador conhece a máquina dele - seus ruídos, rangidos, chiados e luzes intermitentes. Se houver alguma mudança, a máquina é imediatamente reajustada ou o departamento de manutenção é informado. Os fluxos de trabalho permanecem inalterados durante anos. Mesmo os mais pequenos desvios da rotina normal da máquina podem indicar algo de errado. Por exemplo, um dos componentes da máquina pode ter se soltado ou quebrado. Até mesmo um problema na qualidade de uma fase de processamento e, por isso, as tolerâncias específicas já estão incorretas. O operário conhece todos os movimentos da máquina. Isso também pode levar a uma sensação de monotonia. A segurança é uma questão fundamental, porque a alta complexidade das máquinas as torna cada vez mais difíceis e, muitas vezes, as fontes de perigo permanecem ocultas. Quando mudanças são realizadas na produção, como a troca para um produto novo, o operário da máquina precisa de receber o treinamento. Nova tarefa - novo conhecimento.
A mudança faz parte da vida diária. As fábricas mutáveis do futuro exigem o desenvolvimento contínuo das competências e capacidades dos colaboradores. A nova virtude da formação profissional na indústria é chamada de "Mutabilidade". Isto é, a vontade e a capacidade de mudar. É crucial para o sucesso pessoal de todos os colaboradores da produção e da empresa em geral. A educação e a formação dos futuros colaboradores qualificados precisam ser melhoradas nos métodos, competências, abordagens e atitudes. Competências que possibilitem com que os colaboradores lidem bem com situações complexas e em constante mudança, de forma autoorganizada. Na ausência de sequências processuais rígidas, o entendimento básico das interrelações e dos processos da máquina é benéfico para o operário. Porque na produção em rede elevada, os pequenos problemas causam grande impacto. Como parte da colaboração, homem e máquina estão cada vez mais próximos, em espaços mais reduzidos. No entanto, não haverão muitas cercas protetoras na Indústria 4.0, pois elas diminuem a flexibilidade. Surgirão novos e inteligentes sistemas e interfaces de segurança. Palavra-chave: sistemas controlados por pensamentos. A pesquisa nesta área está bem avançada: já existem alguns sistemas de amostra.