Deseja utilizar o ar comprimido de forma mais eficiente e reduzir as emissões de CO2, mas não conhece as vulnerabilidades do sistema de ar comprimido? Então, deveria começar pela auditoria à eficiência energética do ar comprimido certificada pela TÜV de acordo com a norma ISO 11011, e poupar até 60% dos custos de funcionamento.
Os auditores da Festo examinam todo o sistema de ar comprimido: desde a geração de ar comprimido através de compressores, passando pela qualidade e preparação do ar comprimido, até à rede do ar comprimido.
Também executam uma deteção exemplar das fugas em sistemas pneumáticos selecionados, investigam as capacidades de poupança e verificam a eficiência pneumática. Para completar a oferta de serviços de auditoria, os especialistas criaram um conceito de sistema de monitorização.
Pode utilizar o relatório final da auditoria para a gestão energética de acordo com a norma ISO 50001. Além de todos os dados da análise, também são apresentados os valores de emissão de CO2 do equipamento de ar comprimido. Pode utilizar estes dados para o seu relatório de sustentabilidade, por exemplo, de acordo com os protocolos GRI ou GHG.
É possível poupar até 60% nos custos de funcionamento dos sistemas pneumáticos, caso se coloquem em prática os resultados e as análises da auditoria à eficiência energética do ar comprimido.
Nos três primeiros passos, os especialistas em eficiência energética da Festo analisam a geração, preparação e distribuição do ar comprimido de todo o sistema. Só depois se concentram nas aplicações pneumáticas, ou seja, nas próprias máquinas e sistemas. Para isso, analisam a eficiência energética destas máquinas e sistemas e localizam as fugas. No quinto e último passo, os especialistas desenvolvem um conceito para um sistema de monitorização do ar comprimido com o qual é possível controlar constantemente as condições energéticas e, se o desejar, também com o apoio da inteligência artificial.
Análise independente do fabricante durante o funcionamento: consumo de energia e reservas de potência dos compressores, como também o nível total de fugas na unidade de produção.
Medição adicional da qualidade do ar comprimido. Objetivo: aumentar a vida útil dos componentes pneumáticos e evitar falhas nas máquinas.
Medição da queda de pressão para garantir a segurança dos processos seguros e a redução dos custos. Isto deveria assegurar um nível de pressão constante e, no melhor dos casos, com um nível de pressão reduzido.
Verifica-se se os atuadores, válvulas e tubos flexíveis estão dimensionados de forma ótima, além da verificação de se as aplicações de sopro e vácuo e os conceitos de instalação e controlo estão concebidos de forma eficiente. Localizam-se e documentam-se as fugas como medida de eficiência mais importante.
Com ele, é possível ver de maneira transparente e em tempo real as condições energéticas, o caudal, a pressão e a humidade.
Este portal online baseado na web com aplicação móvel permite o acesso em tempo real a todos os resultados das medições e dados das análises da auditoria, desde qualquer lugar do mundo e com direitos de acesso definidos pelo utilizador. As recomendações de ação, ponderadas de acordo com a prioridade, são também descritas no portal. Isto permite-lhe otimizar a eficiência energética do ar comprimido e conseguir uma poupança importante. No portal também encontrará as peças sobresselentes necessárias para a otimização, as quais pode pedir diretamente online apenas com um clique.
Além da auditoria, os especialistas da Festo podem substituir, se assim o desejar, peças defeituosas como tubos flexíveis, conectores, cilindros e válvulas.