L'outil d'ingénierie de pointe conçu pour aider les ingénieurs à calculer le dimensionnement pneumatique approprié de leurs chaînes d'action pneumatiques. En saisissant des paramètres de base, tels que la masse à déplacer, le temps de mouvement souhaité et la pression de fonctionnement du système, les utilisateurs peuvent dimensionner avec précision leurs entrainements pour offrir des performances optimales. Cet outil permet de configurer et de comparer rapidement différentes séquences de commande pneumatique adaptées à des besoins spécifiques.
Une fois que les paramètres d'application requis ont été remplis, le programme de dimensionnement pneumatique fournit trois calculs de comparaison : un résultat exact, un optimisé pour des performances de pointe et un autre axé sur le profil de mouvement le plus écologique. De plus, il intègre des informations essentielles concernant la consommation d'air comprimé et les émissions de CO2 pour chaque scénario de fonctionnement. Cette approche globale garantit que les ingénieurs ne se contentent pas de choisir le bon vérin, mais tiennent également compte de l'impact environnemental de leurs choix.
L'outil de simulation pneumatique complète l'outil de dimensionnement pneumatique en permettant aux ingénieurs de visualiser et d'analyser les performances des systèmes pneumatiques dans un environnement virtuel. Cet outil permet aux ingénieurs de tester divers scénarios et configurations sans avoir besoin de prototypes physiques.
Les équipementiers et les utilisateurs finaux sont souvent confrontés au défi de sélectionner les bons vérins pour s'adapter à leurs applications uniques. La diversité des applications industrielles signifie qu'il n'y a pas de solution unique. C'est là que les outils de dimensionnement et de simulation pneumatiques deviennent précieux.
L'utilisation d'outils d'ingénierie, tels que le dimensionnement pneumatique et la simulation pneumatique, est essentielle pour les équipementiers et les utilisateurs finaux qui cherchent à optimiser leurs systèmes pneumatiques. Non seulement ces outils facilitent le processus de sélection des vérins, mais ils améliorent également les performances et la fiabilité globales du système. Le plus grand avantage? Ces outils sont disponibles gratuitement sur www.festo.com.
En utilisant ces technologies, les ingénieurs peuvent s'assurer que leurs systèmes pneumatiques sont adaptés pour répondre aux exigences spécifiques de leurs applications, ce qui conduit finalement à une plus grande efficacité des opérations industrielles. À mesure que le paysage de l'automatisation continue d'évoluer, l'importance de ces outils d'ingénierie ne fera que croître, ce qui stimulera l'innovation et l'excellence dans la conception des systèmes pneumatiques.