BPCO signifie « bronchopneumopathie chronique obstructive ». Les patients atteints de cette maladie souffrent d'essoufflement, car le poumon endommagé ne peut plus filtrer suffisamment d'oxygène de l'air. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux dépendent d'une oxygénothérapie à long terme. Les respirateurs à oxygène mobiles tels que Oxygen Conserver fournissent au patient suffisamment d'oxygène.
Musashi Medical Laboratory a innové dans la conception de l'Oxygen Conserver en séparant le contrôleur de débit de la marque IVY de la bouteille d'oxygène, afin qu'il puisse être utilisé confortablement avec la main. En taille et en poids, il est comparable à un smartphone et se porte confortablement, dans une poche de chemise ou de pantalon.
Le contrôleur est compact et léger, notamment grâce au distributeur proportionnel VEMR Festo, qui régule l'alimentation en oxygène via les tuyaux. Un autre avantage du distributeur à commande piézoélectrique utilisé est que ses processus de commutation ne sont pas audibles. Les messages d'erreur, qui se manifestent généralement par signal sonore, ne sont plus désagréables à l'oreille, car le contrôleur ne fait que vibrer dans un premier temps.
L’appareil est adapté à la fréquence de respiration du patient. Un capteur fait en sorte que le régulateur détecte l’inspiration. La bonne quantité d’oxygène est alors mélangée à l’air respiré. À l’inspiration, le capteur détecte une « dépression » et envoie un signal au régulateur, lequel ouvre alors le distributeur proportionnel VEMR. Désormais, l'oxygène ne s'écoule plus en permanence de la bouteille d'oxygène, comme avec d'autres appareils, mais uniquement pendant la durée de l'inhalation. Dès que l’inspiration est terminée, le distributeur à commande piézoélectrique referme l’apport d’oxygène. La consommation d’oxygène est ainsi nettement plus efficace. La bouteille d'oxygène doit être remplie moins fréquemment. Ainsi, le rayon d'action du patient augmente. Un autre atout est que l’efficacité énergétique du distributeur à commande piézoélectrique multiplie l’autonomie de l’appareil.
La technologie piézoélectrique permet d’administrer l’oxygène au patient en douceur et sans à-coup. « C'est beaucoup plus agréable pour le patient », explique Tokuyama San, directeur général de Musashi Medical Laboratory, en ajoutant : « Nous sommes ravis d'être les premiers au Japon à pouvoir utiliser avec succès un distributeur à commande piézoélectrique dans un dispositif médical qui apporte des avantages significatifs au patient. »