Ces moteurs jouent un rôle clé pour atteindre le niveau de précision requis dans les machines modernes, que ce soit dans la fabrication de composants électroniques ou dans les processus d’emballage.
En ajustant précisément le couple et la vitesse, les moteurs pas à pas et les servomoteurs contribuent à optimiser la performance des systèmes d'entraînement. Cet article explore comment chaque type améliore l’efficacité et la précision des systèmes de contrôle de mouvement en automatisation, en mettant en lumière leurs fonctions et principes de fonctionnement distincts.
Les moteurs pas à pas sont des moteurs électriques utilisés dans les systèmes de commande de mouvement et d’automatisation. Ils se déplacent par incréments fixes, ce qui permet un contrôle précis de la position et de la vitesse. Chaque mouvement est divisé en étapes définies, ce qui élimine le besoin de rétroaction externe pour suivre le positionnement.
Ces moteurs contiennent plusieurs bobines organisées en groupes appelés phases. En activant chaque phase de manière séquentielle, le moteur tourne par pas précis. Les modèles standards offrent de 200 à 400 pas par tour, soit une résolution de 1,8 à 0,9 degré par pas.
Une caractéristique notable est le couple de maintien, c’est-à-dire la capacité du moteur à conserver sa position lorsqu’il est à l’arrêt et non alimenté. Cela est particulièrement utile dans les applications où la charge doit rester immobile pendant un certain temps.
Les moteurs pas à pas sont couramment utilisés dans les systèmes nécessitant un contrôle précis des mouvements, comme la robotique, les imprimantes 3D et les machines-outils CNC.
Les servomoteurs sont largement utilisés en automatisation industrielle pour le contrôle précis du mouvement. Ils se distinguent par leur capacité à gérer avec précision la position, la vitesse et l’accélération.
Le cœur d’un système servo repose sur une boucle de rétroaction, généralement à l’aide d’un codeur qui surveille en temps réel la position du moteur et ajuste le mouvement pour atteindre la position cible avec précision.
Un servomoteur se compose d’un moteur électrique, d’un codeur et d’un contrôleur. Ce dernier compare en continu la position cible (commande d’entrée) avec la position réelle (mesurée par le codeur), et ajuste le couple et la vitesse pour corriger toute déviation.
Parmi ses atouts, on retrouve un couple élevé à basse vitesse, ce qui est idéal pour les applications nécessitant une force importante pour démarrer ou arrêter un mouvement, ou pour résister à des forces externes.
Les servomoteurs peuvent aussi fonctionner à haute vitesse avec un contrôle précis, ce qui est particulièrement utile dans les processus d’automatisation rapides.
Leur système de commande en boucle fermée permet des ajustements en temps réel selon la charge et les besoins de mouvement, ce qui les rend très polyvalents pour une grande variété d’applications industrielles, de la robotique à la fabrication de précision.
Les moteurs pas à pas fonctionnent selon des pas fixes, contrôlant le mouvement par l’activation séquentielle de leurs bobines. Cela permet un positionnement précis sans rétroaction externe.
Les servomoteurs, eux, utilisent un système de rétroaction (souvent un codeur) pour ajuster leur mouvement et atteindre la position cible avec une grande précision.
Les moteurs pas à pas offrent un couple maximal à basse vitesse, mais ce couple diminue avec l’augmentation de la vitesse. Ils sont donc adaptés aux applications nécessitant une force constante à vitesse réduite.
Les servomoteurs maintiennent leur couple sur une large plage de vitesses, ce qui les rend idéaux pour les applications dynamiques avec des changements rapides de vitesse et de direction.
Les moteurs pas à pas sont précis par nature grâce à leurs mouvements angulaires définis. Toutefois, leur précision peut être affectée par les variations de charge. Avec un codeur, ils peuvent atteindre une précision comparable à celle des servomoteurs.
Les servomoteurs ajustent continuellement leur position grâce à la rétroaction, assurant ainsi une précision optimale même en conditions de charge variables.
Les moteurs pas à pas sont souvent utilisés dans des systèmes simples, précis et économiques, comme les imprimantes 3D ou les machines CNC.
Les servomoteurs sont privilégiés pour les tâches complexes et dynamiques, comme la robotique et l’automatisation à haute vitesse, où des ajustements rapides et précis sont requis.
Les moteurs pas à pas assurent un positionnement fiable grâce à leurs pas fixes, ce qui convient bien aux charges constantes.
Les servomoteurs utilisent un codeur pour ajuster dynamiquement leur position, ce qui les rend idéaux pour des applications à haute précision.
Les moteurs pas à pas perdent du couple à haute vitesse, ce qui les rend mieux adaptés aux opérations à vitesse basse ou moyenne.
Les servomoteurs conservent leur couple sur une large plage de vitesses, ce qui est crucial pour les applications à haute vitesse ou à vitesse variable.
Les moteurs pas à pas offrent un couple élevé à l’arrêt et à basse vitesse, mais ce couple diminue à mesure que la vitesse augmente.
Les servomoteurs maintiennent un couple quasi constant, s’adaptant à la charge, ce qui convient aux besoins de couple élevé à vitesse variable.
Les moteurs pas à pas sont généralement moins coûteux à l’achat en raison de leur conception simple et de l’absence de système de rétroaction. Ils représentent un choix économique pour de nombreuses applications.
Les servomoteurs, plus coûteux à l’acquisition, offrent une efficacité supérieure, une précision accrue et une plus grande flexibilité opérationnelle — un investissement justifié pour les applications à haute performance.
Bien que les exemples suivants illustrent certaines des applications les plus courantes, ces moteurs sont très polyvalents et présents dans de nombreux secteurs et machines. Savoir où et comment les utiliser peut avoir un impact majeur sur la performance et l’efficacité de vos systèmes.
Lorsque l’on compare les caractéristiques, les applications et les différences entre moteurs pas à pas et servomoteurs, il est clair que les deux sont indispensables à l’automatisation industrielle et au contrôle du mouvement.
Pour les entreprises à la recherche de solutions d’automatisation avancées et de contrôle de mouvement de précision, Festo propose une vaste gamme de moteurs pas à pas et de servomoteurs conçus pour répondre aux exigences croissantes de l’industrie moderne.
Grâce à une technologie de pointe et à un accompagnement d’experts, Festo est votre partenaire de confiance pour améliorer l’efficacité et la précision de vos opérations industrielles grâce à des moteurs performants et fiables.