Cette technologie joue un rôle crucial dans le fonctionnement des machines et systèmes automatisés. Sa fonction principale est de contrôler avec précision le mouvement du moteur, ce qui en fait un élément clé pour les opérations où performance et fiabilité sont essentielles.
Mais comment cela fonctionne-t-il exactement, et quels en sont les principaux composants? Explorons la structure, le fonctionnement, les types et les avantages des variateurs pour servomoteurs en automatisation industrielle.
Un variateur pour servomoteur est un système de commande de mouvement qui régule en temps réel la position, la vitesse et le couple d’un moteur. Largement utilisé en automatisation industrielle, il permet des mouvements efficaces, précis et reproductibles.
Le terme « servo » fait référence à la capacité du système à ajuster automatiquement les paramètres de fonctionnement en fonction de la rétroaction. Cela signifie que le moteur est continuellement ajusté afin de corriger toute déviation et d’atteindre avec exactitude le mouvement souhaité.
Un système de servovariateur comprend trois éléments clés qui travaillent ensemble pour assurer un contrôle précis du mouvement :
Ces composants forment un système en boucle fermée, permettant des ajustements dynamiques et un contrôle précis grâce à une rétroaction continue.
Le système fonctionne par une interaction en temps réel entre ses trois composants principaux. Ce processus en boucle fermée permet des corrections continues pour obtenir un contrôle de mouvement précis.
Le contrôleur génère un signal de commande à partir d’instructions numériques qui définissent le mouvement du moteur — sa position, sa vitesse et son couple. Ces commandes sont traduites en signaux électriques envoyés au moteur.
Le moteur reçoit le signal et transforme l’énergie électrique en mouvement mécanique, soit rotatif, soit linéaire, selon sa conception. Le système ajuste dynamiquement la vitesse et le couple en fonction des exigences de l’application.
L’encodeur surveille en continu la position, la vitesse et le couple du moteur. Ces données sont transmises au contrôleur, qui les compare aux valeurs souhaitées et apporte les corrections nécessaires pour maintenir un contrôle précis.
Cette boucle de rétroaction constante assure une performance stable et précise, même en cas de charge variable ou de conditions environnementales changeantes.
Différents types de servomoteurs sont utilisés selon les besoins spécifiques de l’application. Les plus courants sont :
Alimentés en courant continu, ils offrent un excellent contrôle de la vitesse et du couple à bas régime. Leur réponse rapide et leur coût abordable les rendent idéaux pour des systèmes d’automatisation de faible à moyenne complexité.
Fonctionnant à l’aide de courant alternatif, ces moteurs conviennent aux applications nécessitant une puissance élevée et une large plage de vitesses. Leur construction robuste garantit des performances fiables dans les environnements industriels exigeants.
Utilisés pour le contrôle de position, ils divisent le mouvement en petits pas. Ils sont parfaits pour les applications comme les machines CNC, les imprimantes 3D et les systèmes de positionnement économiques.
Ces systèmes offrent plusieurs avantages qui en font des composants essentiels dans divers secteurs industriels. Pour un contrôle de mouvement performant et intégré, les variateurs et moteurs Festo, comme les CMMT-AS / CMMT-ST et EMMT-AS, offrent des solutions avancées.
Une caractéristique clé est la capacité à exécuter des mouvements précis et reproductibles. La rétroaction continue des capteurs permet des ajustements en temps réel pour des résultats constants et fiables.
Les servovariateurs ajustent la consommation d’énergie selon les besoins exacts du mouvement, contrairement aux moteurs conventionnels fonctionnant à pleine puissance. Cela entraîne des économies d’énergie considérables, surtout dans les processus à vitesse ou couple variables.
Les systèmes servo peuvent être configurés pour répondre aux exigences spécifiques de presque toutes les applications — des petits dispositifs aux grands systèmes industriels. Leur polyvalence les rend idéaux pour les secteurs tels que l’automobile, la pharmacie et l’électronique.
Le servomoteur est le composant qui transforme les signaux électriques en mouvement mécanique.
Lorsqu’il reçoit un signal du contrôleur, le moteur (DC, AC ou pas à pas) produit un mouvement rotatif ou linéaire. Conçu pour une précision élevée, il ajuste sa rotation et son couple selon les besoins de l’application.
La rétroaction en temps réel du capteur de position permet de détecter et de corriger instantanément toute déviation, assurant une performance constante et précise.
L’encodeur mesure la position de l’arbre du moteur et transmet ces données au contrôleur.
Il existe différents types d’encodeurs — optiques, magnétiques, etc. — qui varient en termes de précision et de coût. Peu importe le type, ils jouent tous un rôle crucial dans la boucle de rétroaction, permettant des ajustements en temps réel et un contrôle moteur précis.
Les variateurs pour servomoteurs sont au cœur de l’automatisation moderne grâce à leur capacité à offrir précision, efficacité énergétique et adaptabilité à une grande variété de processus de production.
En intégrant moteur, contrôleur et encodeur dans un système synchronisé, ils permettent d’exécuter des mouvements complexes avec une grande précision et répétabilité.
Vous cherchez à améliorer la performance de vos systèmes d’automatisation?
Communiquez avec Festo et explorez nos solutions avancées de contrôle de mouvement basées sur la technologie servo.