Commencez dès maintenant avec la SIL 61508

Téléchargez la fiche d'information gratuite « Sécurité fonctionnelle dans la technologie d'automatisation » et apprenez comment mettre en œuvre la SIL 61508 efficacement.

Téléchargez ici

La production : peut-on vraiment l'automatiser ?

Oui, et il s'agit là d'un avantage décisif en termes de disponibilité constante de l'hydrogène vert. La commande automatisée des électrolyseurs profite non seulement à l'efficience, mais aussi à la sécurité de fonctionnement. Les processus tels que ceux liés à la régulation de la pression, à l'épuration des gaz ou au contrôle des valves peuvent être reliés de manière intelligente etdécentralisée, ou encore centralisée.

Pourquoi l'automatisation est-elle si importante à l'heure actuelle ?

Les exigences en matière de qualité, de sécurité et de rapidité de production augmentent à mesure que l'hydrogène de haute qualité se développe au niveau mondial. Aujourd'hui, pour produire de l'hydrogène en grande quantité, il faut miser sur une grande disponibilité, la répétabilité et une documentation complète, soit sur les atouts classiques des systèmes automatisés. C'est précisément lors de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables qu'une commande et une régulation précises des flux de fluides garantissent à tout moment une adaptation optimale de la production à la volatilité de l'énergie disponible.

Vous voulez vous lancer ? Il vaut alors mieux avoir un concept !

Les obstacles techniques, sécuritaires et normatifs liés à la production d'hydrogène ne sont pas négligeables. Pression, température, atmosphère explosive : il faut une certaine expertise. Festo vous soutient et vous présente des solutions qui permettent de répondre à outes les exigences pertinentes : de la conception conforme à la norme ATEX à la mise en œuvre antidéflagrante dans les zones Ex correspondantes. Ce n'est qu'en respectant ces critères que la production d'hydrogène conforme aux normes trouvera son succès à l'échelle mondiale.

Quel doit être le niveau de sécurité de la production d'hydrogène ?

La réponse est simple : très élevé. L'hydrogène est hautement réactif, facilement inflammable et difficile à détecter, c'est pourquoi la sécurité fonctionnelle joue un rôle central. Les systèmes doivent par exemple pouvoir être certifiés selon la norme internationale IEC 61508 (SIL) afin de protéger les personnes, l'environnement et les installations. Festo propose aussi bien des composants individuels que des solutions d'automatisation complètes conçues pour la sécurité fonctionnelle qui présententune grande fiabilité en cours de fonctionnement.

Mais l'hydrogène vert n'est-il pas tout simplement cher ?

Pas s'il est fabriqué de manière efficace. L'automatisation permet d'économiser de l'énergie lors de la fabrication, de réduire les frais de maintenance élevés et de permettre un fonctionnement continu, et ce, même dans les secteurs à forte consommation d'énergie, comme l'industrie chimique, de l'acier ou du ciment. En combinaison avec les énergies renouvelables, on obtient ainsi un modèle économiquement viable de fabrication durable. Car plus l'hydrogène est abordable, mieux c'est pour ces industries. Un avantage supplémentaire : les entreprises contribuent activement à la décarbonisation tout en bénéficiant d'une image positive sur le marché.

Pourquoi nous avons besoin d'hydrogène

Regardez la vidéo « From green hydrogen to long distance » pour voir comment l'hydrogène devient un élément naturel de notre quotidien.

Festo - votre partenaire de l'idée à l'installation

Qu'il s'agisse d'un électrolyseur modulaire ou d'un grand projet industriel : Nous vous accompagnons de la planification à la mise en service. Avec des composants intégrés de manière décentralisée ou des solutions d'armoires de commande centralisées qui sont exactement adaptées à votre application. Festo fournit bien plus que de la technique, nous vous soutenons activement dans la mise en place de votre contribution à l'économie de l'hydrogène : sûre, efficace et durable.

Vos avantages avec Festo en un coup d'œil

☑ Solutions d'automatisation pour systèmes centralisés et décentralisés

☑ Expertise en sécurité fonctionnelle (IEC 61508 / SIL)

☑ Expérience mondiale dans la production d'hydrogène

☑ Solutions pour les industries à forte consommation d'énergie

☑ Assistance en matière de normes et de certifications

☑ Conseil, composants, armoires de commande - tout d'une seule source

3 bonnes raisons pour la fiche d’information « Sécurité Fonctionnelle »

☑ Explication concise de la signification de la SIL 61508

☑ Bonnes pratiques et exemples d’application issus de l’industrie

☑ Mettre en œuvre les normes et règlements avec Festo Téléchargez

Téléchargez la fiche d’information maintenant !