Il n'est pas facile de maintenir la production en laboratoire exempte de germes et de salissures. Les accessoires complémentaires utilisés sont ici particulièrement problématiques, par exemple les tubes à essai, les boîtes de Pétri ou les équipements de mesure tels que les balances. Ils sont introduits dans la zone de travail hermétique et peuvent transporter des germes. S'ils arrivent sur la surface de travail, des lacunes se forment en dessous et sont difficiles à nettoyer.
De telles restrictions peuvent être évitées à l'avenir en utilisant la technologie de lévitation basée sur le champ magnétique, par exemple avec la technologie supraconductrice. Le concept Festo SupraSensor montre l'une des possibilités. Il démontre la fonction d'une balance sans contact, car il pourrait être utilisé, par exemple, dans des postes de travail de sécurité pour l'analyse biologique ou chimique.
Le noyau de l'application est un cryostat avec un supraconducteur, qui est fermement monté sur une balance de précision sous la surface de travail. Un plateau de pesée plane au-dessus de la surface avec un aimant permanent sur la face inférieure, qui est couplé sans contact au supraconducteur et donc également à la balance. Ceci est rendu possible par la propriété spéciale des supraconducteurs, qui peuvent fixer des aimants flottant à une distance définie lorsqu'ils sont refroidis à une certaine température.
Transférée dans un environnement de laboratoire, la surface du poste de travail reste sans structures gênantes et peut être nettoyée efficacement et facilement. Seul le plateau de pesée plane au-dessus du plateau de table. S'il n'est pas nécessaire, il peut être retiré et l'ensemble de l'espace de travail est alors libre et à disposition.
Outre la mesure et la pesée proprement dites, cette technologie offre une multitude de possibilités ; elle permet par exemple de déterminer analytiquement la densité ou la viscosité, de doser précisément ou de surveiller les processus réactifs ou biologiques.
Parallèlement, l'application avec les supraconducteurs est très robuste et stable à la fois spatialement et temporellement : la lévitation intrinsèque au matériau n'exige aucune technique de régulation et perdure même en cas d'interruption prolongée de l'alimentation électrique.