Distributeurs pneumatiques mécaniques et manuels

Les distributeurs pneumatiques mécaniques et manuels sont nécessaires dans les systèmes pneumatiques pour réguler la pression d’air ou l’air comprimé en tant que fluide. La commande manuelle signifie que les distributeurs sont actionnés (ouverts ou fermés) à l’aide d’un bouton-poussoir, d’un levier à main, d’un levier rotatif, d’un bouton coup de poing ou d’une pédale.

Les poussoirs ou les leviers à galet actionnent des distributeurs mécaniques. Les distributeurs pneumatiques à commande mécanique sont souvent utilisés pour commander directement des vérins ou des outils de serrage.

Fonctionnalités

L’énergie produite par l’air est transmise à différents consommateurs du système (par ex., des vérins ou des pinces) afin qu’ils puissent produire un mouvement ou une force de préhension. Un distributeur mécanique permet de déterminer dans quelle direction l’air est autorisé à passer. Les distributeurs sont donc utilisés comme distributeur de commande en régime normal ou comme bouton d’arrêt d’urgence sur les machines. En cas de situation dangereuse, un système peut par exemple être complètement dépressurisé et toute nouvelle arrivée d’air peut être stoppée. Les distributeurs pneumatiques à commande manuelle peuvent également être utilisés pour le contrôle directionnel, ce qui permet à l’air de circuler dans un tuyau dans une direction et non dans une autre, assurant ainsi le bon fonctionnement du système pneumatique. Nous avons dans notre gamme des distributeurs spéciaux à commande manuelle et mécanique, par exemple pour l’utilisation dans les armoires électriques et les desks de contrôle ou pour la confirmation de la position des pièces à l’aide de signaux pneumatiques.

Différents types de distributeurs

Les distributeurs jouent un rôle important dans les systèmes pneumatiques, qu’il s’agisse de distributeurs électriques, pneumatiques ou manuels. Mais comme les exigences posées à un distributeur pneumatique peuvent être très différentes selon le projet, l’environnement ou l’utilisation, il existe différents modèles et variantes qui peuvent être utilisés.

’Une distinction est par exemple le type d’activité. Outre les distributeurs mécaniques, il existe également ceux qui peuvent être actionnés manuellement, hydrauliquement ou électriquement. Les distributeurs à commande mécanique, pneumatique et manuelle sont souvent utilisés, surtout en raison de leur simplicité et de leur fiabilité.

Outre les types de distributeurs, il existe également des filtres-régulateurs : dans ce cas, le manodétendeur est directement combiné à un filtre pour air comprimé dans un seul appareil, et celui-ci assure les deux fonctions en parallèle. C’est justement dans les processus où une grande sécurité de processus et peu de temps d’arrêt sont nécessaires que de tels filtres-régulateurs peuvent être idéaux pour éliminer par filtre les impuretés dans l’air comprimé et pour réguler en parallèle la pression de travail optimale.

Distributeur à commande mécanique, VMEF

Ce distributeur mécanique fait partie du programme standard de Festo. Il est fourni sous forme de distributeur à poussoir uniquement ou est équipé d’un levier à galet / d’un levier à galet escamotable. Certaines versions du distributeur sont également adaptées au fonctionnement sous vide. Le distributeur se caractérise par son boîtier métallique robuste et ses hautes performances pneumatiques. La commande ergonomique fonctionne de manière sûre et fiable. Seules de faibles forces d’actionnement sont nécessaires et le distributeur peut également être utilisé de manière réversible. Les autres points forts sont le design moderne et le prix attractif.

Distributeur à commande mécanique VMEF

Distributeur à commande manuelle, VHEF

Comme la variante mécanique, ce distributeur à commande manuelle fait également partie du programme standard de Festo. Il existe à cet effet des leviers à main, des leviers poussoirs ou des sélecteurs comme éléments de commande. Comme la variante mécanique, ce distributeur possède un boîtier métallique stable, offre une utilisation ergonomique, ne nécessite que peu de forces d’actionnement et séduit par son design moderne. En outre, un fonctionnement réversible est également possible ici.

Distributeur à commande manuelle, métrique VHEF

Distributeur à poignée, VHER

Ce distributeur, également inclus dans le programme standard Festo, propose un levier en métal ou en polymère pour une action manuelle. Ce distributeur permet d’arrêter les vérins à simple ou double effet dans la plage de course. En « position médiane fermée » (types C), le piston de l’actionneur se déplace jusqu’à ce que les forces soient équilibrées. En « position médiane d’échappement » (types E), le piston peut être déplacé et seules les forces de frottement doivent être surmontées. Par contre, en « position médiane aérée » (types U), la même pression est appliquée aux raccords 2 et 4. Le piston ne se déplace pas lorsque les surfaces sont identiques. Si les surfaces sont différentes, le piston se déplace vers la surface la plus petite. Ces distributeurs offrent un montage en panneau frontal ainsi que des trous de passage ou de fixation. Les distributeurs VHER offrent en outre la possibilité d’interroger la position de commutation avec des capteurs.

Distributeur à poignée VHER

Domaines d’application des distributeurs pneumatiques

Les distributeurs pneumatiques à commande mécanique et manuelle sont nécessaires pour réguler les systèmes dans différents secteurs et domaines d’application. Un distributeur pneumatique peut par exemple être utilisé dans les applications suivantes :

  • Transport de matériaux : les axes et actionneurs pneumatiques peuvent être commandés de manière automatisée dans la technique de transport avec des distributeurs mécaniques. Il est également possible d’influencer le processus de transport à l’aide de distributeurs manuels, en particulier dans les systèmes de convoyage à rouleaux.
  • Traitement ultérieur industriel : les équipements pneumatiques de traitement ultérieur tels que les machines à repasser et à presser peuvent être régulés et sécurisés par un distributeur pneumatique. En cas de surpression, des soupapes de surpression permettent de régler la pression afin d’éviter tout dommage dans le système.
  • Industrie de l’emballage: dans les installations d’emballage pneumatiques, comme les machines d’emballage et d’enveloppement, l’opération peut également être commandée manuellement ou mécaniquement au moyen des distributeurs.
  • Les distributeurs à commande mécanique et manuelle permettent de réaliser facilement des opérations industrielles, sans commande électrique. Par ex., arrêter des palettes sur un convoyeur à rouleaux, sans capteurs ni commandes électriques.
  • Les distributeurs manuels commandent l’air comprimé sur la machine, par exemple pour la mise en marche et l’arrêt, le serrage de pièces, le triage de pièces, etc.
  • Les distributeurs à commande manuelle sont également utilisés dans le secteur automobile, par exemple sur les démonte-pneus.