As válvulas pneumáticas mecânicas e manuais são necessárias nos sistemas pneumáticos para regular a pressão do ar ou o ar comprimido utilizado como meio. Acionamento manual significa que as válvulas de distribuição acionam (abrem ou fecham) com um botão, uma alavanca manual, uma alavanca giratória, um botão em cogumelo ou com a ajuda de um interruptor de pedal.
Os induzidos ou as alavancas de rolete acionam as válvulas de distribuição mecânicas. Frequentemente, são utilizadas válvulas pneumáticas de acionamento mecânico para controlar diretamente cilindros ou ferramentas de fixação.
A energia gerada pelo ar é transferida para diversos consumidores do sistema (por exemplo, cilindros ou pinças) para que possam gerar um movimento ou força de agarre. É possível utilizar uma válvula mecânica para determinar em que direção o ar pode passar. Por isso, são utilizadas como válvulas de controlo durante o funcionamento normal ou como botões de paragem de emergência em máquinas. Em situações perigosas, por exemplo, é possível despressurizar completamente um sistema e parar o fornecimento de ar novo. As válvulas pneumáticas de acionamento manual também podem ser utilizadas para o controlo direcional, permitindo que o ar flua através de um tubo flexível numa direção e não noutra, o que garante o bom funcionamento do sistema pneumático. Na nossa gama de produtos contamos com válvulas especiais de acionamento manual e mecânico, por exemplo, para uso em quadros de comando e painéis de controlo ou para confirmar as posições das peças por meio de sinais de ar comprimido.
As válvulas desempenham um papel importante nos sistemas pneumáticos, independentemente de serem utilizadas como válvulas elétricas, pneumáticas ou manuais. No entanto, como os requisitos que uma válvula pneumática deve cumprir podem variar muito em função do projeto, do ambiente ou da aplicação, existem diferentes modelos e versões que podem ser utilizados.
Uma distinção, por exemplo, é o tipo de atividade. Para além das válvulas mecânicas, também existem as de acionamento manual, hidráulico ou elétrico. As válvulas de acionamento mecânico, pneumático e manual são frequentemente utilizadas devido à sua simplicidade e fiabilidade.
Para além dos tipos de válvulas, também existem filtros reguladores: neste caso, a válvula reguladora de pressão é combinada diretamente com um filtro de ar comprimido num único dispositivo e este assume ambas as funções em paralelo. Especialmente em processos onde é necessário um alto nível de fiabilidade do processo e poucos tempos de paragem, estes filtros reguladores podem ser ideais para eliminar as impurezas do ar comprimido por meio de filtros e regular, ao mesmo tempo, a pressão de trabalho ótima.
Esta válvula mecânica faz parte do programa básico da Festo. Está equipada como válvula acionada por came ou com alavanca de roletes / alavanca com rolete abatível. Algumas versões da válvula também estão aptas ao funcionamento em vácuo. A válvula caracteriza-se pelo seu corpo metálico robusto e pelo desempenho pneumático elevado. É possível ser manuseada ergonomicamente de maneira segura e fiável. Só são necessárias forças de acionamento pequenas e a válvula também pode ser acionada de forma reversível. Outros destaques são a sua construção moderna e o preço atrativo.
Como acontece com a versão mecânica, esta válvula de acionamento manual também faz parte do programa básico da Festo. Como elementos de acionamento estão disponíveis alavancas manuais, alavancas de dedo ou interruptores seletores. Como acontece com a versão mecânica, esta válvula possui um corpo metálico robusto, oferece um manuseamento ergonómico, requer pouca força de acionamento e impressiona pelo sua construção moderna. Além disso, neste caso o funcionamento também pode ser reversível.
Esta válvula, também incluída no programa básico da Festo, oferece uma alavanca em construção metálica ou polimérica para o acionamento manual. Com esta válvula, é possível parar os cilindros de ação simples ou dupla dentro do intervalo do curso. Com a "posição intermédia fechada" (tipos C), o pistão do atuador move-se até que as forças se equilibrem. Com a "posição intermédia para descarga" (tipos E), o pistão pode mover-se e é necessário apenas superar as forças de atrito. Por outro lado, com a "posição intermédia à pressão" (tipos U), nas conexões 2 e 4 existe a mesma pressão. O pistão não se move quando as superfícies são iguais. Se as superfícies forem diferentes, o pistão move-se para a superfície mais pequena. Estas válvulas podem ser montadas num painel frontal, e contam com orifícios de passagem ou de fixação. As válvulas VHER também oferecem a possibilidade de consultar a posição de comutação com sensores.
As válvulas pneumáticas de acionamento mecânico e manual são necessárias em diversas indústrias e aplicações para a regulação de sistemas. Por exemplo, uma válvula pneumática pode ser utilizada nas seguintes aplicações: