Blenden stellen die einfachste Form der Stickstoffflussregelung dar. Es handelt sich dabei um mechanische Verjüngungen (feste Bohrungen) im Schlauchsystem, durch die bei konstantem Druck eine definierte Menge Stickstoff hindurchströmt. Der Vorteil: extrem günstige Gesamtkosten, oft unter 90 € – inklusive des Aufbaus sowie eines einfachen Schaltventils und der Blende selbst. Das macht sie ideal für einfache Anwendungen der Durchflusseinstellung für Stickstoff mit stabilen Bedingungen.
Ein häufig eingesetztes Produkt in diesem Zusammenhang ist das MH1-Ventil. Es handelt sich hierbei um ein preiswertes Standardventil, das in Kombination mit einer Blende eine funktionale, analoge Lösung zur Regulierung des Gasdurchflusses in der Industrie bietet. In vielen Anwendungen genügt diese Kombination – insbesondere, wenn der Investitionsdruck hoch ist oder keine digitale Rückmeldung erforderlich ist.
Allerdings gibt es klare Grenzen:
Darüber hinaus ist zu beachten: Wenn man später dennoch Messwerte erfassen möchte, ist zusätzlicher Hardwareaufwand nötig (z. B. separate Druck- oder Durchflusssensoren sowie der notwendige Eingang an der Steuerung), was die Kosten und Systemkomplexität erhöht. Trotz der sehr hohen Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Ventils, sind einfache Schaltventile wie das MH1 aufgrund der Bauweise nicht ideal für reinheitskritische Prozesse, da im Vergleich zu dedizierten Massendurchflussreglern mit einer höheren Partikelemission zu rechnen ist.
Dennoch setzen viele Produktionslinien weiterhin auf dieses Prinzip – gerade, wenn nur einfache Volumenströme konstant gehalten werden müssen und entsprechende Filter die Partikel wieder absorbieren. Aber: Sobald dynamische Anpassungen, ein verlässliches Monitoring oder Prozessrückverfolgbarkeit gefragt ist, stößt diese Lösung schnell an ihre Grenzen.
Massendurchflussregler wie VEFC, VEMD oder VEAD bieten Methoden zur Regelung des Stickstoffdurchflusses, was Festblenden oder einstellbare Drosselventile nicht können:
Die Geräte selbst sind zwar nicht „intelligent“ im Sinne autonomer Anomalieerkennung – aber sie sind KI-ready. In Verbindung mit Filterüberwachung, Drucksensorik und Algorithmen lässt sich z. B. der Verschmutzungsgrad von Filtern erkennen, was eine rechtzeitige Wartung ohne Produktionsunterbrechung ermöglicht.
Bevor man sich für ein konkretes Ventil entscheidet, sollte man die technischen Anforderungen sowie das Einsatzumfeld genau betrachten. Jedes Ventil bringt eigene Stärken mit – sei es im Hinblick auf Durchflussmenge, Baugröße oder Konnektivität.
While simple systems appear to be significantly cheaper to purchase, reliable regulators with a monitoring function offer decisive advantages:
Example: in a system with 50 regulators, a simple display on each device can help to quickly identify defective points without a digital readout.
Modern mass flow controllers provide valuable data – flow rate, pressure, temperature – which can be integrated into higher-level systems such as Festo AX. This opens up possibilities such as:
These products are not "intelligent" per se, but they are AI-ready and form the basis for future-proof, data-supported manufacturing processes.
Choosing the right valve depends on many factors:
To make tailored recommendations, we will be using an interactive tool in the near future. This will ask specific questions and then suggest the optimum solution, from a simple orifice to an AI-enabled VEFC.
Regulating nitrogen in semiconductor production is much more than a technical side issue; it influences quality, process stability and costs. The decisive factor is always what your application requires, whether that is a simple solution or state-of-the-art control technology. With the right choice, you not only ensure operational safety, but also efficiency and future viability.