Mit dem anpassungsfähigen Testgerät des finnischen Anlagenbauers PKC Electronics beginnt eine neue Ära beim Testen elektronischer Endgeräte, denn dies war bisher meist eine manuelle Tätigkeit. Da aber mobile Endgeräte wie Smartphones, Tablet-PCs oder Navigationsgeräte mit ihren Touch-Displays und aufwändigen Audio- oder Videofunktionen immer komplexer werden, wird auch die 100-Prozent-Prüfung dieser Geräte immer aufwändiger. Die Funktionstests der Bedienoberfläche, die Wischtests der Touchscreens, das Bedienen der Taster und Schalter an den Seiten der mobilen Endgeräte sowie die Lautsprecher- und Mikrofontests verlangen umfangreiche und qualitativ abgesicherte Testverfahren.
Der rasant wachsende Markt für Smartphones und Tablet-PCs wird die Nachfrage nach zuverlässigen Geräten für umfangreiche Funktionstests weiter anheizen. Allein im Jahr 2013 waren weltweit 1,4 Milliarden Smartphones im Einsatz. Die Zahl der Tablet-Computer wuchs von 17 Millionen im Jahr 2010 auf 195 Millionen Stück im letzten Jahr.

Nachfrage verlangt Automatisierung

„Heute kommt es darauf an, schlüsselfertige Testgeräte anbieten zu können, in denen man nur schnell den Adapter für die unterschiedlichen Formate der Endgeräte wechseln muss und quasi per Knopfdruck nur noch die richtige Software für die Test-Routine abruft“, erklärt Kimmo Hyrynkangas, Test Solution Business Area Manager bei PKC Electronics in Finnland. „Dieser Adapter- und der einhergehende Programmwechsel geschehen bei vielen Endanwendern im Durchschnitt zwei Mal am Tag“, so Hyrynkangas weiter.

„Genau solch ein flexibles Testgerät entwickelte PKC Electronics nach unseren Vorstellungen unter dem Markennamen Chameleon“, sagt Marko Anttila, Operation Manager bei Elektrobit. Elektrobit ist ein finnischer Hersteller von mobilen Endgeräten und Infotainment-Systemen für Fahrzeuge. „Ausgestattet mit entsprechenden Adaptern lassen sich auch kleine und mittlere Serien mit 10.000 bis 100.000 Einheiten schnell und zuverlässig testen“, so Anttila.

Highly automated: the only task performed manually is positioning of the mobile devices.

Highly flexible solution

The high level of flexibility and adaptability of the test device enables customers to respond to the wide variety and ever decreasing product life cycles of mobile devices. Development times are shortening all the time. Extensive tests now have to be carried out as early as the development phase. Ideally, the test systems should be able to be used in both the development phase and during series production. End customers also need to integrate multiple test functions in a single test phase in order to guarantee fast throughput in volume production. These include display/touch tests, performance tests, audio tests and radio frequency tests, as well as thorough evaluations such as the fully integrated analysis of the audio test results. The Chameleon system thus sets a new standard in integrated test instruments, allowing tests to be performed on a single compact platform.

Integrated in a single unit

Another industry trend is also on the horizon: as the test facilities are integrated in the production cells, the test devices need to be made smaller and smaller. It is also important to have enough test capacity, so that the test process does not lead to supply bottlenecks. “This is another way in which the test devices from the Chameleon series set themselves apart from others on the market – because they can analyse the tests within the device”, explains Hyrynkangas.

PKC Electronics Oy

Pajuniityntie 43
92120 Raahe
Finland

www.pkcgroup.com

Area of business: Turnkey solutions for testing and power management as well as designing and manufacturing electromechanics