Wartungsaufgaben schneller und besser erledigen

Suchen Sie neue Wege, um Ihre Wartungsprozesse zu optimieren und mit digitalen Lösungen in die Zukunft zu gehen? In einer produktionsorientierten Umgebung ist ein gutes Wartungsteam von entscheidender Bedeutung, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen und Ausfallzeiten zu minimieren. Doch oft gehen mit den Anforderungen und wiederkehrenden Aufgaben auch Stress und Frustration einher. Sie möchten Ihre Wartungsaufgaben schneller und besser erledigen? Von der effizienten Planung und Durchführung von Wartungsarbeiten bis hin zur Verbesserung der Anlagenverfügbarkeit und Kosteneinsparungen – digitale Lösungen bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Wartungsprozesse auf ein neues Level zu heben.

Die Welt der industriellen Wartung hat sich in den letzten Jahren geändert. Mit digitalen Technologien werden Prozesse immer effizienter und transparenter. Eine Lösung, die diesen Wandel maßgeblich vorantreibt, sind digitale Wartungsmanager. Diese sind auch als Computerized Maintenance Management System (CMMS) bekannt. CMMS bieten Tools und Funktionen, die Ihren Arbeitstag verbessern.

Warum lohnt sich ein CMMS?

Effizienzsteigerung – optimieren Sie Wartungsabläufe

Computerized Maintenance Management Systeme ermöglichen eine wirksamere Planung, Durchführung und Überwachung von Wartungsarbeiten. Automatisierte Prozesse, zentral verwaltete Wartungsdaten und genutzte Analysedaten optimieren Wartungsabläufe und minimieren Ausfallzeiten.

Compliance im Blick – Sicherheit durch strukturiertes Handeln

Ein Wartungsmanager verbessert zum einen die Effizienz der Fehlerdiagnose. Zum anderen entsteht auch ein lückenloser Nachweis darüber, dass alle erforderlichen Wartungsaufgaben durchgeführt wurden. Das ist im Falle von Audits oder behördlichen Überprüfungen wichtig – ein beruhigendes Gefühl für Sie als Instandhalter und das Management gleichermaßen.

Ressourcen im Fokus – besseres Wartungsmanagement für maximale Leistung

Durch die Analyse von Wartungsdaten können Sie besser planen, wie viele Personen für bestimmte Aufgaben benötigt werden. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung von Personal, Material und Zeit.

Verbesserte Anlagenverfügbarkeit – für minimale Ausfallzeiten

Ein gut implementiertes CMMS hilft Ihnen, die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen zu maximieren. Durch die rechtzeitige Planung und Durchführung von Wartungsarbeiten reduzieren Sie ungeplante Ausfallzeiten und steigern die Leistung der Produktion.

Ersatzteilmanagement – sichern Sie eine reibungslose und schnelle Wartung

Mit einem Wartungsmanager stellen Sie sicher, dass die richtigen Ersatzteile in ausreichender Menge vorhanden sind. So kann im Bedarfsfall eine schnelle Reparatur oder Wartung durchgeführt werden.

Kosteneinsparungen – mit wirksamen Maßnahmen

Folgen Sie einer effektiven Wartungsstrategie, tragen Sie dazu bei, teure ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren. Zudem verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Anlagen. Rechtzeitig erkannte Probleme und vorausschauendes Handeln, vermeiden kostspielige Reparaturen und Ersatzteilkosten.

Wartung immer und überall im Griff – mit dem CMMS Festo AX Smartenance

Festo AX Smartenance ist ein Wartungsmanager, der Ihnen eine leistungsstarke PC-Anwendung für das gesamte Firmennetzwerk, auch global, bietet. Zusätzlich ist er mit einer benutzerfreundlichen mobilen App verknüpft. Mit dieser können Sie alle relevanten Informationen überall abrufen. Mit Festo AX Smartenance gehören verstreute Schaltpläne und Dokumentationen der Vergangenheit an. Alle relevanten Informationen zu einer Maschine werden an einem zentralen Ort gespeichert und sind jederzeit und für alle abrufbar.

Sie brauchen keine verschiedenen Systeme für Wartung und Störungstickets. Mit AX Smartenance prüfen Sie nahtlos To-do-Listen oder Feedback mit Bildern und Kommentaren aller Wartungsaufgaben. Sie sind nicht an einen Arbeitsplatz gebunden.

Ein weiterer Vorteil ist, dass dieses CMMS benutzerfreundlich ist und kein umfangreiches Training erfordert. Machen Sie sich schnell mit AX Smartenance vertraut und nutzen Sie den Wartungsmanager sofort. Dies spart Zeit und Ressourcen und ermöglicht es Ihnen, sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren. Testen Sie Festo AX Smartenance unverbindlich. Los geht’s!