Der Einsatz von Automatisierungslösungen beim Liquid Handling bringt Herstellern und Forschungseinrichtungen eine Vielzahl von Vorteilen. Ein Dispensiersystem kann die Wells großer Mikrotiterplatten in kürzester Zeit präzise befüllen. Fachkräfte werden von repetitiven Tätigkeiten entlastet und gewinnen Zeit für wertschöpfende Aufgaben, wie z. B. die Analyse der Ergebnisse oder die Entwicklung neuer Testprozeduren. Im Gegensatz zu den Arbeitsabläufen beim manuellen Pipettieren sind die Prozesse vollständig standardisiert. Das Fehlerpotenzial verringert sich, da jeder Schritt einheitlich ausgeführt wird. Durch das geschlossene System wird eine saubere Umgebung erzeugt, sodass äußere Störeinflüsse auf die Zellkulturen minimiert werden.
All diese Faktoren sprechen für einen hohen Automatisierungsgrad bei der Handhabung von Zellen und Geweben – von Hochdurchsatz-Screenings über individuelle Gentherapie-Analysen bis hin zu Zellkulturabläufen. Dabei ist entscheidend, dass der Prozess die Viabilität der Zellen möglichst wenig beeinflusst. Zellen variieren in Größe und Form und ihre Konzentration in Lösungen kann unterschiedlich sein. Beim automatisierten Liquid Handling ist es daher wichtig, dass sich Parameter wie Druck und Öffnungszeiten präzise einstellen und reproduzieren lassen. So wird es möglich, auf die Zellen wirkende Belastungen wie Scherkräfte und Druckunterschiede zu kontrollieren und zu minimieren.
Festo LifeTech bietet eine Vielzahl an Komponenten für ein modulares und flexibles Dispensiersystem, das auf Druckluft basiert. Damit lassen sich Flüssigkeiten sowie im speziellen auch Zellsuspensionen in einem schonenden Verfahren präzise dispensieren. Da Zellen lebende Organismen sind, die sehr stark von äußeren Bedingungen beeinflusst werden, kann insbesondere der eingesetzte Druck an die Zelllinie und Zellkonzentration spezifisch angepasst werden.