SDAT-MHS
Ob in der Prozessüberwachung beim Schrauben, Nieten, Ultraschallschweißen, Pressen und Klemmen, oder in der Objekterkennung – überall muss die Kolbenposition wiederholgenau erfasst werden. Dafür gibt es jetzt eine kostengünstige Alternative zu teuren Wegmesssystemen oder mechanischen Potentiometern: der programmierbare SDAT-MHS für die analoge Rückmeldung
Die 5 Erfassungsbereiche des Positionstransmitters entsprechen den häufigsten Hüben der Zylinder von Festo. Deshalb erfasst der SDAT-MHS Hübe komplett, ohne dass er etwa in der Länge über den Zylindern steht. Umgekehrt ist sein Erfassungsbereich auch nicht kürzer als der Hub. Willkommener Effekt: Der SDAT-MHS erfasst die kompletten Hublängen inklusive Endlagen. Zusätzliche Zylinderschalter: überflüssig.
Analoger Strom- oder analoger Spannungsausgang, Schaltausgang und IO-Link sind in einem Gerät kombiniert. Dadurch genießen Anwender mit nur einer Steuerung maximale Flexibilität bei der Wahl der Signalverarbeitung.
Über eine einfache grafische Benutzeroberfläche lassen sich im IO-Link-Modus bis zu 4 Kanäle jeweils als Zylinderschalter, Fenster- oder Hysteresekomparator programmieren. So sind nahezu alle Applikationen bedienbar, ohne dass man den Analogausgang in der SPS programmieren muss.
Erfahren Sie im Video die vielen Vorteile der Positionstransmitterfamilie SDAT-MHS:
Bitte konfigurieren Sie Ihr Produkt