Chez Dürkopp Adler, l'innovation rencontre la tradition. Dürkopp a construit sa première machine à coudre en 1861. Au cours des vingt années suivantes, Bielefeld est devenu l'un des sites les plus importants de l'industrie des machines à coudre en Allemagne. En 1880, 19 entreprises de Bielefeld étaient actives dans ce secteur. Parmi elles, Dürkopp Adler. Aujourd'hui, l'entreprise est l'un des leaders mondiaux sur le marché des machines à coudre et des automates de couture disposant d’un réseau mondial de distribution et d’après-vente.
Les automates de couture Dürkopp Adler sont bien plus que de simples machines à coudre. Les automates high-tech disposent d'une technologie de commande moderne, de plusieurs alimentations de fil et de systèmes de coupe automatiques qui entaillent le tissu à une vitesse fulgurante après avoir cousu la forme de la boutonnière. Il suffit de définir la forme et la longueur des boutonnières sur le panneau de commande de la machine. L’automate à boutonnières à œillet 581 haut de gamme est équipé d’un système de coupe multiflexible permettant d’entailler différentes boutonnières sans changement de lame. Les électrodistributeurs Festo VUVG constituent un composant essentiel de la machine à coudre de pointe. Ils constituent la base d'une manipulation particulièrement rapide et d'un travail précis des tissus, et ce, dans la version la plus rapide, avec une durée de cycle de moins de quatre secondes lors de la production de jeans.
Depuis de nombreuses années, Festo est l'un des partenaires les plus importants de Dürkopp Adler dans le domaine de la pneumatique. La grande qualité et les performances des électrodistributeurs VUVG ont incité le constructeur de machines à coudre à intensifier la coopération dans le cadre de la reconception de l’automate à boutonnières à œillet à double point de chaînette 581. La gamme d'électrodistributeurs VUVG a séduit, entre autres, par sa grande variété. De conception modulaire et utilisables aussi bien sous forme de terminal de distributeurs qu’individuellement, les électrodistributeurs se distinguent par leur puissance et des temps de réponses courts malgré un faible encombrement. Un autre argument de poids en faveur de Festo comme partenaire technologique était la haute disponibilité des pièces de rechange sur le marché mondial.
Festo et Dürkopp Adler ont déjà profité, en tant que partenaires technologiques innovants et fournisseurs haut de gamme, de cette coopération plus étroite. C’est ainsi que les exigences accrues de la confection en Extrême-Orient dues à une humidité relative élevée ont conduit à réaliser les électrodistributeurs VUVG en degré de protection IP65.
Lors de l’exploitation des automates de couture industriels, la haute densité énergétique de la pneumatique est un atout. Outre un gain de vitesse, la force importante de la pneumatique assure des coupes propres. Les lames, poinçons et blocs de coupe entaillent en une fraction de seconde les étoffes les plus résistantes. Grâce à leur faible encombrement et haut débit, les électrodistributeurs VUVG sont intégrables non seulement dans les nouveaux mais aussi dans les anciens modèles d’automate de couture. Sur les automates à boutonnières à œillet à double point de chaînette 581, les électrodistributeurs de type VUVG commandent toutes les fonctions pneumatiques. Notamment la fonction de coupe et poinçonnage pour entailler l’étoffe ainsi que, selon la taille et la nature de la boutonnière, le réglage du dispositif de coupe/poinçonnage proprement dit. Sont également commandés par la pneumatique l’étalement et le serrage de l’étoffe avant la couture de la boutonnière. Un autre dispositif de serrage bloque l’étoffe après achèvement de la boutonnière et la tire légèrement vers l’avant pour sectionner le fil. Un vérin pneumatique désactive ensuite la tension du fil.
Potsdamer Straße 190
33719 Bielefeld
Germany
Area of business: Development and production of modern sewing technology