La sécurité des machines en chiffres

Selon les statistiques d'Eurostat sur les accidents du travail, l'Union européenne a enregistré 2,97 millions d'accidents du travail non mortels et 3 286 accidents mortels en 2022, plus d'un quart des accidents mortels étant liés à des machines ou à des équipements de manutention.

Ces chiffres alarmants soulignent l'importance de ne pas considérer la sécurité comme un sujet secondaire. L'exploitation d'une machine sans les mesures de sécurité adéquates peut avoir des conséquences immédiates et graves : dommages matériels, immobilisations coûteuses, blessures, voire répercussions juridiques. Par ailleurs, l'intégration de la sécurité dès la conception se traduit par le développement de machines synonymes de fiabilité, d'efficacité et de confiance.

Pourquoi la sécurité des machines est plus importante que jamais

La place de la sécurité des machines a considérablement évolué au cours de la dernière décennie. Autrefois considérée comme une simple exigence de conformité, elle est aujourd'hui une priorité stratégiquepour les entreprises.

Plusieurs facteurs expliquent cette évolution :

  • Automatisation et numérisation : de nos jours, les machines sont plus rapides, plus puissantes et interconnectées. Si le gain de productivité est indéniable, les risques ne sont hélas pas inexistants. Une machine mal protégée ou non sécurisée peut exposer les opérateurs à un risque d'accidents ou est sensible aux cyberattaques.
  • Réglementations plus strictes : le nouveau règlement européen sur les machines (2023/1230), applicable à partir de janvier2027, durcit les obligations des constructeurs de machines. Il concerne les risques numériques comme les logiciels embarqués, l'IA et la cybersécurité, établissant ainsi un lien indissociable entre sûreté et sécurité.
  • Coût élevé des accidents : outre les coûts humains, un seul incident peut entraîner des frais médicaux, des amendes, des immobilisations et une atteinte à la réputation. Dans l'Union européenne, les accidents coûtent chaque année des milliards aux entreprises, rien qu'en jours de travail perdus.

En bref, la sécurité des machines n'est plus facultative. Les entreprises qui intègrent la sûreté et la sécurité dans leurs processus de conception sont mieux armées pour protéger les personnes, préserver la productivité et rester compétitives sur un marché sans cesse plus exigeant.

Une personne assise devant un ordinateur portable visionnant un webinaire, dans un environnement industriel.

Les projets de contrôle des mouvements deviennent complexes lorsque le dimensionnement, la configuration de sécurité, l'intégration dans l’API, la mise en service et la validation se déroulent séparément. Dans ce webinaire à la demande, découvrez comment les outils numériques de Festo favorisent un flux de travail connecté, de la configuration à la mise en service, aidant ainsi les équipes d’ingénierie à réduire les transferts et à évaluer les solutions de contrôle des mouvements en toute confiance.

Découvrez le flux de travail en action

Explication du cadre réglementaire

La sécurité des machines repose sur un ensemble de réglementations et de normes visant à protéger les opérateurs et garantir la conformité sur tous les marchés.

Règlement européen sur les machines (2023/1230)

En Europe, le règlement européen sur les machines (2023/1230) en est la pierre angulaire. Elle se substitue à la directive Machines en vigueur de longue date, garantit l’uniformité du cadre réglementaire au sein des États membres de l’UE et établit des exigences nouvelles en matière de technologies numériques. Son objectif : garantir la sécurité des machines non seulement sur le plan mécanique, mais aussi en termes de logiciels et de cybersécurité.

Normes de sécurité des machines Flux

Afin d’assurer la mise en œuvre effective de cette réglementation, les normes internationales offrent aux ingénieurs des méthodes structurées pour évaluer et concrétiser les exigences de sécurité. Les trois méthodes les plus importantes sont :

ISO 12100 → Évaluation des risques

  • Principes généraux d'identification des dangers et de réduction des risques.
  • Fondement de l’ensemble des mesures de sécurité ultérieures.

ISO 13849 → Niveau de performance (PL)

  • Concerne les parties des systèmes de commande ayant une incidence sur la sécurité.
  • Détermine la fiabilité avec laquelle un système remplit ses fonctions de sécurité.

IEC 62061 → Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)

  • S'applique aux systèmes électriques, électroniques et programmables.
  • Définit la probabilité de défaillance des fonctions de sécurité.

Ensemble, ces normes offrent une démarche structurée : évaluer les risques (ISO 12100), concevoir des systèmes de commande fiables (ISO 13849) et les valider conformément aux exigences SIL (IEC 62061).

Conformité : un élément non négociable

Pour les fabricants et les constructeurs de machines, la conformité n'est pas négociable. Le non-respect des exigences compromet l'accès au marché, entraîne des modifications coûteuses et, surtout, cause des dommages évitables aux personnes.

Conception axée sur la sécurité : principes et méthodologie

Une sécurité efficace des machines ne consiste pas à simplement ajouter des dispositifs de protection finaux. Il s'agit d'intégrer les principes de sécurité à chaque étape de la conception et de l'exploitation.

Cette approche combinée peut se diviser en quatre étapes clés :

1. Réduction des risques à la source

  • La machine la plus sûre est celle dont les risques ont été éliminés dès la conception.
  • Exemple : Une machine d'emballage conçue avec des lames de coupe fermées élimine les risques avant même d'envisager des mesures de protection.

2. Sécurité fonctionnelle

  • Les systèmes de commande liés à la sécurité doivent toujours remplir leur fonction, même en cas de défaillance.
  • Exemple : Une bande transporteuse équipée de barrières immatérielles doit s'arrêter de manière fiable si quelqu'un pénètre dans la zone dangereuse, indépendamment des erreurs du système.

3. Redondance et fiabilité

  • Les systèmes critiques comprennent souvent des sauvegardes afin de réduire le risque de défaillance.
  • Exemple : Les cellules de soudage robotisées peuvent être équipées d'arrêts d'urgence à double canal. Si l'un des arrêts tombe en panne, l'autre assure toujours l'arrêt.

4. Validation et amélioration continue

  • La sécurité n'est démontrée tant qu'elle n'a pas été testée. Des outils tels que SISTEMA valident les niveaux de performance (PL) ou les niveaux d'intégrité de sécurité (SIL).
  • Exemple : Un système de commande de presse plieuse peut être analysé et vérifié avant d'être certifié sans danger pour l'utilisation.

En considérant la sécurité comme un processus qui s'étend tout au long du cycle de vie, de la conception à la validation, en passant par la maintenance, les entreprises respectent la conformité, réduisent les temps d'arrêt et renforcent la confiance des opérateurs.

Élaboration d'un cadre d'évaluation des risques

Le cœur de la sécurité des machines englobe le cadre d'évaluation des risques. Il structure l'identification des dangers, la hiérarchisation des risques et la sélection des mesures de protection appropriées.

Un processus type comprend trois étapes :

Identifier les dangers

  • Rechercher les risques mécaniques, électriques, thermiques et liés à l'interaction humaine.
  • Exemple : Dans une usine d'embouteillage, les dangers peuvent inclure des points de pincement sur les convoyeurs ou des pièces haute tension exposées.

Évaluer et hiérarchiser les risques

  • Évaluer la gravité du préjudice et la probabilité qu'il se produise.
  • Exemple : Une lame à rotation rapide présente un risque bien plus élevé qu'un convoyeur lent et nécessite des contrôles plus stricts.

Définir les mesures de réduction des risques

  • Appliquer la « hiérarchie des contrôles » : éliminer les dangers dans la mesure du possible, puis les protéger, les verrouiller ou les contrôle à l'aide de systèmes de sécurité fiables.
  • Exemple : Un bras robotisé peut associer des barrières immatérielles, des barrières physiques et des fonctions de sécurité pour le contrôle des mouvements.

Il est essentiel de documenter ce processus. Il fournit la preuve de la conformité à la norme ISO 12100, facilite les audits et garantit que les décisions sont fondées sur une analyse structurée et non sur des suppositions.

La sécurité n'est pas une option mais la clé d'une ingénierie avisée

Soyons honnêtes : si vous construisez des machines sans vous préoccuper de la sécurité, vous faites fausse route. La sécurité n'est pas une option mais fait partie intégrante des performances, de la fiabilité et de la réputation. Les accidents coûtent du temps, de l'argent et nuisent à la confiance. Toutefois, une conception intelligente en matière de sécurité permet d'éviter ces désagréments. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les blessures, mais aussi de maintenir les machines en état de marche, la confiance des équipes et la fidélité des clients.

Voici les avantages d'une sécurité satisfaisante :

  • Moins d'arrêts imprévus grâce à de solides systèmes de verrouillage et de protection.
  • Les machines ont une durée de vie plus longue car elles sont mieux entretenues et moins sollicitées.
  • Des opérateurs engagés, qui savent que leur environnement est bâti avec soin.
  • Crédibilité auprès des clients, qui attendent de nous que nous agissions de manière responsable.

Prenons l'exemple d'une ligne d'emballage équipée de dispositifs de sécurité modernes : elle ne se contente pas de protéger les personnes, elle améliore également l'efficacité globale de l'équipement (OEE) en réduisant les temps d'arrêt. La sécurité n'est pas un centre de coûts. Elle décuple les performances.

La sécurité des machines est plus qu'une simple exigence réglementaire : c'est à la fois une responsabilité et une opportunité. En se conformant aux réglementations, en s'appuyant sur des principes d'ingénierie éprouvés et en une méthodologie de conception structurée, les entreprises protègent leurs employés tout en maintenant leur productivité. Un cadre solide d'évaluation des risques garantit que les dangers sont identifiés et réduits, tandis que l'amélioration continue maintient l'efficacité des systèmes à long terme.