Look for the star when selecting products in the catalog.
For more than 2200 products worldwide: always in stock, attractively priced, delivered quickly.
Regardez René Neumann, Product Management Electric Automation, présenter les caractéristiques et les avantages du système d'E/S déportées CPX-AP-I en 35 secondes.
Découvrez pourquoi le CPX-AP-I constitue la solution parfaite pour l'automatisation décentralisée, l'augmentation de la productivité et l'amélioration de l'efficacité énergétique globale.
IO-Link avec CPX-AP-I :
Jusqu'à quatre appareils IO-Link peuvent être intégrés dans le système CPX-AP-I par maître IO-Link et plusieurs maîtres IO-Link peuvent être connectés à une interface de bus. Ainsi, jusqu'à 316 appareils IO-Link sont théoriquement possibles par interface de bus.
Le maître IO-Link et l'outil Festo IO-Link permettent de connecter au système d'automatisation CPX-AP-I tous les appareils Festo et tiers ainsi que les composants Festo dotés d'une connexion I-port. Et grâce à l'outil Festo IO-Link, le paramétrage et le réglage du port maître s'effectuent aisément via une interface utilisateur graphique. En outre, les IO Device Descriptions des appareils IO-Link connectés sont automatiquement chargées à partir du portail IODDfinder, de sorte que le paramétrage peut être effectué en quelques clics.
Capable de fonctionner en temps réel, rapide et compatible : système d'E/S décentralisées CPX-AP-I
À partir de l'interface de bus, une ou deux lignes peuvent être mises en place selon le principe Daisy-Chain. À l'avenir, la topologie en étoile et en arbre sera également possible.
L'interface de bus est utilisée pour connecter le CPX-AP-I à la commande de niveau supérieur via les protocoles de bus basés sur Ethernet ainsi que EtherCAT ou PROFIBUS.
La nouvelle technologie de communication AP combine un API hôte avec des appareils IO-Link, des entrées et sorties numériques et analogiques, et le transfert de données vers le cloud dans un seul et même ensemble. Une caractéristique unique est l'intégration directe des terminaux de distributeurs Festo existants dans le système d'E/S décentralisées.
Le système d'automatisation CPX-AP-I dispose de lignes séparées pour la communication et l'alimentation électrique ainsi que de deux circuits d'alimentation distincts
Un système d'automatisation CPX-AP-I se compose de l'interface de bus et d'au moins un module d'entrée/sortie supplémentaire ou d'un maître IO-Link. Dans le système, jusqu'à 79 modules peuvent être librement combinés avec l'interface de bus.
L'intégration dans le logiciel de mise en service permet des mises à jour du firmware, une ingénierie intelligente et des diagnostics avancés.
Connecté à la passerelle IoT Festo, le CPX-AP-I communique via des protocoles cloud standard tels que MQTT ou OPC UA jusqu'au cloud. Cela facilitera à l'avenir la maintenance prédictive et la surveillance d'état.
La communication système AP, intégrée dans tous les terminaux de distributeurs futurs Festo, facilite leur intégration dans votre application. Et même aujourd'hui, les familles de terminaux de distributeurs existants, comme le VTUG ou le MPA-L, peuvent être facilement et directement intégrées dans le système via leur interface AP. De plus, de nouvelles fonctions ont été ajoutées, telles que des compteurs de cycles de commutation ou la surveillance de la tension de charge. En outre, leur connexion au cloud devient possible. À l'avenir, cela permettra d'utiliser des outils intelligents tels que des tableaux de bord pour la maintenance préventive et la surveillance d'état.