L'architettura del collettore è importante perché definisce quanto il sistema fluidico può essere compatto, pulibile e scalabile. Influisce sul numero di interfacce, sul percorso dei tubi, sul materiale utilizzato e sull'impegno richiesto per passare dal prototipo alla produzione in serie.
Una volta che il tuo team avrà stabilito che la tecnologia del collettore rappresenta la direzione giusta da seguire, la domanda principale sarà di natura pratica: quale approccio garantisce al tuo dispositivo il giusto equilibrio tra ingombro, volume morto, facilità di pulizia, producibilità e costo?
Un'architettura ben progettata del collettore fluidico può aiutare il tuo team a:
Prima di perfezionare percorsi, strati o materiali, conferma il percorso richiesto dalla tua architettura. La maggior parte dei team avrà confrontato diversi tipi di collettori fluidici prima di arrivare a questo punto.
I layout basati su tubi sono spesso adatti ai prototipi iniziali perché possono essere modificati rapidamente. Possono inoltre diventare più difficili da gestire man mano che il dispositivo si riduce, diventa più chiaro e più orientato alla produzione. Un numero maggiore di tubi e raccordi può comportare più fasi di assemblaggio, più punti di potenziale perdita e maggiori variazioni da un assemblaggio all'altro.
I collettori lavorati a macchina possono rivelarsi una buona soluzione per geometrie più semplici, strutture meccaniche robuste o configurazioni in cui la lavorazione con fori trasversali si adatta al concetto di canale. Tuttavia, possono diventare limitativi quando il design richiede un instradamento interno complesso attraverso diversi strati.
I bonded manifolds possono garantire che i canali interni siano facili da pulire, offrire layout compatti mentre i collettori multistrato sono ideali per instradamenti più complessi. La saldatura per diffusione fonde singoli strati di polimero senza la necessità di utilizzare adesivi nell'area incollata. Ciò può essere adatto per il design di collettori microfluidici, dove canali ben instradati, un basso rischio di contaminazione e un ingombro ridotto sono fondamentali.
Un sistema fluidico integrato non riguarda solo il corpo del collettore. Si tratta anche di come valvole, raccordi, tubazioni, controllo della pressione e sensori verranno integrati, nonché di come verranno effettuati l'assemblaggio e i test. Aspetto importante quando il tuo team desidera un minor numero di interfacce separate con i fornitori e un processo più chiaro dal collettore personalizzato al sottosistema funzionale.
Un confronto efficace delle tecnologie dei collettori inizia dai vincoli dell'applicazione, non dalle preferenze. Prima di decidere se un bonded manifold, un collettore lavorato o un sistema fluidico integrato sia la soluzione migliore, considera i fattori che trasformano idee di layout e requisiti in un design realizzabile.
Includi questi punti all'inizio della tua revisione tecnica:
Non esiste una risposta valida per tutti i casi alla domanda se sia meglio un bonded manifold o un collettore lavorato. Entrambe le opzioni hanno la loro utilità. La decisione giusta dipende dalla geometria, dal materiale, dal procedimento di produzione e dalle esigenze di integrazione.
Un bonded manifold può risultare ideale quando l'applicazione richiede canali interni complessi, percorsi compatti, più strati o un'elevata densità funzionale in uno spazio ridotto. Nelle applicazioni Life Science ciò può consentire un design fluidico compatto e aiutare a consolidare un percorso fluidico che altrimenti richiederebbe numerosi tubi, raccordi e connettori.
Un collettore lavorato potrebbe essere più adatto a configurazioni di canali più semplici, requisiti meccanici specifici o applicazioni in cui il percorso è più diretto. Può inoltre essere una buona scelta quando la geometria non richiede instradamenti interni stratificati.
Utilizza queste domande per guidare la decisione:
Se le risposte suggeriscono un instradamento interno compatto e multistrato, vale la pena considerare un bonded manifold.
I costi di una progettazione di bonded manifold dipendono dalle scelte progettuali. Ciò non significa che i design complessi debbano essere evitati. Nei sistemi compatti per Life Science l’utilizzo di un collettore più complesso può rivelarsi vantaggioso qualora consenta di ridurre il numero di tubi, raccordi, operazioni di assemblaggio manuale, controlli delle perdite, interventi di manutenzione o rischi legati al controllo qualità in altre parti del dispositivo.
Lo sforzo richiesto rimane solitamente gestibile quando nell'applicazione è possibile adottare un approccio progettuale più semplice. PMMA, sistemi a due strati, meno tracce, lavorazione su un solo lato, un ingombro ridotto e limitate lavorazioni dopo il processo di incollaggio possono tutti contribuire a rendere il design più efficiente da produrre. Progettare, ove possibile, gli elementi esterni su un solo lato può inoltre ridurre gli sforzi di produzione superflui.
Potrebbe essere necessario un lavoro aggiuntivo quando l'applicazione richiede prestazioni dei materiali più elevate, un numero maggiore di strati o un percorso interno più complesso. PEI invece di PMMA, numerose tracce su più livelli, lavorazione su entrambi i lati, un ingombro maggiore e ulteriori lavorazioni post-incollaggio per la geometria esterna, filettature o caratteristiche esterne aggiungono complessità al design e alla produzione.
Determinare quanto sia semplice produrre i sistemi fluidici non dovrebbe essere rimandato fino a quando il prototipo funziona. Dovrebbe far parte della discussione sull'architettura.
Un prototipo può dimostrare che la funzione fluidica funziona, ma la realizzabilità dovrebbe essere discussa fin dall'inizio. Percorsi di tubazioni lunghi, numerosi collegamenti manuali, aree difficili da pulire o interfacce posizionate in modo non ottimale possono rallentare l'assemblaggio e complicare la convalida successiva.
Una struttura scalabile di collettori dovrebbe aiutare il team a confermare questi aspetti:
✔ Il percorso del fluido può essere assemblato ripetutamente?
✔ Il design può ridurre il lavoro manuale relativo alla posa dei tubi e al montaggio dei raccordi?
✔ La pulizia o il risciacquo possono raggiungere le aree importanti?
✔ È possibile integrare in modo pulito valvole, raccordi o controlli della pressione?
✔ L'architettura può supportare la produzione di prototipi, pilota e in serie?
✔ I dati di progettazione possono essere utilizzati per una valutazione strutturata dei fornitori?
Ecco perché la progettazione fluidica compatta non si limita all’ottimizzazione del layout. È la strada da seguire per arrivare alla produzione.
Festo può supportare progetti specifici per il cliente, dalla progettazione e produzione del collettore ai sottosistemi funzionali con test finali, a seconda dell'applicazione e dell'ambito del progetto. A tal fine, integriamo la nostra capacità interna di produzione di diffusion bonded manifold con il nostro attuale portafoglio di prodotti a catalogo, quali valvole, raccordi, tubi e dispositivi di controllo della pressione, oltre alle nostre competenze in materia di progettazione, assemblaggio e collaudo.
Questo approccio si adatta spesso a collettori microfluidici complessi e di alta precisione con numerosi canali in uno spazio ridotto, polimeri come PMMA o PEI, basso rischio di contaminazione e una chiara integrazione con valvole o altri componenti di controllo dei fluidi. Dopo l'acquisizione della precedente tecnologia di saldatura per diffusione Carville, siamo in grado di combinare i componenti a catalogo con diffusion bonded manifolds per creare soluzioni compatte e su misura.